BACnet/IP-Integration - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Eine BACnet/IP-Integration ist bei verschiedenen Metasys Anlagenreglern möglich.
  • Anlagenregler CGE09090 (General Purpose Application Controller)
  • Anlagenregler CGE04060 (General Purpose Application Controller)
  • VVS-Box-Regler CVE03050-0P mit Stellungsrückmeldung
  • Anlagenregler FAC4911 (Advanced Application Field Equipment Controller)
  • Regler VMA1930 (VAV Modular Assembly)
    Anmerkung: Bei vorhandenen VMA1930-Geräten kann ein Upgrade durchgeführt werden, aber die Produktion dieses Modells wurde eingestellt.

Diese Regler kommunizieren in BACnet/IP-Netzwerken. Sie unterstützen eine erhöhte Netzwerkleistung und damit einen schnelleren Datenzugriff und eine schnellere Fehlerbehebung. Regler des Typs BACnet/IP können auf verschiedene Weise an ein Gebäudeautomationsnetzwerk angeschlossen werden: als in Reihe geschaltete Geräte (Daisy-Chained) oder als Teil eines Stern- oder eines Ringnetzwerks. Bei Daisy-Chain-Netzwerken ist der physische Verdrahtungsaufwand geringer und neue Geräte lassen sich problemlos zum Netzwerk hinzufügen. In einem Sternnetzwerk wird jeder Regler über ein Ethernet-Kabel direkt mit einem Haupt-Switch verbunden. Bei dieser Konfiguration ist ein Netzwerkfehler weniger wahrscheinlich, aber der Verdrahtungsaufwand ist höher. Bei einem Ringnetzwerk wird ein Ring von Reglern virtuell von einer Softwarekomponente in einem Ethernet-Switch geschlossen. Diese Regler unterstützen MRP (Media Redundancy Protocol). MRP erlaubt einem Ring von Ethernet-Reglern die Kompensation von Einzelausfällen in der Kommunikation mit einer kürzeren Erholungszeit als in einer Nicht-Ringarchitektur (Daisy-Chain- oder Sterntopologie). Die meisten Netzwerke nutzen Kombinationen dieser Topologien. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Technical Bulletin (LIT-12012458) .

BACnet/IP dient auch zur Integration der Simplex Brandmeldeanlage und von Beleuchtungssystemen von bevorzugten Partnern in das Metasys System. Weitere Informationen zu diesen Integrationen finden Sie in Simplex Brandmeldeanlage und Cree- und Molex Beleuchtungssysteme.