ARS (Metasys Advanced Reporting System) - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Das Metasys Advanced Reporting System ist eine Standardfunktion aller ADX-Server, wenn die unterstützte Software SQL Server verwendet wird und SSRS (SQL Server Reporting Services) installiert sind. Die webbasierte Bedienoberfläche bietet eine Reihe von Standardberichten. Sie können die Alarm- und Trendkonfiguration für ihre Liegenschaft überprüfen, Übersichts- und Detailberichte zur Überwachung von Alarm- und Ereignisinformationen erstellen, Offline-Daten anzeigen, Alarme und Meldungen in einem Bericht zusammenführen sowie Trenddaten als Zusammenfassung oder im Detail ausgeben. Die Navigationsbaumfilter für Alle Objekte oder Benutzeransicht filtert die Berichtsinformationen. Sie können den Datumsbereich und Datentyp für jeden Bericht anpassen. Wenn ein Bericht über die Bedienoberfläche erstellt wurde, können Sie die Daten in gängige Anwendungen wie Microsoft Excel® oder in das Adobe® PDF-Format exportieren.

Informationen über die Berichtsfunktionen der Metasys Bedienoberfläche finden Sie unter Metasys UI Help (LIT-12011953) .