Unified- und Split-ADX-Systeme mit zwei Netzwerkkarten - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Bei einem Unified- oder Split-ADX-System können Computer mit mehr als einer Netzwerkkarte eingesetzt werden. Andere Metasys Softwareanwendungen wie Metasys Export Utility unterstützen ebenso Computer mit mehreren Netzwerkkarten. Die Schritte zur Konfiguration der Karten sind in den Softwareinstallationsanweisungen für die jeweilige Anwendung enthalten. Folgende Abbildung zeigt zwei Beispiele für unterstützte Netzwerkkonfigurationen.

Abbildung 1. Netzwerkbeispiele mit zwei Netzwerkkarten