Systemkonfiguration von BACnet/SC-Netzwerken - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Bei der BACnet/SC-Datenübertragung kommt eine Sterntopologie (Hub-and-Spoke-Technologie) zum Einsatz. Der zentrale Knotenpunkt bzw. Hub leitet alle Broadcast- sowie Punkt-zu-Punkt-Meldungen für Geräte weiter, die effizientere Direktverbindungen nicht unterstützen. Alle Metasys Geräte unterstützen Direktverbindungen.

Die folgende Abbildung zeigt eine normale Konfiguration des BACnet/SC-Netzwerks, bei dem jeder Knoten mit dem primären Hub verbunden ist.
Abbildung 1. Normale Konfiguration des BACnet/SC-Netzwerks
Die folgende Abbildung stellt eine Failover-Konfiguration des BACnet/SC-Netzwerks dar, bei der der primäre Hub offline ist und die Knoten zum Failover-Hub umgeleitet werden.
Abbildung 2. Failover-Konfiguration des BACnet/SC-Netzwerks

Weitere Informationen zur BACnet/SC-Topologie und zu BACnet/SC im Allgemeinen finden Sie in BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959) .