Konfiguration mehrerer Automationsstationen mit einer als Liegenschaftsleiter designierten Automationsstation - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Sie können eine oder mehrere Automationsstationen zu Ihrem System hinzufügen, um den Funktionsumfang zu erweitern. In der folgenden Abbildung gibt eine Automationsstation, die als Liegenschaftsleiter festgelegt wurde, eine Bedienoberfläche für den Zugriff auf alle Geräte der Liegenschaft. Diese Konfiguration unterstützt bis zu vier gleichzeitige Benutzer.

Anmerkung:
  • Diese Konfiguration ermöglicht nur die Langzeitspeicherung von Daten, wenn die Software Metasys Export Utility auf einem Computer installiert ist.
  • Die NAE45-Lite kann nur mit anderen NAE45-Lite-Geräten kombiniert werden. Darüber hinaus erfordert die NAE45-Lite einen Liegenschaftsleiter des Typs ADS-Lite-A und beide sind nur in bestimmten Märkten erhältlich.
  • Ebenso kann die SNE110Lx nur mit anderen Automationsstationen des Typs SNE110Lx kombiniert werden. Darüber hinaus erfordert die SNE110Lx einen Liegenschaftsleiter des Typs ADS-Lite-A und beide sind nur in bestimmten Märkten erhältlich.
Abbildung 1. Konfiguration mehrerer Automationsstationen mit einer als Liegenschaftsleiter designierten Automationsstation