Konfiguration eines Systems mit einem Metasys Server als Liegenschaftsleiter und mehreren Automationsstationen - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Bei Liegenschaften, die mehr als vier gleichzeitige Benutzer erfordern, muss ein Metasys Server hinzugefügt werden. Wenn zur Navigation durch die Liegenschaft viele Grafiken hinterlegt werden müssen, ermöglicht der Metasys Server den Zugriff auf eine Festplatte oder ein Netzlaufwerk, wo die Grafiken gespeichert werden können. Der Metasys Server ermöglicht die dauerhafte Speicherung erfasster Trenddatenerfassungen, Ereignismeldungen und Meldungen, von den Automationsstationen weitergeleitet werden.

Abbildung 1. Konfiguration eines Systems mit mehreren Automationsstationen und einem Metasys Server als Liegenschaftsleiter