Zwei Varianten der Bedienoberfläche sind verfügbar: Die Metasys Bedienoberfläche und das Liegenschaftsportal.
Die Metasys Bedienoberfläche ermöglicht es auf der Grundlage eines einfachen, standortbasierten Navigationsansatzes, Informationen aufzufinden. Dazu gehört auch die Möglichkeit, auf der Grundlage des Namens nach einem Ort zu suchen oder ein Lesezeichen für einen Ort im Browser zu erstellen. Alle Daten, die in der Neuen Metasys Bedienoberfläche angezeigt werden, sind in einem Dashboard-Format organisiert und zeigen Ihnen die vollständige Übersicht über das Ereignis, das in einem Bereich, Equipment oder einer zentralen Anlage geschieht. Die Metasys Bedienoberfläche kann von einem beliebigen Client-Gerät aus mit einer beliebigen Bildschirmgröße aufgerufen werden. Die Metasys Bedienoberfläche bietet Funktionen, die einen effizienten Gebäudebetrieb ermöglichen.
Eine umfassende Liste der Funktionen der Metasys Bedienoberfläche finden Sie hier: Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115) . Ausführliche Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie hier: Metasys UI Help (LIT-12011953) .
Das Metasys Liegenschaftsportal ist eine alte Bedienoberfläche und war von der Metasys Bedienoberfläche erfolgreich. Ähnlich wie die Metasys Bedienoberfläche, bietet das Liegenschaftsportal Echtzeit- und Historische Datenansichten, umfangreiche Funktionen für die Alarmverwaltung und Systemkonfigurationsfunktionen für Systemadministratoren oder dedizierte Gebäudebetreiber. Das Liegenschaftsportal transformiert Rohdaten aus der Liegenschaft und organisiert sie mittels umfassender Werkzeuge und Berichte für das Informationsmanagement. Zugriff auf dieses Portal erhalten Sie mithilfe des Launchers über eine Internet- oder Intranetverbindung zu einem Metasys Server oder einer Automationsstation. Weitere Informationen zum Liegenschaftsportal finden Sie hier: Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) .