Wireless Lösungen - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Zur Integration der Wireless-Konnektivität in bestimmten Abschnitten eines Metasys Netzwerks stehen mehrere Metasys Wireless-Lösungen zur Verfügung. Diese Lösungen ermöglichen die Wireless-Kommunikation über Funk zwischen Reglern, Einzelraumreglern, Koordinatoren, Routern und Raumsensoren.

  • Wireless Feldbus Serie WRG1830/ZFR183x Pro mit Thermostaten der Serie TEC31xx
  • One-to-one-Wireless-Raumtemperatursensoren der Serie WRZ-7860

Diese Wireless-Lösungen minimieren den Verkabelungsaufwand, erhöhen die Anwendungsmobilität und -flexibilität, vereinfachen schwierige oder kostenintensive Installationen oder Umbauten und ermöglichen so Kostensenkungen. Wireless-Lösungen können miteinander sowie mit fest verdrahteten Metasys Lösungen kombiniert werden.

Anmerkung: Wireless Feldbussystem der Serie ZFR181x und Wireless Feldbus der Serie WNC1800/ZFR182x Pro mit Wireless TEC3000 Serie werden nicht mehr angeboten, werden aber weiterhin unterstützt.