CWCVT (Wireless BACnet MS/TP-Konverter) - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Language
Deutsch

Der BACnet MS/TP Konverter CWCVT (Connected Workflow Application Wireless) ist ein Kommunikationwandler, der eine temporäre Wireless-Verbindung zwischen einem Host-Gerät und Anlagenreglern bietet, die das BACnet® MS/TP-Protokoll unterstützen.

Der CWCVT ist für die Verwendung von Inbetriebnahme- und Verdrahtungsvalidierung für Metasys Anlagenregler, Einzelraumregler der Serie TEC3000 und Smart Equipment Dachanlagen ausgelegt. Über den CWCVT kann die Anwendung im Host-Gerät Regler erkennen, die mit dem BACnet MS/TP-Bus verbunden sind, Anwendungen herunterladen und das Equipment in Betrieb nehmen. CWCVT unterstützt auch eine WLAN-Verbindung für Windows-Computer, die Johnson Controls® Tools wie das Controller Configuration Tool (CCT), das System Configuration Tool (SCT) oder die Anwendungen und das Konfigurationsprogramm APLT ausführen.