Anlagenregler - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Metasys umfasst Anlagenregler in mehreren Modellserien, darunter Anlagenregler der Serie CG (General Purpose Application Controller), VVS-Box-Regler der Serie CV, Anlagenregler der Serie FAC (Advanced Application Field Equipment Controller) und FEC (Field Equipment Controller), VMA (Variable Air Volume Modular Assembly), Ein-/Ausgangsmodule der Serie IOM und Ein-/Ausgangs-Erweiterungsmodule der Serie XPM. Mit diesen Geräten lässt sich der Betrieb von HLK- und anderem mechanischen bzw. elektrischen Equipment direkt regeln. Im Regelfall bilden sie ein Netzwerk und werden von Automationsstationen überwacht. Regler der BACnet® -Familie werden in einem unabhängigen BACnet-Prüflabor getestet. Eine vollständige Liste der geprüften Johnson Controls® BACnet-Geräte entnehmen Sie bitte dem folgenden Link: http://www.bacnetinternational.net/btl/index.php?m=15