Auswahltabelle - Metasys - LIT-1900198 - Software Application - System Configuration Tool - 15.0

Katalogseite für SCT (System Configuration Tool)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900198
Version
15.0
Revision date
2023-02-21
Tabelle 1. Auswahltabelle für SCT

Bestellzeichen

Beschreibung

TL-SCT-0

Software für die Systemkonfiguration für lokale Installationen. Ermöglicht den Benutzern von Metasys als auch Facility Explorer den Zugriff auf SCT 14.1 und höher.

TL-SCT-P

Software für die Systemkonfiguration für lokale Installationen. Ermöglicht nur Metasys Benutzern den Zugriff auf SCT 13.x.

Die SCT-Software und die Trunk Utility-Funktionen erfordern eine Lizenzaktivierung ab SCT-Version 13.0. Verwenden Sie zur Lizenzierung von Software und Funktionen den Software Manager. Der Software Manager wird mit der SCT-Software installiert. Weitere Informationen zur Softwarelizenzierung finden Sie in Software Manager Help (LIT-12012389).