Empfohlene Computerplattform 1 |
Intel i7 Prozessor neueste Version mit mindestens vier Kernen oder höher 2 x 500-GB-Festplatte (RAID 1) 2 mit 40 GB freier Speicherkapazität nach der Installation aller Softwarevoraussetzungen und vor der Installation der ADS-Software Konfigurieren Sie RAID 1 (Spiegelung) so, dass der Schreibcache aktiviert ist. Anmerkung: Die erforderliche Software umfasst das unterstützte Betriebssystem, die Datenbanksoftware, .NET Framework und alle andere(n) Software oder Service-Packs, die für Ihre ADS-Konfiguration benötigt werden.
|
Grafikkarte (1 GB RAM, ATI® Technologies oder NVIDIA® Corporation, 64-Bit-kompatibel, Small Form Factor [SFF], falls erforderlich) |
|
Erforderlicher Arbeitsspeicher 3 |
16 GB RAM Der VM-Host muss jederzeit über mindestens 8 GB dedizierten Arbeitsspeicher verfügen. Wählen Sie bei der VM-Konfiguration nicht die Option zum Aktivieren des dynamischen Arbeitsspeichers aus. |
Anzahl der unterstützten Automationsstationen |
Bis zu 14 |
Anzahl der unterstützten Benutzer des Liegenschaftsportals |
Bis zu 5 |
Anzahl der unterstützen Benutzer der Neuen Metasys Bedienoberfläche |
Bis zu 5 |
Unterstützte Betriebssysteme 4 und Datenbanksoftware |
Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen, Versionen 1903, 1909 und 2004 (64 Bit). Für alle Windows 10-Updates nach Version 2004 gilt: Es wird zunächst geprüft, ob die Metasys Software mit diesen Updates kompatibel ist. Anschließend wird eine Supportanleitung herausgegeben. Unterstützt:
|
Windows® 8.1 Pro und Windows 8.1 Enterprise Editionen mit Update (KB2919355) (64 Bit) Unterstützt:
|
|
Unterstützte Betriebssysteme für den Client-Computer des Metasys Liegenschaftsportals |
Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen, Versionen 1903, 1909 und 2004 (64 Bit). Für alle Windows 10-Updates nach Version 2004 gilt: Es wird zunächst geprüft, ob die Metasys Software mit diesen Updates kompatibel ist. Anschließend wird eine Supportanleitung herausgegeben.
Windows® 8.1 Pro und Windows 8.1 Enterprise Editionen mit Update (KB2919355) (64 Bit) Apple® macOS® 10.15 Catalina Apple® macOS® 10.14 Mojave Apple® macOS® 10.13 High Sierra Apple® macOS® 10.12 Sierra |
Unterstützte Webbrowser-Software für die Client-Computer des Metasys Liegenschaftsportals |
Apple®
Safari® 11 oder höher
Notes:
|
Unterstützte Webbrowser-Software für Client-Geräte der Neuen Metasys Bedienoberfläche |
Microsoft® Edge®, Version 44 oder höher
Google®
Chrome™, Version 78 oder höher
Anmerkung: Der anonyme Modus wird von der Neuen Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. Um den anonymen Modus zu verlassen, tippen oder klicken Sie auf das Symbol X im Browser oder öffnen Sie ein neues Browserfenster oder eine neue Browserregisterkarte. Für weitere Informationen zum anonymen Modus in Google Chrome klicken Sie hier.
Apple®
Safari® 11 oder höher
Anmerkung: Das private Surfen wird von der Neuen Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. Um das private Surfen zu beenden, klicken oder tippen Sie im Browserfenster auf Privat. Andere Webbrowser, wie z. B. Mozilla®
Firefox®, werden von der Bedienoberfläche offiziell nicht unterstützt. Trotzdem kann die Neue Metasys Bedienoberfläche auch in diesen Webbrowsern erscheinen und funktionieren.
|
Unterstützte virtuelle Umgebungen |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
Unterstützte Bedienoberflächen |
Liegenschaftsportal (SMP, Site Management Portal) Neue Metasys Bedienoberfläche |
Zusätzliche Software, die im Lieferumfang des Downloads der ADS-Software enthalten ist |
Software Launcher, Images für Automationsstationen, Beispiele für die Übersichtsdefinition, Microsoft .NET Framework (mehrere Versionen), SQL Server Management Studio, Metasys Database Manager, ToggleTunnel, SNMP Management Information Base-Beispieldateien (MIBs), Viewer für Berichte 2010 und Viewer für Berichte 2012. |
Optionale Hardware |
Jeder Netzwerk- oder lokaler Drucker, der vom qualifizierten Windows-Betriebssystem unterstützt wird |
Optionale Software |
Graphic Generation Tool CCT-Software SCT-Software Software Metasys Export Utility |
1 UUnsere Empfehlungen bezüglich Computerplattform und Speicher bedeuten nicht, dass ältere oder langsamere Rechner nicht einsatzfähig sind. In
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
erhalten Sie weitere Informationen zu Computer- und Server-Empfehlungen.
2 Für eine optimale Leistung verwenden Sie keine Festplatten vom Typ Small Computer System Interface (SCSI), sondern vom Typ Serial Attached SCSI (SAS).
3 Verwenden Sie für eine optimale Leistung die maximale Speichergröße.
4 In
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
finden Sie weitere Informationen zu spezifischen Einstellungen des Microsoft Windows-Betriebssystems, die für Ihre Metasys Systemkonfiguration u. U. benötigt werden.