Inhalt des Widgets Zuordnung des Equipments
Die Beziehungen eines Equipments zu anderen Equipments, Bereichen, Reglern und Geräten im Netzwerk werden angezeigt. Sie können zu anderen Equipments oder Bereichen navigieren, um mögliche Probleme zu beheben.
Welches Layout hat das Widget Zuordnung des Equipments?
Zahl |
Name |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
Netzwerkbereich |
Zeigt die Netzwerkregler an, die das Equipment verwalten. |
2 |
Bereich Versorgt durch |
Zeigt alles Equipment an, durch das dieses Equipment direkt versorgt wird. |
3 |
Bereich Versorgt Bereiche |
Zeigt alle Bereiche an, die durch das Equipment direkt versorgt werden. |
Informationen im Widget Zuordnung des Equipments
- Das Equipment, durch das das betrachtete Equipment direkt versorgt wird (falls vorhanden).
- Das Equipment, das direkt durch das betrachtete Equipment versorgt wird (falls vorhanden).
- Die Bereiche, die direkt durch das betrachtete Equipment versorgt werden.
Im JCT zeigen die Regler und Geräte im Netzwerk ihren Online- oder Offline-Zustand nicht an.
Anzeige weiterer Regler, Bereiche oder Equipment, das mit dem betrachteten Equipment in Beziehung steht
Tippen oder klicken Sie auf > Mehr, um weitere Regler, Bereiche oder mehr Equipment zu sehen. Erscheint > Mehr nicht, so gibt es keine weiteren Regler, Bereiche oder weiteres Equipment. Tippen oder klicken Sie auf Weniger, um weniger Regler, Equipment oder Bereiche zu sehen.