Widget Gruppe - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

JCT (Johnson Controls System Configuration Tool) Hilfe

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-02-26

Was ist eine Gruppe?

Gruppe ist ein Widget des Objekts vom Typ Gruppe, das die Möglichkeit bietet, eine Reihe von Objekt- oder Attributreferenzen zu definieren und Befehle an die Objekte in der Gruppe auszugeben. Objekte vom Typ Gruppe sind eine Sammlung von Objekten und einem ihrer Attribute (Attributreferenz).

Was sind die Voraussetzungen für die Verwendung des Widgets Gruppe?

Sie benötigen die Berechtigung für Ansicht und Objekte ändern, um die Details im Widget Gruppe zu konfigurieren.

Wie wird das Widget Gruppe aufgerufen?

  1. Klicken Sie auf das Objekt vom Typ Gruppe in der Netzwerkstruktur.
  2. Gruppe ist das Standard-Widget auf Seite 1.

Wie kann ein neues Objekt zu einer Gruppe hinzugefügt werden?

  1. Klicken Sie auf das Objekt vom Typ Gruppe in der Netzwerkstruktur.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten in der oberen rechten Ecke des Widgets Gruppe.
  3. Klicken Sie auf +.
  4. Wählen Sie im Fenster Objekt(e) hinzufügen mindestens ein Objekt aus.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  6. Ändern Sie das Attribut der neu hinzugefügten Objekte wie erforderlich.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Wie kann ich ein Attribut eines Objekts in einer Gruppe ändern?

Sie können das Attribut eines Objekts in der Gruppe bearbeiten.
  1. Klicken Sie auf das Objekt vom Typ Gruppe in der Netzwerkstruktur.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten in der oberen rechten Ecke des Widgets Gruppe.
  3. Ändern Sie das Attribut in der Spalte Attribut.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Wie kann ich ein Objekt aus einer Gruppe löschen?

  1. Klicken Sie auf das Objekt vom Typ Gruppe in der Netzwerkstruktur.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten in der oberen rechten Ecke des Widgets Gruppe.
  3. Wählen Sie das Objekt aus, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Löschsymbol.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Wie kann ich die Objekte in einer Gruppe neu anordnen?

  1. Klicken Sie auf das Objekt vom Typ Gruppe in der Netzwerkstruktur.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten in der oberen rechten Ecke des Widgets Gruppe.
  3. Wählen Sie das Objekt, das Sie verschieben möchten, und klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder unten, um die Reihenfolge des Objekts in der Liste zu ändern.
  4. Klicken Sie auf Speichern.