Inhalt des Widgets Grafik
Nutzen Sie dieses Widget, um die Grafiken zu sehen, die einem Bereich, einem Equipment oder einer Equipmentdefinition zugeordnet sind. Grafiken können so ausgelegt werden, dass sie dem Benutzer die Überwachung ganzer Gebäude, Etagen und anderer Bereiche ermöglichen, sowie Gebäudeanlagen oder die Steuerung von Prozessen anzeigen.
Unterstützte Grafiken
Welches Layout hat das Widget Grafik?
|
Zahl |
Name |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
Anzeigefläche für die Grafik |
Zeigt die zugeordnete Grafik. |
|
2 |
Symbol Export |
Exportiert eine Schnappschussansicht der Grafik im Widget in eine PDF-Datei. Anmerkung: Die Exportfunktion ist auf einem Tablet oder Smartphone nicht verfügbar.
|
| 3 |
Symbol Ebenen |
Ermöglicht es, Ebenen in der Grafik für die Metasys Bedienoberfläche im Widget Grafik ein- und auszublenden. |
|
4 |
Symbol Vergrößern |
Erhöht die Vergrößerungsstufe im Widget Grafik. |
|
5 |
Symbol Zoom-Reset |
Setzt die Grafik wieder auf die Originalgröße und -position zurück. |
|
6 |
Symbol Verkleinern |
Senkt die Vergrößerungsstufe im Widget Grafik. |
Mehrere Grafiken sind dem Bereich und Equipment zugeordnet Weitere Grafiken anzeigen
Wenn einem Bereich oder einem Equipment mehrere Grafiken zugeordnet sind, dann erscheint ein Listenfeld in der linken oberen Ecke des Widgets Grafik. Tippen oder klicken Sie auf das Listenfeld, um eine andere Grafik für die Anzeige im Widget Grafik auszusuchen.
Meinem Bereich ist keine Grafik zugeordnet. Welche Grafik wird stattdessen im Widget Grafik angezeigt?
Wenn einem Bereich keine Grafik zugeordnet ist, erscheint im Widget Grafik die erste Equipmentgrafik des ersten dem Bereich zugeordneten Equipments.
Wenn dem ersten Equipment keine Grafik zugeordnet ist, wird im Widget Grafik die Alias-Grafik des ersten dem Bereich zugeordneten Equipments angezeigt.
Wenn der Bereich von mehreren Equipments versorgt wird, prüft die Funktion nacheinander, ob Equipment- oder Alias-Grafiken verfügbar sind. Wenn für das erste dem Bereich zugeordneten Equipment zum Beispiel keine Equipment- oder Alias-Grafik konfiguriert ist, sucht die Funktion nach der ersten Equipmentgrafik des zweiten Equipments, das den Bereich versorgt. Wenn diese nicht verfügbar ist, sucht die Funktion nach der Alias-Grafik des zweiten Equipments, das den Bereich versorgt.
Tippen oder klicken Sie auf das Listenfeld, um eine andere Grafik für die Anzeige im Widget Grafik auszusuchen.
Im Widget Grafik erscheint die Meldung Für diesen Bereich sind keine Grafiken konfiguriert., wenn für kein Equipment, das den Bereich versorgt, eine Equipment- oder Alias-Grafik konfiguriert ist.
Im Widget Grafik wird die Meldung Für diesen Bereich sind keine Grafiken konfiguriert. eventuell auch angezeigt, nachdem der Name eines Liegenschaftsleiters geändert wurde. Damit Grafiken angezeigt werden, müssen Sie im Benutzermenü des JCT auf Alle Archive aktualisieren tippen oder klicken, nachdem der Name eines Liegenschaftsleiters geändert wurde. Weiteres finden Sie unter Wie aktualisiert man das Archiv, in dem man arbeitet? Wie aktualisiert man das Archiv mit den zuletzt gemachten Änderungen? Im Kapitel Archive verwenden des Handbuchs Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) Help (LIT-12012116) finden Sie weitere Informationen zum Aktualisieren eines Archivs.
Wie werden Ebenen, inklusive der Master-Ebene in der Grafik für die Metasys Bedienoberfläche im Widget Grafik ein- und ausgeblendet?
- Tippen oder klicken Sie auf das Listenfeld, um eine andere Grafik auszusuchen.
- Tippen oder klicken Sie auf das Symbol Ebenen. Die Palette Ebenen erscheint.
- Wählen Sie eine Ebene aus, um sie anzuzeigen. Wählen Sie eine Ebene ab, um sie auszublenden.
- Tippen oder klicken Sie auf die Schaltfläche X, um die Palette zu schließen.
Wo gibt es weitere Informationen zu den Grafiken für die Metasys Bedienoberfläche?
Weitere Informationen zu den Grafiken für die Metasys Bedienoberfläche finden Sie unter Grafik-Manager, Grafikeditor und Gestaltungsrichtlinie für Grafiken.
Grafiken schwenken und zoomen
Tippen oder klicken Sie auf das Symbol Zoom zurücksetzen, um die Grafik wieder auf die Originalgröße und -position zurückzusetzen. Um die Grafik zu schwenken, müssen Sie auf das Bild tippen oder klicken und es herum bewegen, um den gewünschten Teil der Grafik zu sehen.
Tippen oder klicken Sie auf das Symbol Vergrößern, um die Anzeige des Bildes zu vergrößern.
Tippen oder klicken Sie auf das Symbol Verkleinern, um die Anzeige des Bildes zu verkleinern.
Sie können auch mit der Maus doppelklicken oder mit dem Mausrad blättern, um zu vergrößern oder zu verkleinern.
Auf Tablet-PCs und Smartphones können Sie mit zwei Fingern die Anzeige im Widget Grafik aufziehen, um sie zu vergrößern oder zu verkleinern. Sie können die Anzeige im Widget Grafik mit zwei Fingern auseinander ziehen, um heraus zu zoomen.
Unterstützung von Aliasnamen Aliasnamen in Graphics+ und Standardgrafiken einsetzen
- Sie können einer Grafik einen Alias zuordnen, um zu einen Teil des Equipments zu navigieren (es wird dann zu dem Dashboard Equipment von diesem Teil des Equipments navigiert).
- Sie können einer Grafik einen Alias zuordnen, um zu einem Feldregler zu navigieren (es wird dann zu dem Dashboard Equipment von dem ersten Equipment navigiert, das für den Feldregler konfiguriert wurde).
Wie werden im Widget Grafik die Grafiken und die Daten in der Grafik exportiert und ausgedruckt?
Sie können nur auf einer Rechner-Plattform die Grafik und die statischen Daten, die in der Grafik angezeigt werden, exportieren. Auf Tablets oder Smartphones ist der Export nicht möglich.
Klicken Sie auf das Symbol Export, um die Grafik aus dem Widget Grafik zu exportieren. Eine PDF-Datei wird im eingestellten Download-Verzeichnis Ihres Browsers erzeugt.
- Titel der PDF-Datei: Metasys Grafik-Export
- Datum und Zeitstempel, an dem die exportierte PDF-Datei erzeugt wurde
- Dashboard Bereich oder Equipment, aus dem die Grafik exportiert wurde
- ein Schnappschuss von der Grafik und den statischen Daten innerhalb der Grafik
- Die Ansichtseinstellungen, die im Widget Grafik gelten, werden von der Grafik beim Export in eine PDF-Datei übernommen. Wenn Sie zum Beispiel in die Grafik hereingezoomt haben und nur ein Teil der Grafik im Widget Grafik sichtbar ist, dann wird auch nur dieser Teil in die PDF-Datei exportiert.
- Wenn Sie eine Grafik im Widget Grafik auf einen Rechner mit einem Apple Betriebssystem exportieren, kann die Grafik in der PDF-Datei verzerrt oder unscharf erscheinen. Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie die Grafik auf einen Rechner mit Windows Betriebssystem exportieren.
Wird das Widget Grafik auf allen Geräten unterstützt?
Ja, das Widget Grafik wird auf Desktop-PCs, Tablets und Smartphones unterstützt.