Was sind Standardgrafiken?
Standardgrafiken bieten eine visuelle Darstellung der überwachten Anlagen. So sind Sie schnell in der Lage die Anlagensymbole zu überprüfen, um ungewöhnliche Anlagenbedingungen zu erkennen. Mit dem Grafikprogramm UGT im Liegenschaftsportal oder SCT können Sie Standardgrafiken erzeugen und bearbeiten.
- einem statischen Hintergrundbild
- Symbole, die das überwachte Equipment repräsentieren
- Hyperlinks, die ein Navigieren zu Grafiken und Webadressen ermöglichen
Standardgrafiken, die im Widget Grafik angezeigt werden können
Standardgrafiken, die Bereichen, Equipment und Feldreglern zugeordnet sind, können im Widget Grafik angeschaut werden.
Welche Elemente in Standardgrafiken erscheinen im JCT anders als im Liegenschaftsportal oder SCT?
Bei den Symbolen und Texten in einer Standard-Grafik (Skalen, Werteanzeigen und so weiter) benutzt der Grafikeditor im Liegenschaftsportal oder SCT die Schriftarten, die auf Ihrem Rechner verfügbar sind. Diese verfügbaren Schriftarten sind nicht websicher und erscheinen vielleicht nicht wie erwartet, wenn Sie die Standardgrafik in der Metasys Bedienoberfläche oder dem JCT betrachten. Es wird deshalb empfohlen, websichere Schriftarten zu verwenden. Weitere Informationen zu den websicheren Schriftarten finden Sie hier: https://www.w3schools.com/cssref/css_websafe_fonts.asp.
Schaltflächen in der Standardgrafik
Mithilfe von Schaltflächen können Sie von einer Grafik zu einem Metasys Objekt oder einer URL-Adresse navigieren. In dem JCT können Sie sich nicht mit einer Anwendung verbinden.
Werteanzeigen in der Standardgrafik
Werteanzeigen sind nützlich für die Wert- und Zustandsanzeige einer großen Anzahl Datenpunkte in einer einzelnen Grafik. Wenn eine Werteanzeige für die Anzeige des Zustands des verknüpften Datenpunktes konfiguriert ist, werden Text und Feldhintergrund in den Standardzustandsfarben angezeigt. Im JCT zeigen Werteanzeigen die Datenpunktinformationen anstelle der aktuellen Werte an.
Dynamische Symbole in der Standardgrafik
Ventilatorsymbole rotieren, wenn sie mit einem Datenpunkt verknüpft sind. Mit dieser dynamischen Komponente können Sie Animationen für die Ventilatoren oder Pumpen im Hintergrundbild einrichten. Wenn der verknüpfte Datenpunkt einen Wert gleich 0 hat, drehen sich die Ventilator- oder Pumpenflügel nicht. Wenn der verknüpfte Datenpunkt einen Wert größer 0 hat, drehen sich die Ventilator- oder Pumpenflügel.
- Wenn der Ventilator rotiert, der verknüpfte Datenpunkt im Zustand Normal oder Unzuverlässig ist und das Gerät, in dem sich der verknüpfte Datenpunkt befindet, online ist, wird die Farbe des Ventilators auf die Farbe gesetzt, die in den Voreinstellungen des Metasys Systems (Liegenschaftsportal) für den Zustand Ein definiert ist.
- Wenn der Ventilator nicht rotiert, der verknüpfte Datenpunkt im Zustand Normal oder Unzuverlässig ist und das Gerät, in dem sich der verknüpfte Datenpunkt befindet, online ist, wird die Farbe des Ventilators auf die Farbe gesetzt, die in den Voreinstellungen des Metasys Systems (Liegenschaftsportal) für den Zustand Aus definiert ist.
Wenn keines dieser Szenarien angewendet werden kann, wird die Farbe des Ventilators durch die Zustandsfarben definiert, die in den Systemvoreinstellungen angegeben sind. Tippen oder klicken Sie auf das Ventilatorsymbol, um das Befehlsfenster des angebundenen Datenpunktes zu öffnen.
- Wenn eine grundlegende Form mit einem analogen Datenpunkt verknüpft ist, repräsentiert die Farbe der Form den Zustand des verknüpften Datenpunktes.
- Wenn eine grundlegende Form mit einem binären oder mehrstufigen Datenpunkt verknüpft ist, gibt die Farbe der Form die Stufe des verknüpften Datenpunktes an.
Ist der Datenpunkt in der Stufe 0, so zeigt die Form per Voreinstellung die Farbe Weiß. Ist die Stufe größer als 0, so hat die Form die Farbe Grün. Diese Einstellungen können Sie bei der Verknüpfung eines Symbols konfigurieren. Tippen oder klicken Sie auf die Form, um das Befehlsfenster des angebundenen Datenpunktes zu öffnen.
Der Schalter ist ein dynamisches Symbol, das mit einem Datenpunkt verknüpft werden kann. Er kann entweder als 2- oder 3-stufiger Schalter konfiguriert werden. Über dem Schalter wird ein benutzerdefinierter Text angezeigt, der die Stufe des Datenpunktes beschreibt. Die Größe der Schalter kann angepasst werden. Die Schaltersymbole zeigen die Stufe der verknüpften Datenpunkte an. Tippen oder klicken Sie auf den Schalter, um das Befehlsfenster des angebundenen Datenpunktes zu öffnen.
| Symbol | Dynamik | Animation (nur in der Metasys Bedienoberfläche verfügbar) |
|---|---|---|
|
|
Lüfter | Die Ventilator-/Pumpenflügel drehen sich oder stehen still. |
|
|
Grundlegende Form (Kreis, Dreieck, Viereck) | Farben ändern sich. |
|
|
Schalter (zwei- oder dreistufig) | Schalterposition ändert sich. |
Skalen in der Standardgrafik
Anzeigeskalen geben den aktuellen Wert und Zustand verknüpfter Datenpunkte wieder.
Das Symbol für die lineare Balkenanzeige zeigt den aktuellen Wert eines Datenpunktes an, in dem sich die Länge des Balkens in der Anzeige ändert. Der aktuelle Wert wird in einer Werteanzeige als Zahl angegeben. Die Farbe der linearen Balkenanzeige zeigt den Zustand des angebundenen Datenpunktes an. Analoge Balkendiagramme werden normalerweise immer mit analogen Datenpunkten verwendet. Tippen oder klicken Sie auf die Balkenanzeige, um das Befehlsfenster des angebundenen Datenpunktes zu öffnen.
Die Skalenanzeigen geben den aktuellen Wert eines verknüpften Datenpunktes durch die Position eines Zeigers auf einer Skala wieder. Eine Werteanzeige unter der Skala zeigt den numerischen Wert und die Maßeinheit des verknüpften Datenpunktes an. Tippen oder klicken Sie auf die Skalenanzeige, um das Befehlsfenster des angebundenen Datenpunktes zu öffnen.
| Skalentyp | Symbol | Animation (nur in der Metasys Bedienoberfläche verfügbar) |
|---|---|---|
| Lineare Skala |
|
Der Balken bewegt sich, um den Wert des verknüpften Datenpunktes darzustellen. |
| Skalenanzeige |
|
Die Nadel in einer Skala bewegt sich, um den Wert des verknüpften Datenpunktes darzustellen. |
Zeigt die Standardgrafik aktuelle Werte im Widget Grafik?
Nein. Standardgrafiksymbole, die aktuelle Datenwerte unterstützen, zeigen keine aktuellen Datenwerte der verknüpften Datenpunkte im JCT.
Kann man Befehle aus der Standardgrafik im Widget Grafik absetzen?
Nein. Sie können im JCT keine Befehle mit Standardgrafiksymbolen absetzen.
Ist die Anzeige von Standardgrafiken mit Aliasnamen im Widget Grafik möglich?
Ja. Aliasnamen auf andere Grafiken, denen Equipment zugeordnet ist, das im JCT konfiguriert wurde, werden unterstützt.
Informationen zum Erzeugen und Zuordnen von Standardgrafiken
Informationen zum Erzeugen von Standardgrafiken finden Sie in Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793 ) oder SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964 ) .
Informationen zum Zuordnen von Grafiken zu einem Bereich oder Equipment finden Sie in Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115 ) .