Widget Grafik - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

JCT (Johnson Controls System Configuration Tool) Hilfe

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-02-26

Meinem Bereich ist keine Grafik zugeordnet. Welche Grafik wird stattdessen im Widget Grafik angezeigt?

Wenn einem Bereich keine Grafik zugeordnet ist, erscheint im Widget Grafik die erste Equipmentgrafik des ersten dem Bereich zugeordneten Equipments.

Wenn dem ersten Equipment keine Grafik zugeordnet ist, wird im Widget Grafik die Alias-Grafik des ersten dem Bereich zugeordneten Equipments angezeigt.

Wenn der Bereich von mehreren Equipments versorgt wird, prüft die Funktion nacheinander, ob Equipment- oder Alias-Grafiken verfügbar sind. Wenn für das erste dem Bereich zugeordneten Equipment zum Beispiel keine Equipment- oder Alias-Grafik konfiguriert ist, sucht die Funktion nach der ersten Equipmentgrafik des zweiten Equipments, das den Bereich versorgt. Wenn diese nicht verfügbar ist, sucht die Funktion nach der Alias-Grafik des zweiten Equipments, das den Bereich versorgt.

Tippen oder klicken Sie auf das Listenfeld, um eine andere Grafik für die Anzeige im Widget Grafik auszusuchen.

Im Widget Grafik erscheint die Meldung Für diesen Bereich sind keine Grafiken konfiguriert., wenn für kein Equipment, das den Bereich versorgt, eine Equipment- oder Alias-Grafik konfiguriert ist.

Im Widget Grafik wird die Meldung Für diesen Bereich sind keine Grafiken konfiguriert. eventuell auch angezeigt, nachdem der Name eines Liegenschaftsleiters geändert wurde. Damit Grafiken angezeigt werden, müssen Sie im Benutzermenü des JCT auf Alle Archive aktualisieren tippen oder klicken, nachdem der Name eines Liegenschaftsleiters geändert wurde. Weiteres finden Sie unter Wie aktualisiert man das Archiv, in dem man arbeitet? Wie aktualisiert man das Archiv mit den zuletzt gemachten Änderungen? Im Kapitel Archive verwenden des Handbuchs Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) Help (LIT-12012116) finden Sie weitere Informationen zum Aktualisieren eines Archivs.

Wird das Widget Grafik auf allen Geräten unterstützt?

Ja, das Widget Grafik wird auf Desktop-PCs, Tablets und Smartphones unterstützt.