Widget Ereignis - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

JCT (Johnson Controls System Configuration Tool) Hilfe

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-02-26

Was ist das Widget Ereignis?

Ereignis ist ein Widget des Objekts Ereigniseintragung. Die Attribute des Objekts Ereigniseintragung repräsentieren und enthalten Informationen zur Verwaltung von Ereignissen. Ereignisse sind Änderungen im Wert oder Zustand eines Objekts, die bestimmte Kriterien erfüllen. Das Objekt Ereigniseintragung definiert die Ereigniskriterien und stellt eine Verbindung zwischen einem Ereignis und einer an die Empfänger gesendeten Benachrichtigung her. Sie können das Widget Ereignis verwenden, um Ereignisalgorithmen und eine Attributreferenz zu konfigurieren, die überwacht wird, um Ereignisse zu melden.

Was sind die Voraussetzungen für die Verwendung des Widgets Ereignis?

Sie benötigen die Berechtigung für Ansicht und Objekte ändern, um die Details im Widget Ereignis zu konfigurieren.

Wie wird das Widget Ereignis aufgerufen?

  1. Klicken Sie auf das Objekt Ereigniseintragung in der Netzwerkstruktur.
  2. Ereignis ist das Standard-Widget auf Seite 1.

Wie wird das Widget Ereignis verwendet?

Sie können die Ereignisparameter ändern, indem Sie auf das Symbol Bearbeiten in der oberen rechten Ecke des Widgets Ereignis klicken.
Abbildung 1. Widget Ereignis im Bearbeitungsmodus