Was ist der Viewer für Logik und das Widget Editor?
Dieses Widget bietet eine Einzelansicht der Logikdiagramme des Logic Connection Tool (LCT) in der Metasys Bedienoberfläche und dem JCT. LCT-Logik ist erforderlich, um bestimmte Aspekte eines Gebäudeautomationssystems (GA) zu steuern. Mithilfe von Objekten des Typs Programm (Regelsystem) wird häufig eine Überwachungslogik definiert, die den in Projektplänen, Spezifikationen oder Vertragsdokumenten genannten Abläufen für verschiedene Systeme in einem Gebäudeautomationssystem entspricht.
Das Widget besteht aus einer Anzeigekomponente, dem Viewer für Logik, und einer Bearbeitungskomponente, im Folgenden Logik-Editor genannt.
Der Viewer für Logik bietet eine visuelle Darstellung der übergeordneten LCT-Logik, damit Sie die Logik im Metasys System einsehen und nachverfolgen sowie Logikfehler beheben können. Im Logik-Editor kann neue Logik erzeugt und vorhandene bearbeitet werden.
Wer kann auf den Viewer für Logik und den Logik-Editor zugreifen? Wer kann Logikdiagramme ändern?
Für den Zugriff auf den Viewer für Logik und den Logik-Editor sowie für die Änderung von Logikdiagrammen benötigen Sie keine spezielle Berechtigung oder Lizenz.
Wie greife ich auf den Viewer für Logik und den Logik-Editor zu?
Wie sind der Viewer für Logik und der Logik-Editor aufgebaut?
| Zahl | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Hauptanzeige | Bietet eine Einzelansicht des Logikdiagramms. Das Diagramm zeigt die Live-Werte in der Metasys Bedienoberfläche und nicht im JCT. |
| 2 | Export | Exportiert das Logikdiagramm im PDF-Format. |
| 3 | Bearbeiten | Klicken Sie hierauf, um den Logik-Editor zu öffnen. |
| 4 | Wählen Sie | Hier können Sie ein Element des Logikdiagramms auswählen und dorthin navigieren. |
| 5 | Pan | Verschiebt das gesamte Logikdiagramm. |
| 6 | Zoom Nah | Vergrößert das Logikdiagramm. Sie können auch das Mausrad bewegen, um die Ansicht zu vergrößern. |
| 7 | Zoom zurücksetzen | Mit Zoom zurücksetzen wird ein Logikdiagramm in der Hauptanzeige eingepasst. Die Zoomstufe wird entsprechend dem Inhalt des Logikdiagramms angepasst. |
| 8 | Zoom Weit | Verkleinert das Logikdiagramm. Sie können auch das Mausrad bewegen, um die Ansicht zu verkleinern. |
| 9 | Beispiel für Referenzblock | Eingangsreferenzblöcke und Ausgangsreferenzblöcke liefern Informationen und Links für das referenzierte Objekt und das konfigurierte Attribut. Siehe die folgenden Abbildungen. |
|
Abbildung 2. Eingangsreferenzblock mit angezeigter Verbindungslinie
|
Abbildung 3. Ausgangsreferenzblock mit ausgeblendeter Verbindungslinie
|
| Zahl | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Symbol Globales Statusanzeige | Erscheint, wenn die Live-Werte angezeigt werden. Zeigt das gleiche globale Statusanzeige-Symbol wie in der Netzwerkstruktur und in den Ansichten für das referenzierte Objekt an. |
| 2 | Symbol Objekttyp | Zeigt das Objekttyp-Symbol für die referenzierte Objekt. |
| 3 | Referenziertes Objekt | Identifiziert das referenzierte Objekt, indem er Name oder Objektreferenz als Link zum Objekt. |
| 4 | Symbol Auslöser | Gilt nur für Blöcke vom Typ Eingangsreferenz. Ein Sternsymbol wird angezeigt, wenn der Block mit ausgewähltem Auslöser konfiguriert ist. |
| 5 | Verbindungswert und Priorität | Wenn die Live-Werte angezeigt werden, wird der Verbindungswert in der Nähe des Startanschlusses angezeigt. Bei ausgeblendeten Verbindungen wird der Wert auch am Ende der Endverbindungspunkt angezeigt. Bei Prioritätsverbindungen wird die konfigurierte Priorität am Ende der Endverbindungspunkt angezeigt. Bei ausgeblendeten Verbindungen wird die Priorität auch am Startverbindungspunkt angezeigt. Anmerkung: Wenn Sie den Verbindungswert und die Priorität des aktuellen Werts, der in einem Ausgangsreferenzblock angezeigt wird, vergleichen, können Sie feststellen, ob die Logik derzeit nicht in Betrieb ist. Beispielsweise können Sie in der vorherigen Abbildung sehen, dass ein Benutzervorgabe das referenzierte Objekt steuert, und der Wert der niedrigeren Priorität von der Logik nicht übernommen wird.
|
| 6 | Symbol Information | Wenn Sie auf klicken, zeigt eine QuickInfo mit zusätzlichen Informationen und Links für das referenzierte Objekt, z. B. das konfigurierte Attribut und die Objektreferenz, an. Für Serverstandorte, die Bereiche und Equipment definiert haben, enthalten auch Bereich und Equipment Informationen. |
| 7 | Farbige Statusleisten | Erscheint Nur wenn die Live-Werte angezeigt werden. Zeigt farbige Balken an, um den aktuellen Status des referenzierten Objekts anzuzeigen. Die Farben stimmen mit den Zustandsfarben überein auf der Registerkarte Grafik in Liegenschaftseinstellungen konfiguriert. |
| 8 | Aktueller Wert | Erscheint Nur wenn die Live-Werte angezeigt werden. Zeigt den aktuellen Wert und die Einheiten (falls zutreffend) für das konfigurierte Attribut. Wenn das konfigurierte Attribut das Attribut Aktueller Wert oder Standardattribut referenziert, wird der Wert als ein Link zum Öffnen der Befehle angezeigt. |
| 9 | Aktuelle Priorität oder konfiguriert Attribut |
Wenn die aktuellen Werte angezeigt werden und das konfigurierte Attribut für den Block ist Aktueller Wert, zeigt dieser Bereich die aktuelle Befehlspriorität des referenzierten Objekts bei Bedarf an und ist leer, wenn Aktueller Wert keine Befehlsprioritäten unterstützt oder seine Prioritätsanordnung leer ist. In allen anderen Fällen enthält dieser Bereich den Namen des konfigurierten Attributs. |
| Zahl | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Bereich Logikblöcke | Hier können Sie aus einer Reihe von Logikblöcken auswählen, um ein Logikdiagramm zu erstellen oder zu bearbeiten. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Logikblock, um den Namen des Logikblocks zu sehen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Welche Logikblöcke gibt es und was bewirken sie?. |
| 2 | Logik-Grafikfläche | Die Logik-Grafikfläche ist der Anzeigebereich für die aktuell geöffnete Logik. In diesem Bereich können Sie Logikelemente hinzufügen, löschen oder bewegen, um Ihr Logikdiagramm zu erstellen. |
| 3 | Logikchecker | Überprüft die von Ihnen erstellte Logik, um Konfigurationswarnungen zu ermitteln. Bewegen Sie den Mauszeiger über den entsprechenden Logikblock oder die Ausrufezeichen, um mehr über die Konfigurationswarnungen zu erfahren. |
| 4 | Einfügen |
Fügt ausgeschnittene oder kopierte Objekte auf der Logik-Grafikfläche ein. Tastaturkürzel zum Einfügen: Strg+V |
| 5 | Wählen Sie |
Wählen Sie ein Element des Logikdiagramms auf der Logik-Grafikfläche aus, um es zu verschieben oder zu bearbeiten. Wenn Sie ein Element des Diagramms auswählen, wird die horizontale Symbolleiste geöffnet. In diesem Bereich können Sie die Werte auf der Palette Eigenschaften bearbeiten und Objekte kopieren, ausschneiden, duplizieren oder löschen. Tastaturkürzel zum Auswählen: V |
| 6 | Schwenken |
Zeigt verschiedene Ansichten des Logikdiagramms an. Tastaturkürzel zum Schwenken: H |
| 7 | Rückgängig |
Macht die vorherige Aktion auf der Logik-Grafikfläche rückgängig. Tastaturkürzel: Strg+Z |
| 8 | Wiederholen |
Wiederholt die letzte Aktion, die auf der Logik-Grafikfläche ausgeführt wurde, oder stellt die zuvor rückgängig gemachte Aktion wieder her. Tastaturkürzel: Strg+Y |
| 9 | Vergrößern | Vergrößert die Logik-Grafikfläche. Sie können auch das Mausrad bewegen, um die Ansicht zu vergrößern. |
| 10 | Zoom zurücksetzen | Mit Zoom zurücksetzen wird ein Logikdiagramm in die Logik-Grafikfläche eingepasst. Die Zoomstufe wird entsprechend dem Inhalt des Logikdiagramms angepasst. |
| 11 | Verkleinern | Verkleinert die Logik-Grafikfläche. Sie können auch das Mausrad bewegen, um die Ansicht zu verkleinern. |
| 13 | Speichern | Speichert das Logikdiagramm. |
| 14 | Abbrechen | Die Bearbeitung wird abgebrochen. |
Welche Logikblöcke gibt es und was bewirken sie?
| Logikblock-Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Werkzeuge | Enthält den Logikblock Text. Verwenden Sie den Logikblock Text, um ein Textfeld in das Logikdiagramm einzufügen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wie kann ich einem Logikdiagramm im Logik-Editor ein Textfeld hinzufügen?. |
| Eingang & Ausgang | Ermöglicht die Ausgabe von Werten innerhalb der Regelungslogik entweder als Eingang oder Ausgang. Diese Logikblöcke werden als Attribute des Objekts Programm (Regelsystem) betrachtet, in dem sie enthalten sind. Ein Regelsystem ist auf eine Kombination von 24 Eingängen und 24 Ausgängen beschränkt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Tabelle 5. |
| Konstante | Übermittelt einen konstanten Wert an die Eingänge der Logikblöcke. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Tabelle 6. |
| Mathematisch | Führt mathematische Funktionen für einen oder mehrere Eingänge aus und erzeugt einen einzigen Ausgang. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Tabelle 7. |
| Logisch | Führt logische Funktionen für zwei bis acht Eingänge aus und erzeugt einen einzigen Ausgang. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Tabelle 8. |
| Statistisch | Führt statistische Funktionen für zwei bis acht Eingänge durch und erzeugt einen einzigen Ausgang. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Tabelle 9. |
| Selektor | Führt Multiplexing für zwei bis acht Eingänge durch und erzeugt einen einzigen Ausgang. Anhand des jedem Eingang zugewiesenen Modus wählt der Selector aus, welcher Eingang an den Ausgang weitergeleitet werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Tabelle 10. |
| Regelung | Führt Regelfunktionen an drei Eingängen aus und erzeugt einen einzigen Ausgang. Die meisten Logikblöcke in der Gruppe Regelung haben drei Eingänge. Die Blöcke vergleichen Eingang 1 mit Eingang 2 unter Verwendung des Differenzials (Eingang 3). Der Sequenzer funktioniert anders. Weitere Detail finden Sie unter Tabelle 11 und Was ist ein Sequenzer-Block?. |
| Psychrometrisch | Führt psychrometrische Funktionen an den definierten Eingängen aus und erzeugt einen einzigen Ausgang. Psychrometrische Logikblöcke haben zwei Eingänge. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Tabelle 12. |
| Berechnung | Bestimmt die Differenz, um die sich ein Ausgang pro Regelsystemausführung ändern kann, oder extrapoliert einen Ausgang unter Verwendung von zwei Eingängen als Referenz. Die Kategorie Berechnung enthält die Blöcke Span und Rate Limit. Weitere Detail finden Sie unter Was ist ein Span-Block? und Was ist ein Block vom Typ Begrenzung (RL-Block)?. |
| Timing | Gibt seinen Eingang bei der nächsten Ausführung des Regelsystems alle fünf Sekunden an seinen Ausgang weiter. Timing-Blöcke werden verwendet, um Zirkelbezüge zu unterbrechen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Tabelle 13. |
| System | Wenn Sie einen Block vom Typ System auf der Logik-Grafikfläche platzieren, führt Sie ein Konfigurationsassistent durch die Konfiguration des Regelsystems. Blöcke vom Typ System sind bei komplexer Logik nützlich, da sie die Verschachtelung eines Regelsystems in einem anderen Regelsystem erleichtern. Wenn Sie einen Block vom Typ System erstellen, erstellt die Metasys Software ein Objekt vom Typ Programm (Regelsystem) unter dem ersten Objekt vom Typ Programm im Gebäudenetzwerk. Anmerkung: Darüber hinaus kann in der Netzwerkstruktur ein untergeordnetes Regelsystem unter einem übergeordneten System hinzugefügt werden. Nach dem Hinzufügen eines untergeordneten Systems über die Netzwerkstruktur müssen Sie das übergeordnete System jedoch anzeigen, ändern und speichern, bevor das untergeordnete System seine Logik auslöst.
|
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Eingangsreferenz | Nachdem Sie eine Eingangs- oder Ausgangsreferenz eingefügt haben, können Sie bearbeiten, welches Objekt oder Attribut referenziert wird. Sie können den Befehlsdialog auch direkt aus dem Viewer für Logik aufrufen. |
| Ausgangsreferenz | |
| Eingangsblöcke: FLOAT, ENUM und BOOL | Ziehen Sie die Blöcke aus dem Bereich Logikblöcke auf die Logik-Grafikfläche. Klicken Sie auf das Symbol der Palette Eigenschaften, um die Blöcke zu konfigurieren. |
| Ausgangs-Blöcke: FLOAT, ENUM und BOOL |
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| GLEITKOMMAZAHL | Gleitkomma |
| ENUM | Aufzählung |
| REL | Freigeben. Dieser Block sendet den Befehl Freigeben mit einer bestimmten, von der Verbindung abhängigen Priorität. |
|
Block |
Mathematische Funktion |
Eingänge |
|---|---|---|
| × | Multiplizieren | 2–8 |
| + | Addieren | 2–8 |
| ÷ | Dividieren | 2 |
| - | Subtrahieren | 2 |
| NEG | Negative | 1 |
| ABS | Absolut | 1 |
| SQRT | Quadratwurzel | 1 |
| COS | Cosinus | 1 |
| SIN | Sinus | 1 |
| TAN | Tangens | 1 |
| ATAN | Arkustangens | 1 |
| ASIN | Arkussinus | 1 |
| ACOS | Arkuscosinus | 1 |
| EXP | Exponent: Potenzierungsvorgang, bei dem der Potenzwert als Eingang verbunden wird | 1 |
| LN | Natürlicher Logarithmus | 1 |
| LOG | Log | 1 |
| X^Y | X^Y | 2 |
| Typ |
Eingänge |
|---|---|
| AND | 2–8 |
| OR | 2–8 |
| XOR | 2 |
| NICHT | 1 |
| LATCH | Siehe Was ist ein Logikblock vom Typ Latch? |
|
Typ |
Eingänge |
|---|---|
| Mittelwert | 2–8 |
| MAX | 2–8 |
| MIN | 2–8 |
| Typ | Eingänge |
|---|---|
| MUX | Der Multiplexer-Block hat 2–8 Eingänge, einen Moduseingang und einen Ausgang. Je nach aktuellen Wert des Moduseingangs wählt der Selector aus, welcher Eingang zum Ausgang geleitet wird. |
| Block | Statistischer Typ | Eingänge |
|---|---|---|
| > | Größer als | 3 |
| < | Weniger als | 3 |
| ≤ | Kleiner als oder gleich | 3 |
| ≥ | Größer als oder gleich | 3 |
| ≠ | Ungleich | 3 |
| = | Gleich | 3 |
| SEQ | Sequenzer | Siehe Was ist ein Sequenzer-Block? |
|
Symbole |
Beschreibung | Oberer Eingang | Unterer Eingang |
|---|---|---|---|
| rFTp | Enthalpie – Taupunkt | DB | TP |
| EnrF | Enthalpie – Relative Feuchte | DB | rF |
| rFTp | Relative Feuchte – Taupunkt | DB | TP |
| rfFk | Relative Feuchte – Feuchtkugel | DB | Feuchtkugel |
| FkTp | Feuchtkugel – Taupunkt | DB | TP |
| FkrF | Feuchtkugel – Relative Feuchte | DB | rF |
| AbF | Absolute Feuchte | DB | rF |
| Tp | Taupunkt | DB | rF |
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Verzögerung | Logikblöcke für Verzögerung haben einen Eingang und einen Ausgang und werden in der Regel zur Unterbrechung von Zirkelbezügen verwendet. |
| Zeitgeber | Siehe Was ist ein Timer-Block?, Was ist ein Timer vom Typ Impuls?, Was ist ein Timer vom Typ Einschaltverzögerung?, Was ist ein Timer vom Typ Ausschaltverzögerung?, Was ist ein Timer vom Typ Min Einschaltzeit? und Was ist ein Timer vom Typ Min Ausschaltzeit? für weitere Informationen. |
| Zeit | Weitere Informationen dazu finden Sie unter Was ist ein Time-Bock?. |
Was ist ein Logikblock vom Typ Latch?
Dieser Block verriegelt und hält so einen Binärwert, bis Sie ihm den Befehl zum Zurücksetzen geben. Mithilfe von Latch-Blöcken (latch = verriegeln) können schnell wechselnde Binärzustände erfasst werden, die andernfalls übersehen werden könnten. Der Eingang des Latch-Blocks ist ein binäres Attribut, das bei jeder Ausführung des Logiksystems abgerufen wird, d. h. alle fünf Sekunden.
Der Parameter Reset (Zurücksetzen) bestimmt, ob sich der Ausgang des Blocks bei einer Änderung des Eingangswerts ändert. Wenn Reset den Wert Wahr hat, behält der Ausgang des Latch-Blocks seinen ursprünglichen Wert, auch wenn der Eingang seinen Wert ändert. Reset ist ebenfalls ein binäres Attribut. Um den Wert von Reset zu ändern, klicken Sie im Viewer für Logik beim Logikblock Eingang Referenz auf Befehl und geben Sie den Befehl Inaktiv oder Aktiv aus.
Diese Tabelle übersetzt den Wert des binären Attributs Eingang oder Reset in Wahr- und Falsch-Werte für den Latch-Block:
| Binärer Attributwert | Befehl | Wahr oder Falsch |
|---|---|---|
| 1.0 | Aktiv | Wahr |
| 0.0 | Inaktiv | Falsch |
In der folgenden Tabelle und Abbildung wird die Funktionsweise des Latch-Blocks zusammengefasst:
| Eingang | Zurücksetzen | Ausgang |
|---|---|---|
| Wechselt von Falsch zu Wahr | Falsch |
Wahr Selbst wenn der Eingang zu Falsch wechselt, bleibt der Ausgang Wahr, solange Zurücksetzen den Wert Falsch hat. |
| Wechselt von Falsch zu Wahr | Wahr | Falsch |
| Wechselt von Wahr zu Falsch | Falsch |
Wahr Selbst wenn der Eingang zu Wahr wechselt, bleibt der Ausgang Falsch, solange Zurücksetzen den Wert Falsch hat. |
| Wechselt von Wahr zu Falsch | Wahr | Falsch |
Was ist ein Sequenzer-Block?
Logikblöcke vom Typ Sequenzer aktivieren Geräte in einer sequenziellen Reihenfolge, die auf dem Rang des Geräts basiert und darauf, ob das Gerät aktiviert ist. Geräte mit niedrigerem Rang werden vor Geräten mit höherem Rang aktiviert, und Geräte mit höherem Rang werden vor Geräten mit niedrigerem Rang deaktiviert.
Der Eingangswert, bei dem der Sequenzer jedes Gerät aktiviert oder deaktiviert, basiert auf den für den Sequenzer konfigurierten Aktivierungs- und Deaktivierungsgrenzen. Unter Tabelle 39 finden Sie Informationen zum Konfigurieren der Aktivierungs- und Deaktivierungsgrenzen. Die Standardeinstellungen für einen dreistufigen Sequenzer mit einem Bereich von 0 bis 100 sind wie folgt:
| Make Limits (Aktivierungsgrenzen) | Break Limits (Deaktivierungsgrenzen) | |
|---|---|---|
| Stufe 1 | 33 | 1 |
| Stufe 2 | 67 | 34 |
| Stufe 3 | 99 | 68 |
Sequenzer-Blöcke können einen Wert für mindestens 2 und maximal 8 Geräte ausgeben. Die folgende Tabelle beschreibt die Komponenten eines Sequenzer-Blocks:
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Eingang | Bestimmt die Anzahl der aktivierten Stufen. |
| Sofort Runterfahren |
Bestimmt, ob der Sequenzer aktiviert oder deaktiviert ist. Binäres Objektattribut verwenden (1,0 = aktiviert, 0,0 = deaktiviert). |
| Jetzt Rotation |
Aktiviert die Neuordnung der Ausgabesequenz. Die Art und Weise, in der die Geräteausgänge 1 bis 8 für die Aktivierung neu geordnet werden, basiert auf zwei Faktoren: der für jedes Gerät festgelegten Rangfolge und der Tatsache, ob das Gerät aktiviert ist. Alle aktivierten Ausgänge werden bei der Ausgangsauswahl gegenüber deaktivierten Ausgängen priorisiert. Außerdem ist die Auswahl innerhalb jeder dieser Kategorien (aktivierte und deaktivierte Ausgänge) geordnet, beginnend mit dem niederrangigsten bis zum hochrangigsten Ausgang. Im Gegensatz zu allen anderen Neuordnungsszenarien wird die Frage, ob ein Gerät gerade aktiv ist oder nicht, in diesem Fall nicht berücksichtigt. Verwenden Sie ein binäres Objektattribut (1,0 = Rotation jetzt, 0,0 = Jetzt keine Rotation). |
| Gerät 1–8 aktivieren |
Bestimmt, ob der Ausgang aktiviert ist oder nicht. Binäres Objektattribut verwenden (1,0 = aktiviert, 0,0 = deaktiviert). |
| Gerät 1–8 Rang | Legt die Reihenfolge fest, in der die Geräteausgänge aktiviert werden. Verwenden Sie ein analoges Objektattribut (Referenzblock) oder einen Block vom Typ Konstante. |
|
Binärer Attributwert |
Befehl | Wahr oder Falsch |
|---|---|---|
| 1.0 | Aktiv | Wahr |
| 0.0 | Inaktiv | Falsch |
Was ist ein Span-Block?
Der Span-Block wendet einen Bereich und extrapolierte Werte auf einen Eingang an, um einen Ausgang zu erzeugen. In dieser Tabelle werden die Komponenten des Span-Blocks beschrieben:
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| IN | Eingang |
| IL | Eingang niedrig |
| OL | Ausgang niedrig |
| IH | Eingang hoch |
| OH | Ausgang hoch |
Der Span-Block stellt eine lineare Beziehung zwischen dem niedrigen Eingangs-/Ausgangspaar und dem hohen Eingangs-/Ausgangspaar her. Wenn der Eingang des Span-Blocks zwischen dem niedrigen und dem hohen Eingang liegt, befindet sich der Ausgang des Span-Blocks auf der Linie zwischen dem niedrigen und dem hohen Paar.
Das folgende Beispiel stellt die Funktionsweise des Span-Blocks grafisch dar:
Die Linie, die das hohe und das tiefe Paar verbindet (blaue Linie), stellt die lineare Beziehung zwischen ihnen dar. Wenn Sie einen Eingang für den Span-Block eingeben, ermittelt die Logik, wo die Linie diesen Eingang kreuzt, und stellt den entsprechenden Ausgang zur Verfügung. Der Ausgang muss auf der dicken blauen Linie liegen. Wenn Sie die vorherige Abbildung verwenden, wenn Sie 5 für den Eingang des Span-Blocks eingeben, würde der Block auf der Eingangsachse 5 finden und einen Ausgang von 5,5 liefern, da die Linie einen Eingangswert von 5 kreuzt. Die grüne Linie zeigt diese Beziehung.
Wenn der Span-Block so konfiguriert ist, dass der Wert des Ausgangs arretiert wird, ist der Ausgang des Blocks auf den Bereich zwischen dem für den Block eingegebenen niedrigen und hohen Ausgang (beide eingeschlossen) beschränkt. Die Bereichsarretierung ist die Standardeinstellung. Nehmen Sie zum Beispiel an, Sie verwenden die Werte in der folgenden Abbildung und haben Arretierung auf Wahr gesetzt. Wenn Sie einen Eingangswert von 5 eingeben, erzeugen Sie trotzdem einen Ausgangswert von 5,5, weil die ursprüngliche Linie den Eingangswert 5 bei 5,5 kreuzt, was zwischen 4 und 8 liegt (niedriger und hoher Ausgang). Wenn Sie einen Eingangswert von 12 eingeben, erzeugen Sie einen Ausgangswert von 8, da die Stelle, an der die ursprüngliche Linie den Eingangswert 12 kreuzt, über dem hohen Ausgangswert liegt (siehe Schnittpunkt der dünnen blauen und der dünnen grünen Linie). Wenn die Arretierung sowohl für hohe als auch für niedrige Werte den Wert Wahr hat, muss der Ausgang auf der neu gezeichneten dicken blauen Linie liegen.
Der Span-Block funktioniert auch bei einem umgekehrten Bereich, wenn der hohe Ausgangswert niedriger ist als der niedrige Ausgangswert. Siehe Tabelle 42 für Informationen zur Bearbeitung von Span-Blöcken.
Was ist ein Block vom Typ Begrenzung (RL-Block)?
Der Block vom Typ Begrenzung (Rate Limit, RL) steuert die Rate, mit der sich sein Ausgang bei Änderungen des Eingangswertes ändert. Wenn die Begrenzung deaktiviert ist, gibt dieser Block den Wert des Eingangs an den Ausgang weiter. Wenn die Begrenzung aktiviert ist, begrenzt dieser Block die Änderungen an seinem Ausgang auf ein Inkrement, das durch die Schrittgleichung bestimmt wird. Die Ausführung erfolgt entsprechend der Begrenzung. In dieser Tabelle werden die Komponenten des RL-Blocks beschrieben:
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| IN | Eingang |
| EN |
Aktiviert Aktiviert die Begrenzung. Verwenden Sie eine binäre Objektattributreferenz für EN: 0 = Deaktiviert (Befehl für Inaktivieren) 1 = Aktiviert (Befehl für Aktivieren) |
Begrenzungsblöcke bestimmen mithilfe der Schrittgleichung das maximale Inkrement (Schritt), um das sich der Ausgang ändern kann, um mit dem Eingang übereinzustimmen, falls beide unterschiedlich sind. Die Schrittgleichung berechnet den Schritt jedes Mal neu, wenn die Systemlogik ausgeführt wird (alle 5 Sekunden).
Die Schrittgleichung sieht wie folgt aus:
Schritt = Ratengrenze/60.000 x Akt Zeitraum, wobei die Ratengrenze die Rate pro Minute ist, mit der der Ausgang erhöht oder verringert wird, bis er mit dem Eingang übereinstimmt; Akt Zeitraum ist die Zeit in Millisekunden seit der letzten Ausführung des Blocks. Die Systemlogik und die Schrittgleichung werden alle 5 Sekunden (5.000 Millisekunden) ausgeführt.
Beispiel für folgende Konfiguration des Begrenzungsblocks RL:
Ratengrenze = 10
Akt Zeitraum = 5.000 (Millisekunden)
Die Schrittgleichung sieht wie folgt aus:
Schritt = 10/60.000 x 5.000
Schritt = 0,8
Das maximale Inkrement, um das der Ausgang auf dem Weg zur Anpassung an den Eingang geändert werden kann, beträgt also 0,8.
Was ist ein Timer-Block?
In dieser Tabelle werden die Komponenten des Timer-Blocks beschrieben:
| Ausgang | Beschreibung |
|---|---|
| INNEN | Eingang |
| RS | Zurücksetzen. Bricht den Timer ab. Das Zurücksetzen gilt nicht für die Timer Min Einschaltzeit und Min Ausschaltzeit. Verwenden Sie ein binäres Objektattribut für Zurücksetzen (1,0 = Zurücksetzen aktiv, 0,0 = Zurücksetzen inaktiv). |
Das LCT enthält fünf verschiedene Arten von Timern, darunter Impuls, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Min Einschaltzeit und Min Ausschaltzeit. Jeder Typ verwendet eine Dauer (Zeitspanne, in der der Timer aktiv ist) und eindeutige Funktionen, um einen Ausgang zu erzeugen.
Was ist ein Timer vom Typ Impuls?
Die folgende Tabelle und die Abbildungen veranschaulichen die Funktion des Timers Impuls.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Aktivierung | Wird aktiv, wenn der Eingang in zwei aufeinanderfolgenden Ausführungen der Logik (alle fünf Sekunden) von niedrig zu hoch wechselt. Der Timer Impuls bleibt für die in Dauer angegebene Zeitspanne aktiv und wird dann inaktiv. Beim Wechsel von hoch zu niedrig wird dieser Timer nicht aktiviert. |
| Ausgang | Bleibt hoch, solange der Timer aktiv ist. Nach Ablauf der Dauer wechselt der Ausgang bei der nächsten Ausführung der Logik zu niedrig. |
| Zurücksetzen | Bricht die Timeraktivität ab und schaltet den Ausgang auf niedrig. Beim Zurücksetzen von einem hohen zu einem niedrigen Wert, wertet der Timer den Eingang beim nächsten Wechsel von niedrig zu hoch neu aus. |
| Beispiel: | Erfasst einen kurzen Impuls an einem Binäreingang und behält für den Ausgang so lange den Wert Wahr bei, dass die Logik darauf reagieren kann. |
Was ist ein Timer vom Typ Einschaltverzögerung?
Die folgende Tabelle und die Abbildungen veranschaulichen die Funktion des Timers vom Typ Einschaltverzögerung.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Aktivierung | Wird bei einem Wechsel von niedrig zu hoch inaktiv, abhängig vom Zustand des Eingangs während der Dauer. Wenn der Eingang wieder einen niedrigen Zustand annimmt (inaktiv), wird der Timerzyklus abgebrochen und der Ausgang bleibt inaktiv. Wenn der Eingang in einem hohen Zustand bleibt, geht der Ausgang bei der nächsten Ausführung der Logik in den hohen Zustand über. Bei einem Wechsel des Eingangs von hoch zu niedrig wird der Ausgang bei der nächsten Ausführung der Logik (alle fünf Sekunden) inaktiv. |
| Ausgang | Siehe vorherige Zeile. |
| Zurücksetzen | Bricht die Timeraktivität ab und deaktiviert den Ausgang. Wenn von aktiv zu inaktiv zurückgesetzt wird, wertet der Timer den Eingang beim nächsten Wechsel von niedrig zu hoch neu aus. |
| Beispiel: | Verzögert den Start des Zuluftventilators um 20 Sekunden nach dem Start des Abluftventilators. |
Was ist ein Timer vom Typ Ausschaltverzögerung?
Die folgende Tabelle und die Abbildungen veranschaulichen die Funktion des Timers vom Typ Ausschaltverzögerung.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Aktivierung | Bei einem Wechsel des Eingangs von niedrig zu hoch wird der Ausgang bei der nächsten Ausführung der Logik (alle fünf Sekunden) aktiv. Wird bei einem Wechsel von hoch zu niedrig inaktiv, je nach dem Zustand des Eingangs während der Dauer. Wenn der Eingang wieder einen hohen Zustand (aktiv) annimmt, wird der Zeitzyklus abgebrochen und der Ausgang bleibt aktiv. Bleibt der Eingang in einem niedrigen Zustand, geht der Ausgang bei der nächsten Ausführung der Logik in den niedrigen Zustand über. |
| Ausgang | Siehe vorherige Zeile. |
| Zurücksetzen | Bricht die Timeraktivität ab und deaktiviert den Ausgang. Wenn von aktiv zu inaktiv zurückgesetzt wird, wertet der Timer den Eingang beim nächsten Wechsel von niedrig zu hoch neu aus. |
| Beispiel: | Lässt den Ventilator weiterlaufen, um das Register zu spülen, nachdem das Heiz- oder Kühlsystem abgeschaltet wurde. Die Ausschaltverzögerung ist nützlich, wenn das Gebäude elektrische Wärme und/oder DX-Kühlung enthält. |
Was ist ein Timer vom Typ Min Einschaltzeit?
Die folgende Tabelle und die Abbildungen veranschaulichen die Funktion des Timers vom Typ Min Einschaltzeit.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Aktivierung | Siehe folgende Zeile. |
| Ausgang | Wird aktiv, wenn bei der Ausführung des Timers ein Wechsel von niedrig zu hoch erfolgt (die Logik wird alle fünf Sekunden ausgeführt). Der Ausgang bleibt aktiv, bis die in Dauer angegebene Zeit verstrichen ist UND der Eingang wieder inaktiv wird. |
| Zurücksetzen | Hat keine Auswirkung auf den Timer Min Einschaltzeit. |
| Beispiel: | Lässt einen Flüssigkeitskühler nach dem Start eine Mindestzeit lang laufen, um das Gerät zu stabilisieren. |
Was ist ein Timer vom Typ Min Ausschaltzeit?
Die folgende Tabelle und die Abbildungen veranschaulichen die Funktion des Timers vom Typ Min Ausschaltzeit.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Aktivierung | Siehe folgende Zeile. |
| Ausgang | Wird inaktiv, wenn der Eingang bei der Ausführung des Timers von hoch zu niedrig übergeht (die Logik wird alle 5 Sekunden ausgeführt). Der Ausgang bleibt inaktiv, bis die in Dauer angegebene Zeit verstrichen ist und der Eingang wieder aktiv wird. |
| Zurücksetzen | Hat keine Auswirkung auf den Timer Min Ausschaltzeit. |
| Beispiel: | Hält einen Flüssigkeitskühler nach dem Abschalten eine Mindestzeit lang ausgeschaltet, um das Kältemittel auszugleichen. |
Was ist ein Time-Bock?
Ein Time-Block hat keinen konfigurierbaren Eingang, da er die Zeit- und Datumsinformationen aus dem Netz bezieht. Die Zeit basiert auf der Zeit der Automationsstation, unter dem das Logikdiagramm erstellt wurde, und entspricht der Ortszeit. Die Ausgänge eines Time-Block umfassen sechs Zeit- und Datumswerte:
| Ausgang | Beschreibung | Format |
|---|---|---|
| HH | Stunde | 0–23 (24-Stunden-Zeit) |
| MM | Minute | 0–59 |
| JA | Jahr | vierstellige Jahreszahl |
| MO | Monat | 1–12 |
| DA | Tag | 1–31 |
| DOW | Wochentag |
1=Montag 2=Dienstag 3=Mittwoch 4=Donnerstag 5=Freitag 6=Samstag 7=Sonntag |
Wie füge ich einen neuen Logikblock im Logik-Editor hinzu?
- Wählen Sie im Bereich Logikblöcke den gewünschten Block aus.
- Wählen Sie z. B. einen Eingangsreferenzblock aus und ziehen Sie den Block auf die Logik-Grafikfläche.
- In Attributname das gewünschte Objekt aus der Netzwerkstruktur oder den Ansichten auswählen und wählen dann das gewünschte Attribut aus dem Attribut unten links im Fenster.
- Klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie im Bereich Logikblöcke den Block System aus.
- Ziehen Sie den Block auf die Logik-Grafikfläche und legen Sie ihn dort ab.
- Geben Sie einen eindeutigen Namen in das Feld Objekt erzeugen ein, und klicken Sie dann auf WEITER.
- Konfigurieren Sie das Objekt wie gewünscht und klicken Sie auf ERZEUGEN.
- Wählen Sie im Bereich Logikblöcke den gewünschten Block aus.
- Ziehen Sie den Block auf die Logik-Grafikfläche und legen Sie ihn dort ab.
Wie kann ich einem Logikdiagramm im Logik-Editor ein Textfeld hinzufügen?
- Unter , wählen Sie Text.
- Ziehen Sie den Textblock auf die Logik-Grafikfläche und legen Sie ihn dort ab.
- Klicken Sie auf den Textblock. Es öffnet sich eine horizontale Symbolleiste.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Palette Eigenschaften.
- Geben Sie im Feld Text den erforderlichen Text ein.
Wie kann ich einen Logikblock im Logik-Editor bearbeiten?
- Klicken Sie auf den Logikblock, den Sie bearbeiten möchten. Es öffnet sich eine horizontale Symbolleiste.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Palette Eigenschaften. Anmerkung: Das Symbol für die Palette Eigenschaften ist für Blöcke, die nicht konfigurierbar sind, deaktiviert. Die in der Palette Eigenschaften verfügbaren Optionen hängen von der Art des Logikblocks ab.
In den folgenden Tabellen finden Sie weitere Einzelheiten zu den jeweiligen Blöcken, die Sie bearbeiten möchten.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name des Eingangs. Anmerkung: Der Name darf nicht mit einem Bindestrich (-) beginnen. Der Name darf nicht nur aus einem Leerzeichen oder nur aus einem doppelten Anführungszeichen (") bestehen.
|
| Einheiten | Die Einheiten für die Ausgabe. Dieses Feld erscheint nur bei potentialfreien Eingängen. |
| Anzeigegenauigkeit |
Sagt der Metasys Software, mit welcher Genauigkeit die Daten formatiert werden sollen. Dieses Feld erscheint nur bei potentialfreien Eingängen. |
| Aufzählungskategorie |
Von der Benutzeroberfläche festgelegte Kategorie, entweder zwei Zustände oder mehrere Zustände. Dieses Feld erscheint nur bei Aufzählungseingängen. |
| Aufzählungssatz |
Der Satz wird durch die in Aufzählungskategorie ausgewählte Kategorie bestimmt. Dieses Feld erscheint nur bei Aufzählungseingängen. |
| Auslöser |
Dies wird aktiviert, wenn das Attribut die Ausführung des Regelsystems auslösen soll, wenn sich sein Wert um mehr als das festgelegte Inkrement ändert. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kennzeichnung | Geben Sie eine Bezeichnung für den Block ein. Anmerkung: Beschriftungen mit einer Zahl nicht starten und dann mit einem dieser Zeichen folgen.-Darüber hinaus darf die Beschriftung nicht nur aus einem Leerzeichen oder nur einem doppelten Anführungszeichen bestehen ( " ).
|
| Objekt | Geben Sie das Netzwerkobjekt in diesem Block an. Wenn Sie diesen Block auf die Logik-Grafikfläche ziehen, werden Sie aufgefordert, ein Objekt und ein Attribut auszuwählen. |
| Attribut | Das Attribut, mit dem die Referenz verknüpft ist. Wenn Sie eine Eingabereferenz konfigurieren, enthält die Drop-down-Liste nur numerische Attribute. |
| Einheiten | Einheiten für das Attribut |
| Auslöser | Dies wird aktiviert, wenn Sie möchten, dass das Attribut die Ausführung des Regelsystems sofort auslöst, anstatt auf die nächste Abfrage des Regelsystems zu warten, wenn sich der Wert um mehr als das festgelegte Inkrement ändert. Andernfalls wird das Regelsystem normal ausgeführt. |
| Inkrement | Legt das Inkrement (die Schrittweite) fest. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name des Ausgangs. Anmerkung: Der Name darf nicht mit einem Bindestrich (-) beginnen. Der Name darf nicht nur aus einem Leerzeichen oder nur aus einem doppelten Anführungszeichen (") bestehen.
|
| Einheiten | Die Einheiten für die Ausgabe. |
| Anzeigegenauigkeit |
Sagt der Metasys Software, mit welcher Genauigkeit die Daten formatiert werden sollen. Dieses Feld erscheint nur bei potentialfreien Ausgängen. |
| Aufzählungskategorie |
Von der Benutzeroberfläche festgelegte Kategorie, entweder zwei Zustände oder mehrere Zustände. Dieses Feld erscheint nur bei Ausgaben mit Aufzählungssätzen. |
| Aufzählungssatz |
Der Satz wird durch die in Aufzählungskategorie ausgewählte Kategorie bestimmt. Dieses Feld erscheint nur bei Ausgaben mit Aufzählungssätzen. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kennzeichnung | Geben Sie eine Bezeichnung für den Block ein. Anmerkung: Beschriftungen mit einer Zahl nicht starten und dann mit einem dieser Zeichen folgen.-Darüber hinaus darf die Beschriftung nicht nur aus einem Leerzeichen oder nur einem doppelten Anführungszeichen bestehen ( " ).
|
| Objekt | Geben Sie das Netzwerkobjekt in diesem Block an. Beim Ziehen dieses wird auf der Logik-Grafikfläche aufgefordert, ein Objekt und ein Attribut auszuwählen. |
| Attribut | Das Attribut, mit dem die Referenz verknüpft ist. Wenn Sie eine Ausgabereferenz konfigurieren, enthält die Drop-down-Liste nur numerische, beschreibbare Attribute. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Aufzählungskategorie | Von der Benutzeroberfläche festgelegte Kategorie, entweder zwei Zustände oder mehrere Zustände. |
| Aufzählungssatz | Der Satz wird durch die in Aufzählungskategorie ausgewählte Kategorie bestimmt. |
| Aufz. | Der Zustand wird durch den Aufzählungssatz und die Satzkategorie bestimmt. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Wert | Der Gleitkommawert. |
| Einheiten | Die für den Gleitkommawert verwendeten Einheiten. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Eingang | Die Anzahl der Eingänge hängt von der Art des Blocks ab, den Sie verwenden. Die Anzahl der Eingänge kann nicht niedriger sein als die Anzahl der aktuellen Verbindungen. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Eingang | Die Anzahl der Eingänge hängt von der Art des Blocks ab, den Sie verwenden. Die Anzahl der Eingänge kann nicht niedriger sein als die Anzahl der aktuellen Verbindungen. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Eingang | Die Anzahl der Eingänge kann nicht niedriger sein als die Anzahl der aktuellen Verbindungen. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Eingang | Die Anzahl der Eingänge bestimmt die Liste der Eingänge. |
| Aufzählungskategorie | Filtert die Aufzählungssatzliste auf der Grundlage der gewählten Kategorie. |
| Aufzählungssatz | Wenn sich der Aufzählungssatz ändert, werden alle Modi zurückgesetzt. |
| Eingang 1 – Modi | Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie auswählen können, welche Modi mit den einzelnen Eingängen verknüpft werden sollen. Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen neben dem/den gewünschten Modus/Modi. Wenn ein Modus bereits einem anderen Eingang zugewiesen ist, erscheint der Modus abgeblendet. Wählen Sie Standard, um alle Modi für einen Eingang auszuwählen, die derzeit für keinen anderen Eingang ausgewählt sind. |
| Eingang 2 – Modi | Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie auswählen können, welche Modi mit den einzelnen Eingängen verknüpft werden sollen. Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen neben dem/den gewünschten Modus/Modi. Wenn ein Modus bereits einem anderen Eingang zugewiesen ist, erscheint der Modus abgeblendet. Wählen Sie Standard, um alle Modi für einen Eingang auszuwählen, die derzeit für keinen anderen Eingang ausgewählt sind. Davon gibt es einen pro Eingang (2–8). |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Die Art des vom Block durchgeführten Vergleichs. Dieses Feld enthält standardmäßig das Feld, was, per Maus herübergezogen wurde. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Ausgänge | Bestimmt die Anzahl der Binärausgänge für den Block. |
| Min Einschaltzeit | Legt die Mindestzeit fest, die ein Ausgang eingeschaltet sein muss, bevor er in den Aus-Zustand versetzt wird. Wenn ein Ausgang aktiviert wird, startet ein Timer. Bis der Timer die Mindestzeit erreicht hat, kann der Ausgang nicht deaktiviert werden. Die Befehle Sofort Runterfahren und Jetzt Rotation werden jedoch sofort ausgeführt und setzen den Wert für Min Einschaltzeit außer Kraft. |
| Min Ausschaltzeit | Legt die Mindestzeit fest, die ein Ausgang ausgeschaltet sein muss, bevor er wieder in den eingeschalteten Zustand versetzt wird. Wenn ein Ausgang deaktiviert wird, startet ein Timer. Solange der Timer nicht die Mindestzeit erreicht hat, kann der Ausgang nicht aktiviert werden. Die Befehle Sofort Runterfahren und Jetzt Rotation werden jedoch sofort ausgeführt und setzen den Wert für Min Ausschaltzeit außer Kraft. |
| Stufenwechsel Einschaltverzög | Legt die Mindestzeit fest, die zwischen der sequentiellen Aktivierung von Sequenzerstufen vergehen muss. |
| Stufenwechsel Ausschaltverzög | Legt die Mindestzeit fest, die zwischen der sequentiellen Deaktivierung von Sequenzerstufen vergehen muss. |
| Aktivierungs-/Deaktivierungsgrenzen |
Das Kästchen neben Aktivierung/Deaktivierung zeigt an, ob Proaktiv ausgewählt ist. Wenn Sie darauf klicken, wird das Dialogfeld Aktivierung/Deaktivierung geöffnet. Im Dialogfeld Aktivierung/Deaktivierung:
Regeln für Aktivierungs-/Deaktivierungsgrenzen:
|
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Höhe | Geben Sie die aktuelle Höhe des Standorts in Fuß oder Metern an. |
| Anlagentyp |
Wählen Sie das Internationale Einheitensystem (SI) oder das englische Einheitensystem (IP). Die Einheiten für den Einheitentyp SI sind Kilogramm Wasser pro Kilogramm trockener Luft. Die Einheiten für den Einheitentyp IP sind Pfund pro Kubikfuß. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Ratengrenze | Legt die Rate pro Minute fest, mit der der Ausgang erhöht oder verringert wird, bis er mit dem Eingang übereinstimmt. |
| Startwert | Gibt den Wert an, mit dem der Block Begrenzer startet, wenn der Motor neu gestartet wird und die Blockaktivierung wahr ist. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Oben arretiert | Legt fest, ob (True, Wahr) oder ob nicht (False, Falsch) der Ausgang an Ausgang hoch (OH) angeklemmt wurde. |
| Unten arretiert | Legt fest, ob (True, Wahr) oder ob nicht (False, Falsch) der Ausgang an Ausgang niedrig (OL) angeklemmt wurde. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Startwert | Zeigt den Anfangswert des Blocks Verzögerung an. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Dauer | Gibt die Länge der Timerfunktion in Sekunden an. Der Bereich reicht von 5 bis 86.400 Sekunden. |
| Einrichtung | Bestimmt die Art des Timers, den Sie verwenden:
|
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Hinzufügen | Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen, um ein oder mehrere Attribute zur Darstellung hinzuzufügen. |
| Löschen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem oder mehreren Attributen und klicken Sie auf das Symbol Löschen, um die ausgewählten Attribute aus dem System zu entfernen. |
Wie kann ich einen Logik-Block kopieren, ausschneiden, duplizieren oder löschen?
- Klicken Sie auf den Logikblock, den Sie kopieren, ausschneiden, duplizieren oder löschen möchten. Es öffnet sich eine horizontale Symbolleiste.
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Symbolleiste über die Symbole und wählen Sie die gewünschte Aktion aus. Klicken Sie zum Beispiel auf das Symbol Löschen, um den Logikblock zu löschen. Anmerkung: Sie können alle Arten von Logikblöcken kopieren, ausschneiden, duplizieren oder löschen. Drücken Sie die Strg-Taste und wählen Sie mehrere Blöcke aus, um mehrere Blöcke gleichzeitig zu kopieren, auszuschneiden, zu duplizieren oder zu löschen.
Wie verbinde ich Logikblöcke im Logik-Editor?
- Gehen Sie in der Logik-Grafikfläche zum ersten Logikblock, den Sie verbinden möchten.
- Bewegen Sie den Cursor über den Ausgangsanschluss des Logikblocks, bis ein +-Symbol erscheint.
- Klicken Sie auf die Linie und ziehen Sie sie zu dem Logikblock, den Sie verbinden möchten. Anmerkung: Wenn sich das Fenster Priorisierte Verbindung öffnet, wählen Sie die gewünschte Priorität aus. Das Fenster Priorisierte Verbindung öffnet sich nur, wenn Sie eine Verbindung zu einem Block vom Typ Ausgang Referenz herstellen.
Welche Regeln gibt es für die Verbindung von Blöcken?
| Komponente | Regeln | |
|---|---|---|
| Systemblöcke | Attributeigenschaften:
|
Unterstützte Verbindungsart:
|
| Mathematisch, Logisch, Statistik, Selektor, Regelung, Psychrometrisch, Berechnung | Schließen Sie alle Eingänge für diese Logikblöcke an. Wenn Sie versuchen, eine Logik zu speichern, in der Eingänge fehlen, erscheint eine Warnmeldung zur Konfiguration. Sie können die Logik trotzdem speichern oder bei Bedarf Eingänge bearbeiten. Es empfiehlt sich, die Logik mit Eingängen zu speichern. Im Logik-Editor werden angeschlossene Blockanschlüsse farbig ausgefüllt. Unverbundene Blockanschlüsse erscheinen ohne Farbfüllung. | |
Wie kann ich eine Verbindung im Logik-Editor umleiten?
- Bewegen Sie den Cursor über einen bestehenden Endverbindungspunkt, bis sich der Cursor in ein +-Symbol verwandelt.Anmerkung: Sie können nur den Endverbindungspunkt verschieben. Zum vollständigen Ändern der Verbindung siehe Wie lösche ich eine Verbindung im Logik-Editor?
- Ziehen Sie den Endverbindungspunkt auf den Anschluss eines anderen Blocks.
Wie lösche ich eine Verbindung im Logik-Editor?
- Klicken Sie auf die Verbindungslinie, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie in der Symbolleiste der Zeilenanzeige auf das Symbol Löschen. Sie können auch die Taste Löschen auf Ihrer Tastatur verwenden, um eine Verbindungslinie zu löschen.
Wie kann ich eine Verbindung im Logik-Editor ausblenden?
- Klicken Sie auf die Verbindungslinie, die Sie ausblenden möchten.
- Klicken Sie in der Symbolleiste der Zeilenanzeige auf Ausblenden.
Wie führe ich den Logikchecker aus?
- Klicken Sie im Logik-Editor auf das Symbol für den Logikchecker in der oberen rechten Ecke.
- Wenn der Logikchecker keine Konfigurationswarnungen feststellt, erscheint die folgende Meldung: Keine Probleme gefunden.
- Wenn der Logikchecker Konfigurationswarnungen feststellt, erscheint die folgende Meldung: Konfigurationswarnungen gefunden. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Ausrufezeichen, um mehr über die Konfigurationswarnungen zu erfahren. In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Konfigurationswarnungen aufgeführt.Anmerkung: Die Konfigurationswarnungen bleiben bestehen, bis Sie die Fehler behoben haben.
| Bedingung | Meldungstext |
|---|---|
| Ein Ausgang ist nicht verbunden. | Ausgang nicht verbunden |
| Ein Eingang ist nicht verbunden. | Eingang nicht verbunden |
| In der Logik gibt es einen Zirkelbezug. | Es wurde ein Zirkelbezug (Schleife) entdeckt, das Programm läuft möglicherweise nicht richtig |
Wie erstelle ich ein Objekt vom Typ Programm (Regelsystem)?
Details zum Erstellen eines Objekts finden Sie unter Objekte erzeugen und löschen.
Wie kann ich die Attribute eines Objekts vom Typ Programm (Regelsystem) anzeigen und bearbeiten?
Um die Attribute des Objekts vom Typ Programm (Regelsystem) anzuzeigen und zu bearbeiten, öffnen Sie das Widget Details beim Objekt vom Typ Programm (Regelsystem).
Unterstützen alle Geräte den Viewer für Logik und den Logik-Editor?
Sie können den Viewer für Logik auf Desktop-Computern, Tablets und Smartphones verwenden. Um die beste Leistung auf einem Tablet oder Smartphone zu erzielen, verwenden Sie ein iOS-Gerät, um das Logikdiagramm im Viewer für Logik anzuzeigen. Sie können den Logik-Editor nur auf Desktop-Computern verwenden.