Inhalt des Widgets Equipmentübersicht
Sie sehen in diesem Widget ähnliches Equipment, das den Bereich und alle untergeordneten Bereiche direkt versorgt.
Aufruf des Widgets Equipmentübersicht
Sobald Sie einen Bereich ausgewählt haben, erscheint das Widget Equipmentübersicht im Dashboard Bereich.
Welches Layout hat das Widget Equipmentübersicht im JCT?
Die folgende Abbildung und Tabelle beschreiben das Widget Equipmentübersicht.
Abbildung 1. Beschreibung des Widgets Equipmentübersicht

| Zahl | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Schaltflächen zum Blättern | Ermöglicht Ihnen, durch die Daten, die im Widget Equipmentübersicht angezeigt werden, zu blättern. |
| 2 | Spalte Equipment | Identifiziert das Equipment, das diesen Bereich oder einen untergeordneten Bereich direkt versorgt. Autorisierte Benutzer können auf den Namen tippen oder klicken, um mehr Details über das Equipment zu sehen. |
| 3 | Spalte Bereich(e) | Zeigt die Bereiche, die das Equipment direkt versorgt. |
| 4 | Symbol Einstellungen | Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Fenster Spaltenauswahl zu öffnen und die Spalten auszuwählen, die im Widget Equipmentübersicht angezeigt werden sollen. |
| 5 | Menü Filter für den Equipmenttyp | Filtert, welche Equipmenttyp im Widget Equipmentübersicht angezeigt wird. |
| 6 | Punktinfo | Zeigt die Datenpunktinformationen an, nachdem man darauf geklickt hat. |
| 7 | Spalte Zustand | Im JCT zeigt diese Spalte keine Symbole oder Daten an. |
Wie ändert man das Equipment, das angezeigt wird?
Tippen oder klicken Sie auf das Filtermenü für das Equipment oberhalb der Tabelle und wählen Sie den neuen Equipmenttyp aus. Die Tabelle aktualisiert sich mit dem neuen Equipment und deren Anzeigedaten.