Wofür benutzt man das Widget Equipment für Versorgung des Bereichs?
Das gesamte Equipment wird angezeigt, das einen Bereich direkt versorgt zusammen mit weiterem vorgeschaltetem Equipment. In diesem Widget können Sie einfach Informationen über eine VVS-Box, eine Luftbehandlungsanlage, einen Flüssigkeitskühler und/oder eine Heizungsanlage sehen, die einen Raum versorgen.
Welches Layout hat das Widget Equipment für Versorgung des Bereichs?
Abbildung 1 und Tabelle 1 beschreibt das Widget Equipment für Versorgung des Bereichs im JCT.
Abbildung 1. Widget Equipment für Versorgung des Bereichs

Zahl | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Equipmentname | Identifiziert das Equipment, das den Bereich versorgt. |
2 | Menü Filter | Filtert die Art des Equipments, das im Widget angezeigt wird. |
3 | Zusätzlicher Equipment-Versorgungsbereich | Identifiziert zusätzliche Equipment, die den Bereich versorgt. |
4 | Symbol Seitenzahl | Zeigt an, wie viel Equipment des gleichen Typs diesen Bereich direkt versorgen. |
5 | Schaltfläche Mehr | Zeigt alle Anzeigedaten für ein Equipment. |
6 | Langname | Zeigt den Langnamen des Datenpunktes. |
7 | Kurzname | Zeigt den Kurznamen des Datenpunktes. |