Was ist ein Dashboard Bereich?
Das Dashboard Bereich bietet eine geschlossene Übersicht über den ausgewählten Bereich, einschließlich des Equipments, das versorgt wird.
Wie wird das Dashboard Bereich aufgerufen?
Das Dashboard Bereich ist die Standardansicht, wenn Sie sich zum ersten Mal im JCT anmelden. Tippen oder klicken Sie auf den Namen eines Bereichs im Navigationsbereich, auf einen Link zu einem anderen Bereich in einem Widget oder auf eine Navigationsschaltfläche in einer Grafik im Widget Grafik, um das Dashboard Bereich aufzurufen. Sie können auch nach einem Bereich suchen und anschließend im Suchergebnis auf den Namen des Bereichs tippen oder klicken.
Wann sieht man das Widget Grafik als erstes Widget im Standard-Dashboard Bereich?
Wenn eine Grafik für den Bereich konfiguriert wurde, dann erscheint im Standardlayout das Widget Grafik als Erstes. Um andere Widgets zu sehen, müssen Sie auf das Listenfeld für die Seitennavigation in der oberen rechten Ecke des Dashboards klicken. Das Widget Grafik erscheint vielleicht nicht als Erstes oder ist vielleicht gar nicht verfügbar, wenn ein Benutzerdefiniertes Dashboard zugeordnet wurde.
Welches Layout hat das Dashboard Bereich im JCT?
Die folgende Abbildung und Tabelle beschreiben das Dashboard Bereich im JCT.
|
Zahl |
Name |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
Navigationsbereich: Bereichsstruktur |
Zeigt die Bereichsstruktur und ermöglicht die Navigation durch die Bereiche. |
|
2 |
Navigationsbereich: Gebäudenetzwerk |
Zeigt den Gebäudenetzwerk und ermöglicht die Navigation durch Ihre Objekte. |
|
3 |
Hamburger-Symbol |
Öffnet oder schließt den Navigationsbereich. |
|
4 |
Offline-Anzeige |
Zeigt an, dass Sie auf JCT zugreifen. |
|
5 |
Widget Equipment für Versorgung des Bereichs |
Es wird das gesamte Equipment angezeigt, das einen Bereich direkt versorgt zusammen mit weiterem vorgeschaltetem Equipment. |
|
6 |
Widget Equipmentübersicht |
Listet ähnliches Equipment auf, das den Bereich und alle untergeordneten Bereiche direkt versorgt. |
|
7 |
Widget Mögliche Probleme in diesem Bereich |
Dieses Widget zeigt im JCT keine Daten an. |
|
8 |
Suchfeld |
Suche nach Bereichen oder Equipment in Ihrer Liegenschaft. |
|
9 |
Benutzermenü |
Öffnet Benutzermenüoptionen. |
|
10 |
Listenfeld für Seitennavigation |
Zeigt die Seite, die aktuell angezeigt wird. Tippen oder Klicken Sie auf das Listenfeld, um zu einer anderen Seite zu navigieren. |
|
11 |
Punktinfo |
Tippen oder klicken Sie auf die Datenpunktinformationen, einschließlich der Kurznamen des Datenpunktes und vollständig qualifizierten Referenz. |