Wie kann man sich im JCT anmelden?
Für den Zugriff auf JCT, das auf einem Gerät läuft (Computer oder Mobilgerät), müssen Sie sicherstellen, dass Sie Anmeldedaten für das Tool SCT (System Configuration Tool) haben.
Navigieren Sie in einem unterstützten Webbrowser zu https://[Hostname]/UIOffline, wobei [Hostname ] durch den Hostnamen, den Servernamen oder die IP-Adresse des SCT-Computers ersetzt werden muss. Wenn Sie auf dem SCT-Computer sind, auf dem JCT installiert sind, können Sie auch zu Hostname/UIOffline oder localhost/UIOffline navigieren.
Beim Navigieren zum JCT zeigt Ihr Webbrowser eine Sicherheitszertifikatwarnung an. Der Browser zeigt diese Warnung an, wenn Ihre JCT-Site kein vertrauenswürdiges Sicherheitszertifikat hat.
- Für Google Chrome:
- Tippen oder klicken Sie auf Erweitert.
- Tippen oder klicken Sie auf Weiter zu [IP-Adresse ], wobei [Servername oder IP-Adresse] der Servername oder die IP-Adresse des SCT-Computers ist. Der Anmeldebildschirm von JCT wird angezeigt.
- Für Windows Internet Explorer 11 oder für Microsoft Edge klicken oder tippen Sie auf Weiter zu dieser Webseite (nicht empfohlen). Der Anmeldebildschirm von JCT wird angezeigt.
- Tippen oder klicken Sie für Apple Safari8 oder höher auf Weiter im Fenster Serveridentität kann nicht verifiziert werden. Der Anmeldebildschirm von JCT wird angezeigt.
Es wird sehr empfohlen, ein vertrauenswürdiges Sicherheitszertifikat zu installieren. Informationen zur Installation eines vertrauenswürdigen Sicherheitszertifikats finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279 ) und fragen Sie Ihre IT-Abteilung.
Wenn das Anmeldebildschirm von JCT angezeigt wird, geben Sie Ihre Anmeldedaten für SCT ein.
Kann man sich mit dem Active Directory® Konto anmelden?
Sie können sich mit Ihrem Active Directory-Benutzernamen und -Passwort anmelden, wenn die Active Directory-Anmeldefunktion im SCT eingerichtet wurde. Weitere Informationen über Active Directory und Metasys finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279 ) .
Kann man sich mit dem Office 365®-Konto anmelden?
Sie können sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort für Office 365® anmelden, wenn die Office 365®-Anmeldefunktion im Metasys System eingerichtet wurde. Informationen zu Office 365® und dem Metasys System finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279 ) .
Warum kann man sich nicht anmelden?
Sie können sich möglicherweise nicht auf JCT aus den folgenden Fällen:
- Falsches Passwort oder zu viele Anmeldeversuche mit einem falschen Passwort
- Ihr Benutzerkonto erlaubt nur die Anmeldung während bestimmter Zeiträume.
- Ihr Benutzerkonto wurde durch den Administrator gesperrt oder deaktiviert.
- Aktuelles Passwort abgelaufen
- Der SCT-Rechner läuft nicht.
Wie melde ich mich ab?
So melden Sie sich aus der aus JCTab: Tippen oder klicken Sie auf das Symbol Benutzermenü oben rechts auf dem Bildschirm und tippen oder klicken Sie auf Abmelden.
Warum soll man sich abmelden?
Um sicherzustellen, dass JCT bleibt sicher, müssen Sie sich immer aus JCTabmelden.
Wieso muss ich den Geschäftsbedingungen zustimmen?
Alle neuen Metasys Nutzer werden dazu aufgefordert, die Geschäftsbedingungen zu akzeptieren, wenn sie zum ersten Mal mit dem Metasys System arbeiten.
Wärum läuft meine Arbeitssitzung ab? Warum wurde ich abgemeldet, ohne auf die Schaltfläche Abmelden zu klicken?
Wenn Ihr Konto so konfiguriert wurde, das die Arbeitssitzung nach einer gewissen Zeit der Inaktivität beendet wird, und Sie im JCT keine Aktionen ausgeführt haben, dann wird Ihre Arbeitssitzung automatisch beendet und der Anmeldebildschirm wird wieder angezeigt. Die Standardeinstellung für Inaktivität ist 30 Minuten. Wenden Sie sich an Ihren Metasys Administrator, wenn Sie Änderungen an dieser Kontoeinstellung benötigen. Wenn Ihr Tablet oder Smartphone in den Energiesparmodus wechselt oder die Verbindung verliert, werden Sie abgemeldet und kehren zum Anmeldebildschirm zurück.