Häufig gestellte Fragen - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

JCT (Johnson Controls System Configuration Tool) Hilfe

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-02-26

Welche Metasys Liegenschaften sind Bereiche und Equipment?

Bereiche und Equipment werden von Metasys Liegenschaften unterstützt, die einen Metasys Server als Liegenschaftsleiter haben. Ab Version 12.0 werden Bereiche und Equipment auch auf Metasys Liegenschaften mit einem Liegenschaftsleiter vom Typ NAE85 oder LCS85 unterstützt. Ab Metasys 13.0 enhalten Automationsstationen der Serie SNC und SNE die Metasys Bedienoberfläche, aber Bereiche und Equipment werden von Metasys Liegenschaften mit SNC oder SNE als Liegenschaftsleiter nicht unterstützt.
Anmerkung: Bereiche und Equipment werden auf der Liegenschaft definiert und gelten nicht auf Ebene eines untergeordneten Geräts.