Wofür benutzt man das JCT?
JCT dient zur Überprüfung von Bereichen, Equipment, zum Erzeugen und Bearbeiten von Grafiken der Metasys Bedienoberfläche und Zuweisen von Zuordnungen zu allen unterstützten Grafiken.
JCT wird mit der SCT-Software installiert und erfordert keinen Metasys Server.
JCT bietet auch eine Alternative zum Zugriff auf Funktionen, die in der Metasys Bedienoberfläche nur für bestimmte Plattformen verfügbar sind.
- Grafiken der Metasys Bedienoberfläche erzeugen, löschen, ändern und zuordnen mit dem Grafik- Manager des JCT und dem Grafikeditor.
- BACnet/SC-Zertifikate mithilfe der Funktion BACnet/SC Management des JCT verwalten.
- E-Mail-Server und den DDA-Typ mit der Funktion Remote-Benachrichtigungen von JCT konfigurieren.
- Grafiken der Metasys Bedienoberfläche erzeugen, löschen, ändern und zuordnen mit dem Grafik- Manager des JCT und dem Grafikeditor.
- BACnet/SC-Zertifikate mithilfe der Funktion BACnet/SC Management des JCT verwalten.
Welche Geräte, Betriebssysteme und Browserwerden von der JCT unterstützt?
Die folgenden Tabellen zeigen die Betriebssysteme und Browser, die vom Client des JCT unterstützt werden:
|
Unterstützte Betriebssysteme bei Mobiltelefonen |
Android 10.0 oder höher iOS® 13.0 oder höher |
|
Unterstützte Betriebssysteme bei Tablet-PCs |
Android 10.0 oder höher iOS® 13.0 oder höher Anmerkung:
|
|
Unterstützte Betriebssysteme im Client-Rechner und Webbrowser-Kombinationen |
Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit) General Availability Channel (GAC )
Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit). Windows® 10 Enterprise LTSC (1809, 21H2) (64 Bit )Unterstützte Webbrowser:
|
|
Apple® macOS® 11 Big Sur Apple® macOS® 10.15 Catalina Apple® macOS® 10.14 Mojave Unterstützte Webbrowser:
|
|
Technische Spezifikationen für Client-Webbrowser der Metasys Bedienoberfläche des JCT |
Google®
Chrome™, Version 101 oder höher
Hinweise:
|
| Microsoft® Edge®, Version 101 oder höher | |
|
Apple®
Safari®
15 oder höher
Anmerkung:
Das JCT unterstützt kein privates Surfen. Um das Private-Browsen zu beenden, müssen Sie im Browserfenster auf Privat klicken.
|
|
|
Allgemeine Informationen zur Unterstützung von Webbrowsern |
|
|
Technische Spezifikationen der Metasys Bedienoberfläche des JCT für unterstützte Kommunikationsverbindungen |
Für eine optimale Leistung wird eine Kabelverbindung für Rechner empfohlen, an denen Benutzer zum JCT browsen. Ethernet-Netzwerkschnittstellenkarte mit 10/100/1.000 MBit/s Wireless IEEE 802.11 Verbindung 4G Netzwerk
Hinweise:
|
Weitere Informationen zu unterstützten Serverplattformen für die Installation des JCT finden Sie in Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162 ) und SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067).
Welche weiterführende Dokumentationen gibt es für das JCT?
Die nachfolgende Tabelle zeigt weiterführende Dokumentationen für das JCT.
|
Für Informationen über |
Siehe |
|---|---|
|
Installation und Konfiguration von ADS, ADX und der Metasys Bedienoberfläche |
Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162 ) |
|
Installation von ADS-Lite |
ADS-Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12011688 ) |
|
Installation von OAS |
Open Application Server (OAS) Installation and Upgrade Guide (LIT-12013222 ) |
|
Installation von NAE85 |
NAE85 Installation and Upgrade Guide (LIT-12011530 ) |
|
Installation von LCS85 |
LCS85 Installation and Upgrade Guide (LIT-12011623 ) |
|
Installation von SCT und JCT |
SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067 ) |
|
Arbeiten mit der Metasys Bedienoberfläche |
Metasys UI Help (LIT-12011953 ) |
|
Erzeugen von Bereichen und Equipment |
SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964 ) und SCT Pro Help (LIT-12013035 ) |
|
Verwalten von Archiven |
|
|
Konfiguration der Funktionserweiterungen Trend und Melden und von Zeitprogrammen |
Metasys UI Help (LIT-12011953 ) |
|
Verwalten von Datenbasen der Metasys Bedienoberfläche, Systemvoreinstellungen der Metasys Bedienoberfläche und Informationen zur Problembehebung |
Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115 ) |
|
Erzeugen von Kundensymbolen |
Metasys UI Custom Symbols Technical Bulletin (LIT-12013054 ) |
| Metasys for Validated Environments (MVE) und Verwenden der Metasys Bedienoberfläche in einer MVE-Liegenschaft |
Metasys for Validated Environments on Metasys UI Product Bulletin (LIT-12014261 ) Metasys for Validated Environments on Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12014262 ) |
Sind die Daten, die in JCT angezeigt werden, aktuell?
Nein. Die Widgets, der Grafik-Manager und der Grafikeditor zeigen keine Datenwerte. Anstelle von aktuellen Datenwerten werden Punktinfo angezeigt. Wenn Punktinfo angezeigt wird, dann bestätigt das, dass ein Datenpunkt für das Equipment konfiguriert ist.
Unterschiede in den Bildschirmen auf verschiedenen Geräten
Das JCT passt sich dem Gerät an, auf dem die Software angezeigt wird.