Was ist der Navigationsbereich?
Der Navigationsbereich befindet sich auf der linken Seite des Bildschirms und ermöglicht die Navigation durch die Registerkarten Bereiche und Netzwerk.
Kann man die Größe des Navigationsbereichs ändern?
Auf einer Computer-Plattform kann die Größe des Navigationsbereichs geändert werden, indem Sie den Doppelpfeil ziehen. Der Bereich behält die Größe, wenn Sie zum z. B. zum Grafik-Manager navigieren, nach dem Abmelden ist die Größenänderung aber nicht mehr da.
Wie wird der Navigationsbereich geöffnet oder geschlossen?
Klicken Sie auf das Hamburger-Symbol, um den Navigationsbereich zu öffnen oder zu schließen.
Was ist ein Bereich?
Bereiche helfen Ihnen die anzuzeigenden Informationen aus dem Metasys System in physikalische Örtlichkeiten (Campus mit seinen Gebäuden) oder Flächen innerhalb dieser Örtlichkeiten (Etagen, Zonen, Räume) zu organisieren. Die Hierarchie ähnelt der physischen Welt und hilft so bei der Navigation durch das Metasys System. Jeder Bereich hat eine hierarchische Beziehung zu einem anderen Bereich und eine Versorgt-durch-Beziehung zu Equipments, die den Bereich versorgen. Informationen zu diesem Thema finden Sie in SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964 ) .
Wie navigiert man durch die Hierarchie der Navigationsbäume?
Der Navigationsbereich zeigt die Liste der Bereiche sowie Objekte für Datenpunkte und Funktionserweiterungen, die konfiguriert wurden, um die Informationen in Ihrem Metasys System zu organisieren. Um zu einen spezifischen Raum zu naviegieren, behandelt, müssen Sie die höchste Stufe in Ihrer Registerkarte Bereiche auswählen. Wählen Sie zum Beispiel zuerst Ihr Gebäude, dann Ihre Etage und schließlich Ihren Raum auf dieser Etage. Um zu einem Objekt vom Typ Netzwerk zu navigieren, klicken Sie auf die Registerkarte Netzwerk. Um z. B. zu einem IP-Controller zu navigieren, erweitern Sie zunächst die entsprechende Automationsstation und dann das entsprechende Objekt vom Typ BACnet-Integration. Um zu einem Objekt in den Ihnen zugewiesenen Benutzeransichten zu navigieren, klicken Sie auf die Registerkarte Ansichten, wählen Sie die entsprechende Benutzeransicht aus der Liste aus, falls es mehrere gibt, und navigieren Sie zu dem gewünschten Objekt.
Wie kehrt man zum Bereich oder Objekt zurück, bei dem man zuletzt war?
Nutzen Sie die Zurück-Schaltfläche des Browsers oder den Navigationsbereich, um zum letzten Bereich zurückzukehren. Sie können auch zu einem früheren Bereich oder Objekt zurückkehren, indem Sie auf den Hyperlink in der Breadcrumb-Hierarchie klicken.
Wie kann ich einen Bereich als Lesezeichen markieren, um später dorthin zurückzukehren?
Ungültige Bereichs-ID
auf dem Bildschirm und Sie werden zurück in den Root-Bereich geleitet. Mobile Geräte:
- Um in einem Android-Gerät einen Bereich als Lesezeichen zu markieren, müssen Sie zum betreffenden Bereich navigieren und auf das Symbol für Lesezeichen tippen. Wählen Sie Lesezeichen hinzufügen aus, geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf Speichern.
- Um in einem Apple-Gerät einen Bereich als Lesezeichen zu markieren, müssen Sie zum betreffenden Bereich navigieren und auf das Symbol für Lesezeichen tippen. Wählen Sie Lesezeichen hinzufügen aus, geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf Speichern.
Symbol | Symbolbeschreibung |
---|---|
Lesezeichen-Symbol auf einem Android-Gerät | |
Lesezeichen-Symbol auf einem Apple-Gerät |
Desktop- oder Laptop-Geräte:
- Zum ein Lesezeichen für einen Bereich in Google Chrome festzulegen, navigieren Sie zu dem Bereich, den Sie mit einem Lesezeichen markieren wollen, klicken Sie auf das Lesezeichen-Symbol mit der QuickInfo Lesezeichen für diese Registerkarte, klicken Sie auf Lesezeichen hinzufügen, geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf Fertig.
- Um im Browser Apple Safari einen Bereich als Lesezeichen zu markieren, müssen Sie zum betreffenden Bereich navigieren und auf Lesezeichen klicken. Wählen Sie Lesezeichen hinzu aus, geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf Hinzufügen.
- Um ein Lesezeichen für einen Bereich in Microsoft Edge zu setzen, navigieren Sie zu dem Ort, den Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten, klicken Sie auf das Lesezeichensymbol mit dem Tooltip Diese Seite zu Favoriten hinzufügen, geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf Fertig.
Symbol | Symbolbeschreibung |
---|---|
Lesezeichen-Symbol in Google Chrome. | |
Lesezeichen-Symbol in Microsoft Edge. |
Wie kann ich zu einem Bereich, der als Lesezeichen markiert wurde, zurückkehren?
Öffnen Sie im Browser die Liste der Lesezeichen (Favoriten) und wählen Sie das Lesezeichen aus.