Funktionserweiterung Analogmeldung - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

JCT (Johnson Controls System Configuration Tool) Hilfe

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-02-26
Die Funktionserweiterung Analogmeldung erweitert die Funktionalität von Attributen, die reelle Werte ausgeben, um die Möglichkeit, Meldungen auszugeben. Dies ist beispielsweise für das Attribut Aktueller Wert eines Objektes vom Typ Analogeingang möglich. Die Funktionserweiterung erkennt einen Alarmzustand im Abgleich mit bis zu vier Grenzwerten, und sie kann so konfiguriert werden, dass eine passende Meldung gesendet wird. Sie setzt auch das Attribut Alarmzustand für das Objekt, dem sie hinzugefügt wurde. Die Funktionserweiterung Analogmeldung wird auch zusammen mit den Voreinstellungen für die Grafikeinstellungen benutzt, um die Farben für die Alarmbedingungen in den Grafiken sowie in der gesamten Metasys Bedienoberfläche festzulegen.
Anmerkung: Ab Metasys Version 12.0 können Sie die Alarm- und Grafikeinstellungen in den Liegenschaftseinstellungen in der Metasys Bedienoberfläche festlegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Metasys UI Help (LIT-12011953 ) .

Beispielsweise können Sie die Funktionserweiterung Analogmeldung so konfigurieren, dass ein Alarm ausgegeben wird, wenn die Temperatur in einem Raum unter 15,6 °C fällt.