Die Verbrauchszählung verfolgt und erfasst den Verbrauch jedes Verbrauchsmaterials, das durch ein analoges Attribut überwacht wird. Einige Beispiele für Verbrauchsmaterialien sind Strom, Gas, Dampf und Kaltwasser.
Diese drei wesentlichen Parameter bestimmen die Arbeitsweise der Verbrauchszählung:
- die zu überwachende Eingangsreferenz
- die Zeitbasis, auf die sich die Berechnung stützt
- den unteren Begrenzungswert, den der Eingang haben oder überschreiten muss
Verwenden Sie die Verbrauchszählung, um den Verbrauch des jeweiligen Verbrauchsmaterials zu ermitteln. So können Sie beispielsweise den Gas- oder Dampfverbrauch eines Gebäudes in einem bestimmten Monat ermitteln. Verwenden Sie die Verbrauchszählung auch, um festzustellen, wie viele Kilowattstunden in einer Woche verbraucht wurden, oder um einen berechneten Wert zu summieren (z. B. Gradtage).
Die Funktionserweiterung Verbrauchszählung enthält auch die allgemeinen Objektattribute des Metasys Systems. In der nachfolgenden Tabelle sind die spezifischen Attribute der Funktionserweiterung Verbrauchszählung angegeben.
|
Attributname |
Anmerkungen |
Anfangswert |
Werte Optionen Bereich |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
Anzeigegenauigkeit |
K,Ä |
10tel |
Siehe Anzeigegenauigkeit (Satz 0) |
Gibt die Rundungsposition und die Anzahl der Dezimalstellen an, die für diese Funktionserweiterung angezeigt werden sollen. |
|
Ausführung |
Aktiv |
Aktiv Zählgrenze Inaktiv |
Zeigt den Status dieser Funktionserweiterung an. Aktiv: Die Funktionserweiterung führt die Berechnung aus und hat die Zählgrenze noch nicht erreicht. Zählgrenze: Die Funktionserweiterung hat die Grenze erreicht und die Berechnung gestoppt, weil das Attribut Von vorn auf Falsch gesetzt ist. Inaktiv: Die Funktionserweiterung ist unzuverlässig oder deaktiviert und führt keine Berechnung durch. |
|
|
Eingangsreferenz |
K |
Gibt das Objekt und das Attribut an, die durch diese Funktionserweiterung überwacht werden. Wenn dieses Attribut unzuverlässig ist oder unter die untere Begrenzung fällt, wird das Zählen vorübergehend ausgesetzt. |
||
|
Untere Begrenzung |
K,Ä |
Gibt das Objekt und das Attribut an, die durch diese Funktionserweiterung überwacht werden. Wenn dieses Attribut unzuverlässig ist oder unter die untere Begrenzung fällt, wird das Zählen vorübergehend ausgesetzt. |
||
|
Akuteller Wert |
K,A,Z,Ä |
Zeigt den aktuellen Wert der Funktionserweiterung an. |
||
|
Zuverlässigkeit |
Zuverlässig |
Siehe Zuverlässigkeit (Satz 503) |
Zeigt die Zuverlässigkeit des Attributs Aktueller Wert an. Wenn die Eingangsreferenz unzuverlässig wird, wird auch die Funktionserweiterung Zählen, die den Eingang überwacht, unzuverlässig. |
|
|
Zurücksetzen |
Ä |
Falsch |
Falsch Wahr |
Zwingt die Funktionserweiterung in einen Reset-Zustand. (Beendet alle laufenden Berechnungen, setzt den aktuellen Wert auf den Ausgangszustand zurück und erzwingt für jedes auslösbare Attribut einen COV-Bericht.) Dieses Attribut erscheint nicht in einer Ansicht, kann aber in ein Zeitprogramm oder einen Trend aufgenommen werden usw. |
|
Rücksetzdatum |
Das Datum des letzten Reset-Zustands der Funktionserweiterung. |
|||
|
Rücksetzuhrzeit |
Zeitpunkt des letzten Reset-Zustands der Funktionserweiterung. |
|||
|
Von vorn |
K,Ä |
Falsch |
Falsch Wahr |
Definiert die spezielle Aktion, die die Funktionserweiterung Zählen durchführen muss, wenn der aktuelle Wert die Zählgrenze erreicht. Wenn das Attribut Von vorn auf Falsch gesetzt ist, wird die Funktionserweiterung Verbrauchszählung nicht weiter ausgeführt, wenn der aktuelle Wert einen Wert erreicht, der gleich oder größer als die Zählgrenze ist. Wenn das Attribut Wahr ist, wird der aktuelle Wert auf 0,0 zurückgesetzt und ein neuer Zählzyklus wird gestartet. |
|
Anzahl Überläufe |
0 |
0–4.294.967.295 |
Wenn das Attribut Von vorn Wahr ist, erhöht sich dieser Wert jedes Mal, wenn der aktuelle Wert einen Wert erreicht, der gleich oder größer als die Zählgrenze ist. |
|
|
Skalierungsfaktor |
K,Ä |
1.0 |
Mindestwert > 0 |
Gibt den Wert an, der verwendet wird, um den Zählwert entweder auf einen größeren oder kleineren Wert zu skalieren, als sich sonst ergibt. |
|
Zeitbasis |
K,Ä |
Stunden |
Sekunden Minuten Stunden |
Legt den Zeitrahmen fest, auf den sich der berechnete Zählwert bezieht. |
|
Zählgrenze |
K, N, Ä |
Grenze > 0 |
Definiert einen Schwellenwert, den der aktuelle Wert erreichen oder überschreiten muss, damit die Funktionserweiterung Zählen besondere Aktionen ausführt. Wenn das Attribut Von vorn auf Falsch gesetzt ist, wird der Zählprozess nicht weitergeführt. Wenn es auf Wahr gesetzt wird, wird der aktuelle Wert auf 0 zurückgesetzt und der Zählprozess beginnt von vorn. |
|
|
Einheiten |
K,Ä |
IP SI |
Gibt die Maßeinheiten dieser Funktionserweiterung an. |
|
|
Wert vor Zurücksetzen |
Zeigt den Wert des aktuellen Wertes zum Zeitpunkt des letzten Rücksetzvorgangs an. |