Die Funktionserweiterung Ereigniszählung verfolgt die Anzahl der binären Ereignisse oder Impulse über einen gewissen Zeitraum, d. h., sie zählt die Anzahl der Zustandswechsel, die an einer Eingangsreferenz auftreten. Im Gegensatz zu anderen Arten der Zählung erhöht die Ereigniszählung den Wert jedes Mal, wenn das Ereignis eintritt, anstatt den Wert einmal pro Minute zu berechnen.
Diese drei wesentlichen Parameter bestimmen die Arbeitsweise der Funktionserweiterung Ereigniszählung:
- die überwachte Eingangsreferenz
- die Arten der aufgezeichneten Wechsel oder Ereignisse
- den aufgezeichneten Wert pro Impuls (Ereignis)
Mit dieser Funktionserweiterung können Sie die Anzahl der Änderungen eines Eingangswertes ermitteln, was für die Wartung und Überwachung von Equipment hilfreich sein kann. Verwenden Sie beispielsweise die Ereigniszählung, um festzustellen, wie oft ein Motor anlief, wie oft ein Sensor Alarm schlug oder wie viele Autos auf einen Parkplatz fuhren.
|
Attributname |
Anmerkungen |
Anfangswert |
Werte Optionen Bereich |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
Anzeigegenauigkeit |
K,Ä |
1 |
Siehe Anzeigegenauigkeit (Satz 0). |
Gibt die Rundungsposition und die Anzahl der Dezimalstellen an, die für diese Funktionserweiterung angezeigt werden sollen. |
|
Ausführung |
Aktiv |
Aktiv Zählgrenze Inaktiv |
Zeigt den Status dieser Funktionserweiterung an. Aktiv: Die Funktionserweiterung führt die Berechnung aus und hat die Zählgrenze noch nicht erreicht. Zählgrenze: Die Funktionserweiterung hat die Grenze erreicht und die Berechnung gestoppt, weil das Attribut Von vorn auf Falsch gesetzt ist. Inaktiv: Die Funktionserweiterung ist unzuverlässig oder deaktiviert und führt keine Berechnung durch. |
|
|
Eingangsreferenz |
K |
Gibt das Objekt und das Attribut an, die von dieser Funktionserweiterung gezählt werden. Wenn dieses Attribut unzuverlässig ist, wird die Zählung vorübergehend ausgesetzt. |
||
|
Aktueller Wert |
K,A,Z,Ä |
Zeigt den aktuellen Wert der Funktionserweiterung an. |
||
|
Referenz |
K,Ä |
Zustand 0 |
Das Attribut Zustandstext definiert die Aufzählung für dieses Attribut. |
Definiert den Wert, den die Funktionserweiterung für die Zählung verarbeitet, wie im Attribut Eingangsreferenz definiert. |
|
Zuverlässigkeit |
Zuverlässig |
Siehe Zuverlässigkeit (Satz 503). |
Zeigt die Zuverlässigkeit des Attributs Aktueller Wert an. Wenn die Eingangsreferenz unzuverlässig wird, wird auch die Funktionserweiterung Zählen, die den Eingang überwacht, unzuverlässig. |
|
|
Zurücksetzen (Dieses Attribut erscheint nicht in einer Ansicht, kann aber in ein Zeitprogramm oder einen Trend aufgenommen werden.) |
Ä |
Falsch |
Falsch Wahr |
Zwingt die Funktionserweiterung in einen Reset-Zustand. (Beendet alle laufenden Berechnungen, setzt den aktuellen Wert auf den Ausgangszustand zurück und erzwingt für jedes auslösbare Attribut einen COV-Bericht.) Dieses Attribut erscheint nicht in einer Ansicht, kann aber in ein Zeitprogramm oder einen Trend aufgenommen werden usw. |
|
Rücksetzdatum |
Das Datum des letzten Reset-Zustands der Funktionserweiterung. |
|||
|
Rücksetzuhrzeit |
Zeitpunkt des letzten Reset-Zustands der Funktionserweiterung. |
|||
|
Von vorn |
K,Ä |
Falsch |
Falsch Wahr |
Definiert die spezielle Aktion, die die Funktionserweiterung Zählen durchführt, wenn der aktuelle Wert die Zählgrenze erreicht. Wenn das Attribut Von vorn auf Falsch gesetzt ist, wird die Funktionserweiterung Ereigniszählung nicht weiter ausgeführt, wenn der aktuelle Wert einen Wert erreicht, der gleich oder größer als die Zählgrenze ist. Wenn das Attribut auf Wahr eingestellt ist, wird der aktuelle Wert auf 0,0 zurückgesetzt und ein neuer Zählzyklus wird gestartet. |
|
Anzahl Überläufe |
Z,Ä |
0 |
0–4.294.967.295 |
Wenn das Attribut Von vorn Wahr ist, erhöht sich dieser Wert jedes Mal, wenn der aktuelle Wert einen Wert erreicht, der gleich oder größer als die Zählgrenze ist. |
|
Skalierungsfaktor |
K,Ä |
1,0 |
Mindestwert > 0 |
Gibt den Wert an, der verwendet wird, um den Zählwert entweder auf einen größeren oder kleineren Wert zu skalieren, als sich sonst ergeben würde. |
|
Zustandstext (Dieses Attribut erscheint nicht in einer Ansicht, kann aber in ein Zeitprogramm oder einen Trend aufgenommen werden.) |
K,Ä |
Zustände |
Die angezeigten Zeichenfolgen für den Aktuellen Wert. Dieses Attribut erscheint nicht in einer Ansicht, kann aber in ein Zeitprogramm oder einen Trend aufgenommen werden usw. |
|
|
Zählgrenze |
K, N, Ä |
Definiert einen Schwellenwert, den der aktuelle Wert erreichen oder überschreiten muss, damit die Funktionserweiterung Zählen besondere Aktionen ausführt. Wenn das Attribut Von vorn auf Falsch gesetzt ist, wird der Zählprozess nicht weitergeführt. Wenn es auf Wahr gesetzt wird, wird der Aktuelle Wert auf 0 zurückgesetzt und der Zählprozess beginnt von vorn. |
||
|
Wechsel |
K,Ä |
Anfangszustand |
Anfangszustand Alle zählen |
Beschreibt die Verhaltensweisen der zu zählenden Zustandswechsel. Ist der Wert 0, zählt das System den Wechsel durch eine Eingabe einer bestimmten Referenz. Wenn der Wert 1 ist, zählt das System alle Zustandsübergänge. |
|
Einheiten |
K,Ä |
IP SI |
Gibt die Maßeinheiten dieser Funktionserweiterung an. IP = englisches Maßsystem; SI = Internationales Einheitensystem. |
|
|
Wert vor Zurücksetzen |
Zeigt den Wert des aktuellen Wertes zum Zeitpunkt des letzten Rücksetzvorgangs an. |
|||
|
Wert pro Impuls |
K,Ä |
1 |
Gibt den Einheitenwert der Eingangsreferenz für die Impulszählung an. Für die Ereigniszählung ist der Wert 1. |