Funktionserweiterung Zählen - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

JCT (Johnson Controls System Configuration Tool) Hilfe

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-02-26

Die Funktionserweiterung Zählen erfasst ein Attribut für einen gewissen Zeitraum. Es gibt drei Typen der Funktionserweiterung Zählen:
  • Verbrauchszählung: Verfolgt und speichert analoge Attributwerte für einen gewissen Zeitraum.
  • Ereigniszählung: Verfolgt die Anzahl der Ereignisse/Zustandswechsel eines Attributs für einen gewissen Zeitraum.
  • Betriebsstundenzählung: Verfolgt die Gesamtzeit, in der sich ein Attribut in einem bestimmten Zustand befindet.