Was ist eine Funktionserweiterung? Welche Funktionserweiterungen werden in der Metasys Bedienoberfläche unterstützt?
Eine Funktionserweiterung fügt Funktionen wie die Trenderfassung oder das Melden zu einem Objekt hinzu. Ab Metasys Version 12.0 werden die folgenden Aktionen für Funktionserweiterungen unterstützt:
| Funktionserweiterungstyp | Anzeigen und Bearbeiten | Erzeugen |
|---|---|---|
| Melden | Ja | Ja |
| Trend | Ja | Ja |
| Zählen | Ja | Ja |
| Mittelwertbildung | Ja | Ja |
| Verbraucher | Ja | Ja |
| Quelldatei | Ja | Nein |
Weitere Informationen zum Erzeugen von Funktionserweiterungen finden Sie unter Objekte erzeugen und löschen.