Überblick zu den Grafiken - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

JCT (Johnson Controls System Configuration Tool) Hilfe

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-02-26

Kann zwischen Grafiken navigieren?

Ab Metasys Version 13.0 können Sie Grafiken der Metasys Bedienoberfläche auf Servern und Automationsstationen konfigurieren, um die Navigation zu anderen Grafiken der Neuen Metasys Bedienoberfläche zu nutzen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Navigation zwischen Grafiken, JCT und SCT zu konfigurieren:
  1. Öffnen Sie im JCT den Grafikeditor für die gewünschte Grafik, wie In beschrieben in Wie wird der Grafikeditor aufgerufen?
  2. Fügen Sie in der einfachen Symbolbibliothek ein Tastenymbol zur Grafik hinzu.
  3. Konfigurieren Sie In der Palette Anbindungen die Anbindungen der Schaltfläche, um eine Grafik aus der Netzwerkstruktur zu referenzieren.
    Anmerkung: In der Palette Anbindungen können Sie die Grafiken der Neuen Metasys Bedienoberfläche In der Netzwerkstruktur finden, indem Sie den Grafikordner unter einem Metasys Server oder einer Automationsstation erweitern, die Grafiken der Neuen Metasys Bedienoberfläche unterstützt.
  4. Speichern Sie die Grafik, die Sie bearbeiten.
  5. Öffnen Sie im SCT das gleiche Archiv und führen Sie dann einen Synchronisierungs- oder Download-Vorgang für den Server oder die Automationsstation aus, auf dem sich die von Ihnen bearbeitete Grafik befindet.
Anmerkung: Sie können auch direkt zu einer Grafik auf einer Automationsstation navigieren, indem Sie sie in der Netzwerkstruktur auswählen.