Mit welchen Komponenten kann man die Grafiken im JCT bearbeiten?
- Der Grafik-Manager ist der einzige Einstiegspunkt für das Erzeugen und Bearbeiten von Grafiken für die Metasys Bedienoberfläche, inklusive der Alias-Grafiken, der Grafik der Master-Ebene und der benutzerdefinierten Grafikvorlagen. Mit dem Grafik-Manager werden auch die Zuordnungen zu Bereichen und Equipment in allen unterstützten Grafiken angesehen und verwaltet.
- Mit dem Grafikeditor erzeugen und bearbeiten Sie die Grafiken der Neuen Metasys Bedienoberfläche.
- Die Gestaltungsrichtlinie zeigt Verfahren und gibt Empfehlungen und Tipps für das Erzeugen von Grafiken für die Metasys Bedienoberfläche.
Welche Plattformen unterstützen Grafik-Manager und Grafikeditor?
Grafik-Manager und Grafikeditor unterstützten Rechnerplattformen, die mindestens eine Bildschirmauflösung von 1600 x 900 haben und deren Browser-Zoomfaktor auf 100 % steht. Kleinere Auflösungen werden nicht unterstützt, da sie die Funktionalität und die Bedienoberfläche einschränken.
Welche Berechtigungen brauchen Benutzer für den Zugriff auf Grafik-Manager und Grafikeditor?
Alle Benutzer, die mit SCT arbeiten können, können auch auf Grafik-Manager und Grafikeditor zugreifen, selbst wenn sie nicht über die Systemzugriffsberechtigung Konfigurationsprogramm SCT verfügen. Um auf die Archivdatenbasis des JCT zugreifen zu können, muss sie eine Datenbasis von SCT ab der Version 11.1 sein.
Welche Grafiken werden vom Grafik-Manager unterstützt?
- Erzeugen, Bearbeiten, Ansehen und Zuordnen von Grafiken der Metasys Bedienoberfläche, inklusive der Alias-Grafiken, der Grafik für die Master-Ebene und benutzerdefinierter Vorlagen
- Anzeigen und Zuordnen von Graphics+ Grafiken, die mit dem Grafikprogramm GGT (Graphic Configuration Tool) erzeugt wurden
- Anzeigen und Zuordnen von Standard-Grafiken, die mit dem Grafikprogramm User Graphics Tool UGT im Liegenschaftsportal oder SCT erzeugt wurden
Weitere Informationen finden Sie unter Grafik-Manager.
Welche Grafiken können im Grafikeditor bearbeitet werden?
Im Grafikeditor können die Grafiken der Metasys Bedienoberfläche bearbeitet werden. Weitere Informationen zum Grafikeditor finden Sie unter Grafikeditor.
Können mehrere Registerkarten oder Browser im JCT geöffnet sein, während der Grafik-Manager oder der Grafikeditor in einer Registerkarte oder einem Browser geöffnet ist?
Ja, es können mehrere Registerkarten oder Browser im JCT geöffnet sein, während der Grafik-Manager oder der Grafikeditor in einer Registerkarte oder einem Browser geöffnet ist.
Kann zwischen Grafiken navigieren?
- Öffnen Sie im JCT den Grafikeditor für die gewünschte Grafik, wie In beschrieben in Wie wird der Grafikeditor aufgerufen?
- Fügen Sie in der einfachen Symbolbibliothek ein Tastenymbol zur Grafik hinzu.
- Konfigurieren Sie In der Palette Anbindungen die Anbindungen der Schaltfläche, um eine Grafik aus der Netzwerkstruktur zu referenzieren. Anmerkung: In der Palette Anbindungen können Sie die Grafiken der Neuen Metasys Bedienoberfläche In der Netzwerkstruktur finden, indem Sie den Grafikordner unter einem Metasys Server oder einer Automationsstation erweitern, die Grafiken der Neuen Metasys Bedienoberfläche unterstützt.
- Speichern Sie die Grafik, die Sie bearbeiten.
- Öffnen Sie im SCT das gleiche Archiv und führen Sie dann einen Synchronisierungs- oder Download-Vorgang für den Server oder die Automationsstation aus, auf dem sich die von Ihnen bearbeitete Grafik befindet.