Wie öffnet man die Palette mit den Zeichenwerkzeugen und den Formen?
Klicken Sie im Grafikeditor auf , um die Palette mit den Zeichenwerkzeugen und Formen zu öffnen.
Welche Grundformen sind in der Palette Zeichenwerkzeuge und Formen verfügbar?
Welche Zeichenwerkzeuge sind in der Palette Zeichenwerkzeuge und Formen verfügbar?
Tool | Name | Beschreibung |
---|---|---|
|
Auswahl-Tool | Wählt ein Symbol oder eine Form auf der Grafikfläche aus. Tastaturkürzel: v |
|
Schwenk-Tool | Schwenkt die Grafikfläche. Tastaturkürzel: h |
|
Linien-Tool | Zeichnet eine Linie. Tastaturkürzel: l Anmerkung: Das Tastaturkürzel für diese Form wählt die Form aus den Zeichenwerkzeugen aus. Sie müssen klicken und den Cursor auf der Grafikfläche ziehen, um die Form zu zeichnen.
|
|
Pfad-Tool | Zeichnet eine benutzerdefinierte Form. Tastaturkürzel: p Anmerkung: Das Tastaturkürzel für diese Form wählt die Form aus den Zeichenwerkzeugen aus. Sie müssen klicken und den Cursor auf der Grafikfläche ziehen, um die Form zu zeichnen.
|
|
Text-Tool | Fügt auf der Grafikfläche einen Text ein, oder eine Form oder ein Symbol kann eine Beschriftung erhalten. Tastaturkürzel: t Anmerkung: Das Tastaturkürzel für diese Form wählt die Form aus den Zeichenwerkzeugen aus. Sie müssen klicken und den Cursor auf der Grafikfläche ziehen, um die Form zu zeichnen.
|
|
Bild-Tool | Fügt ein Bild aus Ihrem Rechner ein. Anmerkung: Die folgenden Formate werden unterstützt: .jpg, .jpeg, .png, gifund .bmp. Die maximal unterstützte Dateigröße ist 1 MB.
|
Wie wird eine Grafikfläche geschwenkt?
Wenn Sie die Grafikfläche vergrößert haben (hereingezoomt), dann können Teile der Grafikfläche nicht sichtbar sein.
- Klicken Sie auf das Symbol Schwenktool in der Palette Zeichenwerkzeuge und Formen.
- Klicken Sie auf die Grafikfläche und ziehen Sie die Fläche.
Wie werden Linien gezeichnet?
- Klicken Sie auf das Symbol Linientool in der Palette Zeichenwerkzeuge und Formen und halten Sie die linke Klick-Taste auf der Maus gedrückt. Ziehen Sie auf der Grafikfläche eine Linie in der gewünschten Länge.
- Klicken Sie auf das Symbol Linien-Tool. Klicken Sie auf die Grafikfläche und ziehen Sie eine Linie in der gewünschten Länge.
Was ist ein Pfad-Tool und wie arbeitet man damit?
Mit dem Pfad-Tool können Sie eine benutzerdefinierte Form erzeugen. Sie können das Pfad-Tool nutzen, um eine Form zu zeichnen, die nicht in den Grundformen, Pfeilformen und Flussdiagramm-Formen verfügbar ist. Sie können das Pfad-Tool nutzen, um eine Kontur über eine Etage eines Gebäudes oder über einen Raum in einer Etage zu zeichnen. Sie können das Pfad-Tool auch zusammen mit einem Etagenplan eines Gebäudes nutzen, um zum Dashboard Bereich der Etage zu navigieren oder auch um eine Thermografik über den Temperaturzustand eines Raumes in der Etage anzuzeigen.
- Klicken Sie auf das Symbol Pfad-Tool in der Palette Zeichenwerkzeuge und Formen. Der Cursor ändert sich zu einem Plus-Symbol.
- Klicken Sie auf die Grafikfläche, um einen Ankerpunkt zu setzen, und beginnen Sie mit dem Zeichnen der benutzerdefinierten Form. Anmerkung: Der erste Ankerpunkt erscheint rot auf der Grafikfläche. Der Standardtyp für den Ankerpunkt ist eine gerade Linie. Siehe Schritt 6 für das Erzeugen von Kurven.
- Klicken Sie weiter auf die Grafikfläche, um die Form zu zeichnen.
- Klicken Sie auf den ersten (roten) Ankerpunkt der Form, um das Zeichnen der Form abzuschließen. Eine blaue Auswahlbox umrahmt die Form.
- Machen Sie einen Doppelklick auf die Form, um die Funktion Bearbeiten zu aktivieren und benutzen Sie die Werkzeugleiste Bearbeiten, um die Eigenschaften der benutzerdefinierten Form zu bearbeiten.
- Um eine Kurve zu erzeugen, müssen Sie mit der rechten Maustaste auf dem gewünschten Ankerpunkt klicken und Kurvig auswählen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Hintergrundbild Ihres Gebäudes in die Grafikfläche eingefügt haben.
- Fügen Sie eine neue Ebene in die Grafik ein.
- Klicken Sie auf das Symbol Pfad-Tool in der Palette Zeichenwerkzeuge und Formen. Der Cursor ändert sich zu einem Plus-Symbol.
- Klicken Sie auf die Grafikfläche, um einen Ankerpunkt zu setzen, und beginnen Sie mit dem Zeichnen des Pfads für die Markierung der Etage. Anmerkung: Der erste Ankerpunkt erscheint rot auf der Grafikfläche. Der Standardtyp für den Ankerpunkt ist eine gerade Linie. Siehe Schritt 8 für das Erzeugen von Kurven.
- Klicken Sie weiter auf die Grafikfläche, bis die ganze Etage umrandet ist.
- Klicken Sie auf den ersten (roten) Ankerpunkt der Form, um das Markieren der Etage abzuschließen. Eine blaue Auswahlbox umrahmt die Form.
- Machen Sie einen Doppelklick auf die Form, um die Funktion Bearbeiten zu aktivieren.
- Um eine Kurve zu erzeugen, müssen Sie mit der rechten Maustaste auf dem gewünschten Ankerpunkt klicken und Kurvig auswählen.
- Klicken Sie in der Werkzeugleiste Bearbeiten auf
, um die Deckkraft der Kontur zu ändern.
- Klicken Sie auf die Option Füllfarbe. Das Dialogfeld Füllfarbe wird geöffnet. Benutzen Sie den Schieberegler für die Deckkraft oder das Feld unten rechts im Dialogfeld, um die Deckkraft der Kontur zu ändern. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie in der Werkzeugleiste Bearbeiten auf
, um die Kontur mit einem Dashboard für einen Bereich oder mit einem Dashboard für ein Equipment zu verbinden. Die Palette Anbindungen wird geöffnet.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Explizit in der Palette Anbindungen auf den gewünschten Bereich oder das Equipment und ziehen Sie die Auswahl in das Feld unter der Option Anbindungen in der Werkzeugleiste Bearbeiten, um die Auswahl anzubinden. Alternativ können Sie die Registerkarte Netzwerk in der Palette Anbindungen auswählen, auf den gewünschten Datenpunkt klicken und ihn in das Navigationsfeld unter der Option Anbindungen in der Werkzeugleiste Bearbeiten ziehen. Anmerkung: Wenn der Grafik-Alias in der Option Anbindungen in der Werkzeugleiste Bearbeiten ausgegraut ist, sind die erforderlichen Gerätepakete nicht installiert oder die Funktion wird nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Lizenzieren von Gerätepaketen.Abbildung 1. Beispiel für die Anbindung
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Hintergrundbild Ihrer Etage in die Grafikfläche eingefügt haben.
- Klicken Sie auf das Symbol Pfad-Tool in der Palette Zeichenwerkzeuge und Formen. Der Cursor ändert sich zu einem Plus-Symbol.
- Klicken Sie auf die Grafikfläche, um einen Ankerpunkt zu setzen und beginnen Sie mit dem Zeichnen des Pfads für die Markierung des Raums. Anmerkung: Der erste Ankerpunkt erscheint rot auf der Grafikfläche. Der Standardtyp für den Ankerpunkt ist eine gerade Linie. Siehe Schritt 7 für das Erzeugen von Kurven.
- Klicken Sie weiter auf die Grafikfläche, bis der Raum skizziert ist.
- Klicken Sie auf den ersten (roten) Ankerpunkt der Form, um das Markieren des Raums abzuschließen. Eine blaue Auswahlbox umrahmt die Form.
- Machen Sie einen Doppelklick auf die Form, um die Funktion Bearbeiten zu aktivieren.
- Um eine Kurve zu erzeugen, müssen Sie mit der rechten Maustaste auf dem gewünschten Ankerpunkt klicken und Kurvig auswählen.
- Klicken Sie in der Werkzeugleiste Bearbeiten auf
, um die Deckkraft der Kontur zu ändern.
- Klicken Sie auf die Option Füllfarbe. Das Dialogfeld Füllfarbe wird geöffnet. Benutzen Sie den Schieberegler für die Deckkraft oder das Feld unten rechts im Dialogfeld, um die Deckkraft der Kontur zu ändern. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie in der Werkzeugleiste Bearbeiten auf
, um die Kontur mit einem Dashboard für einen Bereich oder mit einem Dashboard für ein Equipment zu verbinden. Die Palette Anbindungen wird geöffnet.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Explizit in der Palette Anbindungen den gewünschten Datenpunkt aus und ziehen Sie ihn in das Feld Angebundener Datenpunkt unter der Option Anbindungen in der Werkzeugleiste Bearbeiten, um ihn anzubinden. Alternativ können Sie die Registerkarte Netzwerk in der Palette Anbindungen auswählen, auf den gewünschten Datenpunkt klicken und ihn in das Navigationsfeld unter der Option Anbindungen in der Werkzeugleiste Bearbeiten ziehen.
- Markieren Sie das Kontrollkästchen Angebundener Datenpunkt.
Anmerkung: Wenn der Grafik-Alias in der Option Anbindungen in der Werkzeugleiste Bearbeiten ausgegraut ist, sind die erforderlichen Gerätepakete nicht installiert oder die Funktion wird nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Lizenzieren von Gerätepaketen.Abbildung 2. Beispiel für die Anbindung
Was macht man mit der Funktion Bearbeiten im Pfad-Tool?
Mit der Funktion Bearbeiten können Sie einen vorhandenen Pfad mithilfe des Pfad-Tools bearbeiten. Diese Funktion umfasst Pfade, die mit der Metasys Bedienoberfläche der Versionen 2.1 und 3.0 erzeugt worden sind.
Wie aktiviert man die Funktion Bearbeiten im Pfad-Tool?
Wie bearbeitet man einen vorhandenen Pfad, der mit dem Pfad-Tool erzeugt wurde?
- Machen Sie einen Doppelklick auf den Pfad, um die Funktion Bearbeiten zu aktivieren. Wenn die Funktion Bearbeiten aktiviert ist, erscheinen alle Ankerpunkte. Anmerkung: Sie müssen einen Doppelklick auf den aktuellen Pfad und nicht auf das Auswahlfeld machen, um die Funktion Bearbeiten zu aktivieren, da die Funktion außerhalb der Pfadgrenzen deaktiviert ist.
- Bearbeiten Sie den Pfad wie gewünscht, indem Sie die Ankerpunkte bewegen.
Wie bearbeitet man einen Pfad, der mit dem Pfad-Tool erzeugt wurde und mit anderen Elementen gruppiert ist?
- Machen Sie einen Doppelklick auf die Gruppe, um die Gruppenbearbeitung zu aktivieren.
- Machen Sie einen Doppelklick auf den Pfad in der Gruppe, um die Funktion Bearbeiten zu aktivieren. Wenn die Funktion Bearbeiten aktiviert ist, erscheinen alle Ankerpunkte. Anmerkung: Sie müssen einen Doppelklick auf den aktuellen Pfad und nicht auf den Auswahlrahmen machen, um die Funktion Bearbeiten zu aktivieren, da die Funktion außerhalb der Pfadgrenzen deaktiviert ist.
- Bearbeiten Sie wie gewünscht die Pfadform.
Wie kann man neue Anker- oder Kontrollpunkte zu einem Pfad hinzufügen?
- Machen Sie einen Doppelklick auf den Pfad, um die Funktion Bearbeiten zu aktivieren.
- Bewegen Sie Ihren Cursor auf den Pfadstrich und der Cursor ändert sich auf dieses Symbol:
. Wenn Sie den Cursor auf eine Linie bewegen, wird diese Linie blau.
Anmerkung: Wenn Sie Ihren Cursor aus dem Pfadbereich heraus bewegen, ändert sichzurück auf ein Standard-Cursorsymbol.
- Bewegen Sie den Cursor entlang der Linie, bis Sie den Punkt-Hinzufügen-Cursor mit einem blauen Punkt sehen. Dieser zeigt die exakte Position des empfohlenen neuen Punktes:
- Klicken Sie auf die Linie mit dem blauen Punkt, um den empfohlenen Ankerpunkt zu erzeugen.
- Machen Sie einen Doppelklick auf den Pfad, um die Funktion Bearbeiten zu aktivieren.
- Bewegen Sie Ihren Cursor auf den Pfadstrich und der Cursor ändert sich auf dieses Symbol:
. Wenn Sie den Cursor auf eine kurvige Linie bewegen, wird diese Linie blau.
Anmerkung: Wenn Sie Ihren Cursor aus dem Pfadbereich heraus bewegen, ändert sichzurück auf ein Standard-Cursorsymbol.
- Bewegen Sie den Cursor entlang der kurvigen Linie, bis Sie den Punkt-Hinzufügen-Cursor mit einem blauen Punkt sehen. Dieser zeigt die exakte Position des empfohlenen neuen Punktes:
- Klicken Sie auf die kurvige Linie mit dem blauen Punkt, um den empfohlenen Ankerpunkt zu erzeugen. Anmerkung: Diese Aktion ändert nicht die Form der Kurve. Weitere Informationen zur Änderung der Kurvenform finden Sie unter Kann man einen Pfad oder eine Form durch das Ziehen von Punkten bearbeiten?.
Gibt es eine Einschränkung für die Anzahl der Anker- und Kontrollpunkte, die hinzugefügt werden können?
Es gibt keine Einschränkung bei der Anzahl von Punkten, die hinzugefügt werden können. Sie können zum Beispiel einen Punkt zu einem vorhandenen Punkt hinzufügen.
Kann man einen Pfad oder eine Form durch das Ziehen von Punkten bearbeiten?
Wenn die Funktion Bearbeiten aktiviert ist, erscheinen alle Ankerpunkte. So können Sie den Pfad oder die Form durch Bewegen der Ankerpunkte bearbeiten:
- Halten Sie die linke Klick-Taste auf der Maus gedrückt und wählen Sie den Punkt für das Ziehen aus.
- Ziehen Sie den Punkt, um die Form des Pfads oder die Form zu ändern.
- Drücken Sie auf die ESC-Taste, um die Bearbeitung abzuschließen.
- Bewegen Sie den Pfad oder die Form zu der gewünschten Stelle auf der Grafikfläche.
- Halten Sie die linke Klick-Taste auf der Maus gedrückt und wählen Sie den Punkt für das Ziehen aus.
- Ziehen Sie den Punkt, um die Form des Pfads oder die Form zu ändern.
- Drücken Sie auf die ESC-Taste, um die Bearbeitung abzuschließen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf Beenden, um den Grafikeditor zu schließen.
- Öffnen Sie die bearbeitete Grafik erneut im Grafikeditor.
- Bewegen Sie die Grafik wie gewünscht auf der Grafikfläche.
Wie wird der Typ eines Ankerpunktes geändert?
So wird der Typ eines Ankerpunkts von Gerade auf Kurvig und umgekehrt geändert:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ankerpunkt, den Sie ändern wollen. Das Fenster Pfadbearbeitung erscheint.
- Wählen Sie Kurvig oder Gerade aus.
Wie werden Anker- und Kontrollpunkte gelöscht?
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anker- oder Kontrollpunkt, den Sie löschen wollen. Das Fenster Pfadbearbeitung erscheint.
- Wählen Sie Löschen aus.
- Sie können nur Ankerpunkte löschen, wenn es mehr als drei gibt.
- Nachdem Sie einen Ankerpunkt gelöscht haben, werden die angrenzenden Punkte miteinander verbunden und die Form ändert sich entsprechend.
- Sie können keine Punkte auf verschiedenen Ebenen löschen, da die Pfadbearbeitung immer nur für die aktuelle Ebene gilt.
Ist die Grafikfläche deaktiviert, während die Funktion Bearbeiten aktiviert ist?
Nein, die Grafikfläche ist nicht deaktiviert, während die Funktion Bearbeiten aktiviert ist.
Was passiert, wenn man auf die Tabulator-Taste der Tastatur klickt, während die Funktion Bearbeiten aktiviert ist?
- Durch den ersten Klick beenden Sie den Bearbeitungsmodus.
- Der zweit Klick arbeitet wie gewöhnlich und bringt Sie zum nächsten Element auf der Grafikfläche.
Wie beendet man die Funktion Bearbeiten?
Sie können auf die Taste Esc klicken, um die Funktion Bearbeiten zu beenden, oder auf ein anderes unterstütztes Tastatur-Kürzel, mit Ausnahme von P, H, Vergrößern und Verkleinern.
Wie kann man Text hinzufügen?
- Klicken Sie auf das Symbol Texttool in der Palette Zeichenwerkzeuge und Formen.
- Klicken Sie auf die Grafikfläche.
- Geben Sie den Text ein.
Wie kann man ein Bild hinzufügen?
- Klicken Sie auf das Symbol Bildtool in der Palette Zeichenwerkzeuge und Formen. Wenn Sie den Mauszeiger über die Grafikfläche bewegen, dann erscheint das Symbol
als Mauszeiger.
- Klicken Sie an die Stelle, an der das Bild erscheinen soll. Das Dialogfeld Import wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Choose File (Datei auswählen). Das Dialogfeld Öffnen wird angezeigt.
- Suchen Sie das Dateiverzeichnis mit dem Bild und wählen
Sie das Bild aus. Klicken Sie auf Öffnen. Anmerkung: Die folgenden Formate werden unterstützt: .jpg, .jpeg, .png, .gif und .bmp
- Das Dialogfeld Import erscheint. Klicken Sie auf Speichern.
Wie kann man eine Schnittfläche zweier sich überlappender Formen erzeugen?
- Zeichnen Sie zwei Formen, die sich überlappen. Oder wählen Sie zwei Formen aus, die sich überlappen.
- Klicken Sie auf
. Die Schnittfläche der beiden Formen ist jetzt übrig und bildet eine Form auf der Grafikfläche.