Mit Symbolen arbeiten - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

JCT (Johnson Controls System Configuration Tool) Hilfe

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-02-26

Warum wird ein gelbes Warnsymbol auf einigen Symbolen angezeigt?

Ein gelbes Warnsymbol und ein Dieses Symbol ist nicht verfügbar Hinweis auf einem Symbol zeigt an, dass das Symbol nicht verfügbar ist, da die erforderlichen Gerätepakete nicht installiert sind oder das Symbol nicht unterstützt wird. Die Unterstützung für Symbole basiert auf der Version des Geräts, in dem die Symbole verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Lizenzieren von Gerätepaketen.

Abbildung 1. Beispiel für nicht verfügbare Symbole