Was ist das Verzeichnis der Kundensymbole?
Das Verzeichnis der Kundensymbole ist ein Ordner, der benutzerdefinierte Symbole enthält, die in die Metasys Bedienoberfläche und in das JCT importiert werden können. Sie müssen diesen Ordner separat für die Metasys Bedienoberfläche und für das JCT importieren, da die Metasys Bedienoberfläche und das JCT nicht die gleiche Ordnerstruktur verwenden. Siehe Wie lassen sich Kundensymbole in JCT importieren und exportieren?
Was passiert mit dem Verzeichnis der Kundensymbole, wenn die Anwendung durch einen Upgrade aktualisiert wird?
Sie müssen das Verzeichnis der Kundensymbole exportieren, bevor Sie den Upgrade der Anwendung starten. Nach Beenden des Upgrades muss das Verzeichnis wieder importiert werden.
Wie erzeugt man ein neues Kundensymbol?
Weitere Informationen zum Erzeugen eines Kundensymbols finden Sie im Metasys UI Custom Symbols Technical Bulletin (LIT-12013054).
Wie lassen sich Kundensymbole in JCT importieren und exportieren?
So wird ein Kundensymbol importiert:
- Klicken Sie auf das Menü Benutzer.
- Klicken Sie auf Funktionsmanagement.
- Klicken Sie auf Grafik-Manager.
- Klicken Sie im Bereich links auf Werkzeuge.
- Klicken Sie auf Kundensymbole importieren.
- Klicken Sie auf Datei auswählen, navigieren Sie zur gewünschten .zip Datei und wählen Sie sie aus. Wichtig: Ein Import überschreibt die vorhandenen Kundensymbole. Stellen Sie sicher, dass die importierte .zip-Datei alle Symbole enthält. Die zu importierende Datei muss eine .zip-Datei sein und darf 1 GB nicht überschreiten.
- Markieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass die Datei, die Sie importieren, keinen Schadcode enthält.
- Klicken Sie auf Import.
So wird ein Kundensymbol exportiert:
- Klicken Sie auf das Menü Benutzer.
- Klicken Sie auf Funktionsmanagement.
- Klicken Sie auf Grafik-Manager.
- Klicken Sie im Bereich links auf Werkzeuge.
- Klicken Sie auf Kundensymbole exportieren.
Warum wird ein gelbes Warnsymbol auf einigen Symbolen angezeigt?
Ein gelbes Warnsymbol und ein Dieses Symbol ist nicht verfügbar
Hinweis auf einem Symbol zeigt an, dass das Symbol nicht verfügbar ist, da die erforderlichen Gerätepakete nicht installiert sind oder das Symbol nicht unterstützt wird. Die Unterstützung für Symbole basiert auf der Version des Geräts, in dem die Symbole verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Lizenzieren von Gerätepaketen.
Wie arbeitet man mit Symbolen?
So wird ein Symbol in eine Grafik eingefügt:
- Klicken Sie auf
.
- Wählen Sie die Symbolkategorie aus der alphabetischen Liste aus.
- Wählen Sie ein Symbol aus und ziehen Sie es in die Grafikfläche.
So wird ein Kundensymbol in eine Grafik eingefügt:
- Klicken Sie auf
.
- Wählen Sie die Kundensymbole aus der alphabetischen Liste aus.Anmerkung: Wenn die Option Kundensymbole ausgegraut ist, sind die erforderlichen Gerätepakete nicht installiert oder die Funktion wird nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Lizenzieren von Gerätepaketen.
- Klicken Sie auf den Erweiterungspfeil links von den Kundensymbolen, um den Verzeichnisbaum zu sehen. Anmerkung: Die Verzeichnisstruktur, die Sie auf dem Computer des Liegenschaftsleiters oder dem SCT-Computer erzeugt haben, bestimmt auch die Verzeichnisstruktur in der Kundensymbolbibliothek. Wenn Sie keine Extra-Verzeichnisse in den Computern erzeugt haben, dann können Sie nur die Standardkategorien der Metasys Bedienoberfläche in der Symbolbibliothek sehen.
- Erweitern Sie ein Unterverzeichnis in der Verzeichnisstruktur, um die Symbole selbst zu sehen. Anmerkung: Symbole, die nicht in einem Unterverzeichnis stehen, erscheinen oberhalb der Liste der Unterverzeichnisse.
- Wählen Sie ein Symbol aus und ziehen Sie es in die Grafikfläche.
Schlagen Sie unter den einzelnen Symbolkategorien der Metasys Bedienoberfläche in dieser Hilfe nach, um Informationen zu den Eigenschaften des Symbols und seinen Anbindungseigenschaften zu erhalten.
- Grundsymbole
- Luftregister
- Luftklappen
- Luftventilatoren
- Luftfilter
- RLT-Anlage (Kompaktanlage)
- Luftsensoren
- Kessel
- Kühlkonvektoren
- Flüssigkeitskühler
- Kühltürme
- Computerraum-Klimaanlage (kompakt)
- Kanalsystem
- Elektrisch
- Ventilatorkonvektoren
- Feuer
- Etagenplan
- Wärmetauscher
- Beleuchtung
- Zähler
- Netzwerk
- Rohrleitungen
- Dachklimagerät (Kompaktanlage)
- Sicherheit
- Volumenstrombox
- VRF-Systeme
- Wasserpumpen
- Wassersensoren
- Wasserventile
Informationen zur Bearbeitung eines Symbols (Größe, Kopieren, Einfügen, Löschen, Drehen, Gruppieren oder Gruppierung auflösen) finden Sie unter Arbeiten mit der Grafikfläche: Bearbeiten einer Grafik.
Informationen zur Bearbeitung der allgemeinen Eigenschaften eines Symbols finden Sie unter Allgemeine Eigenschaften.
Informationen zu den Optionen in der Werkzeugleiste Bearbeiten finden Sie unter Werkzeugleisten für das Bearbeiten.
Informationen zur Bearbeitung der Anbindungen eines Symbols finden Sie unter Datenpunkte anbinden.
Welche Leistungsmerkmale sind für Symbole verfügbar?
- Die meisten Symbole enthalten Standard-Alias-Anbindungen, die durch die Kurznamen von Datenpunkten angezeigt werden. Wenn Sie ein Symbol verwenden und der Datenpunkt existiert im Equipment, dann wird das Symbol automatisch an den Datenpunkt angebunden, um bei der Anzeige der Grafik Echtzeitdaten anzuzeigen. Die meisten Symbole mit einer Standard-Alias-Anbindung werden nicht angezeigt, wenn der Datenpunkt bei der Anzeige der Grafik nicht gefunden werden kann. Einige wenige Symbole sind aber Ausnahmen zu diesem Verhalten, inklusive das Schlüsseldaten-Modul. Im Allgemeinen gilt, dass die Anbindung aus der Liste der Anbindungen in der Werkzeugleiste Bearbeiten gelöscht werden muss, wenn das Symbol bei der Anzeige der Grafik erscheinen soll, die Anbindung aber nicht aufgelöst werden kann. Anmerkung: Wenn die Kurznamen der Datenpunkte nicht mit den Standard-Alias-Anbindungen übereinstimmen, dann werden die Datenpunktanbindungen nicht aufgelöst.
- Wenn ein Symbol nicht mindestens an einem Datenpunkt angebunden ist, dann erscheint während der Anzeige keine Animation. Einige Symbole werden nicht erscheinen, wenn Sie nicht an einen Datenpunkt angebunden sind.
- Um alle Datenpunktanbindungen eines Symbols im Grafikeditor zu sehen, müssen Sie Alle Anzeigen auswählen.
- Wenn ein Symbol eine Standardaktion für das Daraufklicken hat, dann ist für das Symbol keine Navigationsanbindung verfügbar. Zum Beispiel gibt es für alle Wertanzeigen keine Navigationsanbindung.
- Sobald Sie die Eigenschaften eines Symbols auf der Grafikfläche eingestellt haben und anschließend weitere Symbole mit ähnlichen Eigenschaften platzieren, übernehmen diese die Eigenschaften des ersten Symbols. Diese Funktionalität ist sinnvoll, wenn Sie mit Symbolen aus den Gruppen Kanalsystem, Rohrleitungen und Grundlagen arbeiten.
- Kundensymbole sind nicht verfügbar. Sie können aber Formen und andere Symbole verwenden, um Kundensymbole in einer Grafik zu erzeugen.