Wie wird die Füllfarbe einer Form oder eines Symbols geändert?
So ändert man die Füllfarbe einer Form oder eines Symbols:
- Klicken Sie auf die Form oder das Symbol.
- Klicken Sie in der Werkzeugleiste Bearbeiten auf
.
- Klicken Sie auf die Option Füllfarbe. Das Dialogfeld Füllfarbe wird geöffnet. Nutzen Sie die Registerkarten Volltonfarbe, Linearer Farbverlauf oder Radialer Farbverlauf, um die Füllfarbe der Form zu ändern. Abbildung 1. Füllfarbe - Registerkarte Linearer Farbverlauf
Abbildung 2. Füllfarbe - Radialer Farbverlauf
- Klicken Sie auf OK.
Wie wird die Deckkraft einer Form oder eines Symbols geändert?
So ändert man die Deckkraft einer Form oder eines Symbols:
- Klicken Sie auf die Form oder das Symbol.
- Klicken Sie in der Werkzeugleiste Bearbeiten auf
.
- Klicken Sie auf die Option Füllfarbe. Das Dialogfeld Füllfarbe wird geöffnet. Benutzen Sie den Schieberegler für die Deckkraft oder das Feld unten rechts im Dialogfeld, um die Deckkraft der Form zu ändern. Abbildung 3. Füllfarbe - Deckkraft
- Klicken Sie auf OK.
Wie wird die Linienfarbe (Rand) oder -breite einer Form oder eines Symbols geändert?
So ändert man die Linienfarbe oder Randbreite einer Form oder eines Symbols:
- Klicken Sie auf die Form oder das Symbol.
- Klicken Sie in der Werkzeugleiste Bearbeiten auf
.
- Klicken Sie auf die Option Linienfarbe. Das Dialogfeld Linienfarbe wird geöffnet. Nutzen Sie die Registerkarten Volltonfarbe, Linearer Farbverlauf oder Radialer Farbverlauf.
- Klicken Sie auf OK.
So ändert man die Linienstärke einer Form oder eines Symbols:
- Klicken Sie auf die Form.
- Klicken Sie in der Werkzeugleiste Bearbeiten auf
.
- Wählen Sie im Listenfeld Linie die gewünschte Linienstärke aus.
Welche Optionen gibt es für das Ausrichten von Elementen?
Die folgende Tabelle zeigt die Optionen für das Ausrichten von Elementen.
Wenn Sie durch Ziehen mit der Maus mehrere Objekte auswählen, dann basiert das erste ausgewählte Symbol nicht auf seiner Lage innerhalb der Grafik, sondern auf der Reihenfolge, in der es ursprünglich in die Grafik eingefügt wurde. Wir empfehlen daher, zuerst das Symbol durch Klicken auszuwählen, an dem Sie andere Symbole ausrichten wollen. Halten Sie nach der Auswahl des Symbols die Umschalttaste gedrückt, und ziehen Sie gleichzeitig die Maus über weitere Symbole, um sie auszuwählen (Sie können die Auswahl zusätzlicher Symbole auch durch das Maus-/Tastaturkürzel Strg-Taste + Klicken vornehmen).
Optionen | Beschreibung |
---|---|
Oben ausrichten | Richtet alle Symbole an der oberen Kante des zuerst ausgewählten Symbols aus. |
Unten ausrichten | Richtet alle Symbole an der unteren Kante des zuerst ausgewählten Symbols aus. |
Links ausrichten | Richtet alle Symbole an der linken Kante des zuerst ausgewählten Symbols aus. |
Rechts ausrichten | Richtet alle Symbole an der rechten Kante des zuerst ausgewählten Symbols aus. |
Horizontalen Mittelpunkt ausrichten | Zentriert alle Symbole horizontal, ausgehend vom zuerst ausgewählten Symbol. |
Vertikalen Mittelpunkt ausrichten | Zentriert alle Symbole vertikal, ausgehend vom zuerst ausgewählten Symbol. |
Die Optionen für das Ausrichten in der Werkzeugleiste Bearbeiten werden typischerweise genutzt, wenn mehrere Grafikelemente ausgewählt sind und nicht nur ein Element. Wenn Sie mehrere Aktionen im Grafikeditor ausführen wollen, wird normalerweise empfohlen, mit Google Chrome zu arbeiten und folgenden Arbeitsablauf zu nutzten:
- Erzeugen oder zeichnen Sie ein Element oder eine Gruppe von Elementen.
- Richten Sie das Element oder die Gruppe von Elementen aus.
- Drehen Sie das Element oder die Gruppe von Elementen.
Folgende Einschränkungen gelten für das Ausrichten:
- Die Funktion Ausrichten arbeitet so, dass sie die Elemente relativ zu den ausgewählten Elementen ausrichtet. Wenn Sie ein Element auswählen und die Funktion Horizontale Ausrichtung auswählen, dann wird das Grafikelement vertikal auf der Grafikfläche ausgerichtet. Die Funktion Vertikale Ausrichtung richtet dann das Grafikelement horizontal auf der Grafikfläche aus. Um ein einzelnes Element auszurichten, sollten Sie es manuell auf die horizontale und vertikale Position auf der Grafikfläche ziehen.
Wie werden mehrere Formen, Bildern und Symbolen ausgerichtet?
So werden mehrere Formen, Bilder und Symbole ausgerichtet:
- Klicken Sie auf die Formen, Bilder und Symbole, um sie auszuwählen.
- Klicken Sie in der Werkzeugleiste Bearbeiten auf
.
- Klicken Sie auf die Option Element ausrichten. Abbildung 4. Optionen für das Ausrichten
Reihenfolge
Die folgende Tabelle zeigt die Optionen für die Reihenfolge.
Optionen | Beschreibung |
---|---|
In den Vordergrund stellen | Bewegt das ausgewählte Grafikelement ganz nach vorne in den Vordergrund der Ebene. Tastaturkürzel: Strg+Shift+] |
Eins nach vorne | Bewegt das ausgewählte Grafikelement eine Position nach vorne. Tastaturkürzel: Strg+] |
In den Hintergrund stellen | Bewegt das ausgewählte Grafikelement eine Position nach hinten. Tastaturkürzel: Strg+ [ |
Ganz nach hinten | Bewegt das ausgewählte Grafikelement ganz nach hinten in den Hintergrund der Ebene. Tastaturkürzel: Strg+Shift+ [ |
Wie wird die Reihenfolge einer Form, eines Bildes oder Symbols geändert?
So ändern Sie die Reihenfolge einer Form, eines Bildes oder Symbols:
- Klicken Sie auf die Form, das Bild oder das Symbol.
- Klicken Sie in der Werkzeugleiste Bearbeiten auf
.
- Klicken Sie auf die Option Reihenfolge. Abbildung 5. Reihenfolge
Wie wird die Formatierung einer Form oder eines Symbol auf eine ähnliche Form, ein ähnliches Symbol kopiert?
So kopieren Sie Formatierung einer Form oder eines Symbol auf eine ähnliche Form, ein ähnliches Symbol:
- Klicken Sie auf die Form oder das Symbol.
- Klicken Sie auf
, um die Formatierung der Form oder des Symbols zu kopieren.
- Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine ähnliche Form oder ein ähnliches Symbol. Das Symbol
erscheint neben dem Mauszeiger.
Klicken Sie auf die Form oder das Symbol, um die Formatierung auf die Form oder das Symbol zu übertragen.
Nicht alle Symbole unterstützen das Kopieren der Formatierung, wie z. B. die Symbole für Register. Die meisten Symbole und Formen unterstützen aber eine beständige Formatierung Wenn Sie zum Beispiel die Linienstärke und Füllfarbe für eine Form oder ein Symbol einstellen und dann die gleiche oder eine ähnliche Form auf die Grafikfläche ziehen, dann behält auch die neue Form oder das neue Symbol diese Formatierung.