Wofür benutzt man den Grafik-Manager?
Der Grafik-Manager ist der einzige Einstiegspunkt für das Erzeugen und Bearbeiten von Grafiken für die Metasys Bedienoberfläche, inklusive der Alias-Grafiken, der Grafik der Master-Ebene und der benutzerdefinierten Grafikvorlagen. Mit dem Graphic-Manager werden auch die Zuordnungen zu Bereichen und Equipment in allen unterstützten Grafiken angesehen und verwaltet. Mit dem Graphic-Manager werden auch die Zuordnungen zu Bereichen und Equipment in allen unterstützten Grafiken angesehen und verwaltet.
Wie wird der Grafik-Manager aufgerufen?
- Öffnen Sie das Benutzermenü.
- Klicken Sie auf Funktionsmanagement.
- Klicken Sie auf Grafik-Manager.
Wenn Sie die Palette Navigation öffnen und einen Bereich auswählen, während Sie im Grafik-Manager sind, verlassen Sie den Grafik-Manager und kehren automatisch zum Dashboard Bereich des ausgewählten Bereichs zurück.
Welches Layout hat der Grafik-Manager?
Zahl | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
1 |
Registerkarte Grafik | Öffnet die Registerkarte Grafik. Sie können Grafiken der Metasys Bedienoberfläche erzeugen, bearbeiten und löschen und diese Grafiken Bereichen, Equipment, Equipmentdefinitionen und Objekten vom Typ Netzwerk zuordnen. Per Voreinstellung ist die Registerkarte Grafik geöffnet, wenn Sie den Grafik-Manager starten. | |
2 |
Liste Standort |
Equipment und Bereiche |
Zeigt das Equipment und die Bereiche, die in dieser Liegenschaft konfiguriert sind. Klicken Sie auf einen Bereich oder ein Equipment, um die zugeordneten Grafiken in der Grafik-Liste zu sehen und um Grafiken für die Metasys Bedienoberfläche für das Equipment oder den Bereich zu erzeugen oder zu bearbeiten. In der Grafik-Liste werden die Grafiken, die dem Equipment oder Bereich zugeordnet sind, in der gleichen Reihenfolge wie im SCT-Archiv und im Widget Grafik angezeigt. Wenn für ein Equipment eine Ausnahme-Grafik vorhanden ist, dann wird neben der Alias-Grafik in der Liste das Symbol Anmerkung: Diese Auswahl gilt nicht für Fälle, in denen der Liegenschaftsleiter eine Automationsstation der Serie SNx ist.
|
Equipmentdefinitionen |
Zeigt die Equipmentdefinitionen, die in dieser Liegenschaft konfiguriert sind. Klicken Sie auf eine Equipmentdefinition, um die Alias-Grafik und die Ausnahme-Grafiken anzuzeigen, die der Equipmentdefinition zugeordnet sind. In der Grafik-Liste werden zuerst die Alias-Grafiken und anschließend die Ausnahme-Grafiken angezeigt. Das Symbol Anmerkung: Diese Auswahl gilt nicht für Fälle, in denen der Liegenschaftsleiter eine Automationsstation der Serie SNx ist.
|
||
Netzwerk |
Zeigt die Objekte vom Typ Netzwerk, die in dieser Liegenschaft konfiguriert sind. Klicken Sie auf ein Objekt vom Typ Netzwerk, um die zugeordneten Grafiken in der Grafik-Liste zu sehen und um Grafiken der Metasys Bedienoberfläche für das Netzwerkobjekt zu erzeugen oder zu bearbeiten. In Automationsstationen der Version 13 wählen Sie den Ordner Grafik der Automationsstation oder eine beliebige Grafik in diesem Ordner aus, um Grafiken der Metasys Bedienoberfläche auf dieser Automationsstation zu verwalten. Anmerkung: Wenn das Netzwerk auf der Registerkarte Grafik in der Liste Standort abgeblendet ist, sind die erforderlichen Gerätepakete nicht installiert oder die Funktion wird nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Lizenzieren von Gerätepaketen.
|
||
3 |
Grafik-Liste | Zeigt die Grafiken für:
|
|
4 |
Werkzeugleiste Grafik-Liste | Hinzufügen, Kopieren und Einfügen sowie Löschen einer Grafik der Metasys Bedienoberfläche oder Neuordnung der Liste der unterstützten Grafiken. | |
5 |
Vorschaufenster | Zeigt eine Vorschau der Grafik an. Im Vorschaufenster wird die erste Grafik der Grafikliste angezeigt. Klicken Sie auf eine Grafik in der Grafik-Liste, um die Vorschau der Grafik zu sehen. Anmerkung: Die Vorschau zeigt keine Animation oder Echtzeitdaten.
Siehe auch Mit dem Vorschaufenster arbeiten. |
|
6 |
Symbol Grafikeditor | Öffnet den Grafikeditor mit der in der Vorschau gesehenen Grafik, um die Grafik zu bearbeiten. Mit diesem Symbol können nur die Grafiken der Metasys Bedienoberfläche im Grafikeditor geöffnet werden. | |
7 |
Details zur Grafik | Zeigt den Namen der Grafik, ihren Typ und die Anzahl der Objekte, die der Grafik zugeordnet sind, die Beschreibung sowie die Autorisierungskategorie der Grafik. | |
8 |
Schaltfläche Ansehen & Zuordnen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Equipment, den Bereich oder das Objekt vom Typ Netzwerk, die mit der Grafik verbunden sind, anzusehen und zuzuordnen. | |
9 |
Registerkarte Werkzeuge | Öffnet die Registerkarte Werkzeuge. Mit der Registerkarte Werkzeug können Sie Datenpunktnamen in den Grafiken der Metasys Bedienoberfläche und den Vorlagen suchen und ersetzen. Grafiken der Metasys Bedienoberfläche und Kundensymbole können über die Registerkarte Werkzeuge auch importiert und exportiert werden. | |
10 |
Registerkarte Master | Öffnet die Registerkarte Master. Auf der Registerkarte Master können Sie die Grafik der Master-Ebene erzeugen. | |
11 |
Registerkarte Vorlagen | Öffnet die Registerkarte Vorlagen. Auf der Registerkarte Vorlagen können Sie Systemvorlagen sehen und benutzerdefinierte Vorlagen erzeugen. |
Welche Grafiken werden vom Grafik-Manager unterstützt?
Die folgenden Grafiktypen werden vom Grafik-Manager unterstützt:
Grafiktyp | Beschreibung | Editor |
---|---|---|
Metasys Bedienoberfläche | Beliebige Grafik, die in der Metasys Bedienoberfläche oder im JCT erzeugt wurde. | Grafikeditor |
Nicht zugeordnete Grafik |
Eine Nicht zugeordnete Grafik kann Folgendes sein:
Wenn Sie eine nicht zugeordnete Grafik einem Equipment oder einem Bereich zuordnen, dann erscheint die Grafik nicht länger im Ordner Nicht zugeordnete Grafik in der Grafik-Liste. Anmerkung: Der Grafik-Manager unterstützt bis zu 1500 nicht zugeordnete Grafiken.
|
Grafikeditor für Grafiken der Metasys Bedienoberfläche GGT für Graphics+ Grafiken UGT im Liegenschaftsportal oder SCT für Standard-Grafiken |
Equipment-Grafik |
Grafik der Metasys Bedienoberfläche, die einem Equipment zugeordnet ist. Eine Equipment-Grafik kann auch eine Ausnahme-Grafik sein. Eine Ausnahme-Grafik ist eine Grafik in der Metasys Bedienoberfläche, die einem einzelnen Equipment zugeordnet ist, dem aber auch bereits eine Alias-Grafik über seine Equipmentdefinition zugeordnet ist. Wenn ein einzelnes Equipment eine oder mehrere Ausnahme-Grafiken hat, dann wird die Alias-Grafik deaktiviert. | Grafikeditor |
Bereichs-Grafik |
Alle Grafiken in der Metasys Bedienoberfläche, die einem Bereich zugeordnet sind. | Grafikeditor |
Alias-Grafik |
Eine Grafik der Metasys Bedienoberfläche, die für eine Equipmentdefinition erzeugt wurde. Standardmäßig wird eine Alias-Grafik in jedem Dashboard Equipment angezeigt, in dem das Equipment die zugehörige Equipmentdefinition referenziert. Wenn dem Equipment auch eine Ausnahme-Grafik zugeordnet ist, dann ist die Alias-Grafik deaktiviert und wird im Dashboard Equipment für das Equipment nicht angezeigt. | Grafikeditor |
Ausnahme-Grafik |
Eine Grafik, die für einen Teil des Equipments auf dem Dashboard Equipment angezeigt wird, im Gegensatz zu der Alias-Grafik, die dem Equipment aus der Equipmentdefinition zugeordnet ist. Eine Ausnahme-Grafik wird immer dann benutzt, wenn sich Teile des Equipments von anderem Equipment aus der Equipmentdefinition unterscheiden (z. B. Equipment, das ein anderes Kanalsystem verwendet). Eine Ausnahme-Grafik kann eine Grafik der Metasys Bedienoberfläche, eine Graphics+ Grafik oder eine Standard-Grafik sein. |
Grafikeditor für Grafiken der Metasys Bedienoberfläche GGT für Graphics+ Grafiken UGT im Liegenschaftsportal oder SCT für Standard-Grafiken |
Benutzerdefinierte Vorlage |
Eine Grafik der Metasys Bedienoberfläche, die eine benutzerdefinierte Grafikvorlage ist. | Grafikeditor |
Grafiken des Formats Graphic+ | Eine alte Grafik, die mit dem Grafikprogramm GGT (Graphic Generation Tool) erzeugt und Bereichen, Equipment oder Feldreglern zugeordnet worden ist. |
Grafikprogramm GGT (Graphic Generation Tool) |
Standard-Grafik | Eine alte Grafik, die mit dem Grafikprogramm UGT im Liegenschaftsportal oder in SCT erzeugt und Bereichen, Equipment oder Feldreglern zugeordnet worden ist. |
UGT im Liegenschaftsportal oder SCT |
Wie arbeitet man mit dem Grafik-Manager?
Weitere Informationen zum Anzeigen, Erzeugen und Bearbeiten von Grafiken der Metasys Bedienoberfläche, das Zuordnen von Grafiken zu Bereichen, dem Equipment, Objekten vom Typ Netzwerk und den Equipmentdefinitionen finden Sie unter Die Arbeit mit der Registerkarte Grafik.
Weitere Informationen zu Systemvorlagen und benutzerdefinierten Grafikvorlagen finden Sie unter Mit der Registerkarte Vorlagen arbeiten.
Weitere Informationen zum Erzeugen, Ansehen und Bearbeiten der Grafik für die Master-Ebene finden Sie unter Die Arbeit mit der Registerkarte Master.
Weitere Informationen zum Ersetzen der Kurznamen in den Grafiken der Metasys Bedienoberfläche und zum Exportieren und Importieren dieser Grafiken oder von Kundensymboleninden Sie unter Die Arbeit mit der Registerkarte Werkzeuge.
Weitere Informationen zum Verwalten der Zuordnungen zwischen Grafiken, Bereichen und Equipment finden Sie unter Mit dem Vorschaufenster arbeiten.