Wie kann man die Registerkarte Vorlagen aufrufen?
Im linken Bereich des Grafik-Managers können Sie die Registerkarte Vorlagen aufrufen. Die Registerkarte Vorlagen ist in der Metasys Bedienoberfläche und im JCT verfügbar.
Welche Optionen sind auf der Registerkarte Vorlagen verfügbar?
- Die Liste Standard, die alle Systemvorlagen anzeigt
- Die Liste Benutzerdefiniert, die benutzerdefinierte Vorlagen anzeigt
Die Liste Standard enthält die für alle Liegenschaften der Metasys Bedienoberfläche und des JCT verfügbaren Systemvorlagen. Benutzen Sie die Liste Standard, um die Systemvorlagen anzuzeigen. Systemvorlagen können nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Sie können aber eine benutzerdefinierte Vorlage aus einer Systemvorlage erzeugen.
Die Liste Benutzerdefiniert ermöglicht der Erzeugen und Ansehen von benutzerdefinierten Vorlagen und das Organisieren dieser Vorlagen in Ordnern. Sobald Sie eine benutzerdefinierte Vorlage erzeugen (aus einer leeren Vorlage oder einer Systemvorlage) erscheint sie im Grafikeditor. Dann können Sie die benutzerdefinierte Vorlage bearbeiten.
Welche Funktionen sind für die Vorlagen verfügbar?
- Alle Systemvorlagen enthalten Standard-Alias-Anbindungen, die durch die (amerikanischen) Kurznamen von Datenpunkten angezeigt werden. Die Kurznamen für Datenpunkte stimmen mit den amerikanischen Namenskonventionen für die Standardapplikationen in CCT (Controller Configuration Tool) überein. Wenn Sie eine Systemvorlage verwenden, um eine Alias-Grafik zu erzeugen, und der Kurzname für den Datenpunkt für die Alias-Anbindung in der Equipmentdefinition existiert, dann wird der Datenpunkt automatisch angebunden und zeigt seinen Echtzeitwert während der Anzeige.
- Die Vorlage Dashboard Gebäude enthält nur explizite Anbindungen und verbindet sich nicht automatisch mit Datenpunkten. Diese Vorlage wird typischerweise für einen Campus oder Bereich auf Gebäudeebene verwendet, in dem es verschiedenes Equipment mit Datenpunkten gibt, die dann die gleichen Kurznamen haben.
- Wenn eine Systemvorlage genutzt wird, um eine Bereichs-Grafik oder Equipment-Grafik zu erzeugen, dann gibt es keine automatische Anbindung der Aliasse an die Datenpunkte.
- Aliasse werden in einer Alias-Grafik nur dann automatisch an Datenpunkte angebunden, wenn die Kurznamen der Punkte in der Equipmentdefinition exakt mit den Buchstaben und der Groß- und Kleinschreibung der Alias-Anbindung, die es in der Vorlage gibt, übereinstimmen. Wenn zum Beispiel der Alias-Anbindungsname in der Vorlage ZN-T und in der Equipmentdefinition ZN-TEMP lautet, dann wird die automatische Anbindung nicht aufgelöst. Sie können die Standard-Alias-Anbindungsnamen in den Vorlagen mit der Funktion Globales Suchen und Ersetzen im Grafik-Manager der Metasys Bedienoberfläche ändern. Alias-Anbindungen verhalten sich gleich in benutzerdefinierten Vorlagen und in Systemvorlagen.
- Vorlagen, die nur Alias-Anbindungen enthalten, können in andere Liegenschaften exportiert und benutzt werden, ohne dass eine Datenpunktanbindung manuell in die neue Liegenschaft importiert werden müsste.
- Für alle Vorlagen gilt, dass Symbole, die nicht mit einem Datenpunkt verbunden sind, während der Anzeige nicht sichtbar sind. Einem Symbol muss also mindestens ein Datenpunkt angebunden sein, der aufgelöst werden kann und dadurch während der Anzeige sichtbar ist.
- Vorlagen, die Symbole für Register enthalten, haben verschiedene Register-Symbole, die übereinander liegen. Ein Register-Symbol, das automatisch angebunden wurde (Alias-Anbindung) oder manuell angebunden wurde (Explizit-Anbindung), erscheint während der Anzeige. Ein Register-Symbol, das keine Anbindung von einem Datenpunkt hat, die sich automatisch auflöst, wird nicht in der Anzeige angezeigt.
- Für Vorlagen, die Schlüsseldaten-Module enthalten, gilt, dass wenn ein Objekt aus diesem Modul keine Anbindung hat, es manuell gelöscht werden muss, damit es nicht in der Anzeige erscheint.
Wie arbeitet man in der Liste Standard?
Die Liste Standard auf der Registerkarte Vorlagen ermöglicht es, die Systemvorlagen im Vorschaufenster anzuzeigen.
- Erweitern Sie den Ordner Vorlage, um die Liste der verfügbaren Vorlagen zu sehen.
- Klicken Sie auf die Vorlage. Die Vorlage erscheint im Vorschaufenster. Um das Vorschaufenster in den Vollbildmodus zu erweitern, müssen Sie auf
klicken.
- Öffnen Sie die Registerkarte Grafik.
- Wählen Sie ein Equipment (oder den Teil eines Equipments), einen Bereich oder den Ordner Nicht zugeordnete Grafiken aus der Liste Equipment und Bereiche aus.
Oder wählen Sie eine Equipmentdefinition auf der Registerkarte Equipmentdefinitionen aus.
- Klicken Sie auf + oder auf +Grafik hinzufügen in der Grafik-Liste. Oder wählen Sie +Alias-Grafik hinzufügen aus. Das Dialogfeld Neue Grafik wird geöffnet.
- Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste Standard aus.
- Geben Sie einen Namen in das Feld Name ein. Anmerkung: Folgende Zeichen sind ungültig in einem Grafiknamen und dürfen nicht verwendet werden: <, >, :, ", /, \, ?, *, |, @, #, Punkt und Komma.
- Klicken Sie auf Erzeugen. Die Grafik wird im Grafikeditor geöffnet. Weitere Informationen zur Arbeit mit dem Grafikeditor finden Sie unter Grafikeditor.
Können Vorlagen aus der Liste Standard gelöscht oder bearbeitet werden?
Es ist nicht möglich, Vorlagen aus der Liste Standard zu bearbeiten oder zu löschen.
Welche Vorlagen gibt es für Lüftungsanlagen?
Was ist eine leere Vorlage?
In der Vorlage Leer gibt es per Voreinstellung keine Symbole, Anbindungen oder Anzeigeeigenschaften.
Was ist eine CRAC-Vorlage?
Es gibt eine CRAC-Vorlage: die Vorlage für Computerraum-Umluftkühlgerät.
Welche Vorlagen gibt es für einen Etagenplan?
Es gibt eine Vorlage für einen Etagenplan: die Vorlage Dashboard Gebäude.
Welche Vorlagen gibt es für Verschiedenes?
Welche Vorlagen gibt es für die Volumenstrombox?
Welche Vorlagen gibt es für Wasser?
- 3 Flüssigkeitskühler und 3 Kühltürme
- 5 Flüssigkeitskühler mit Sekundärregelkreis
- 5 Flüssigkeitskühler mit Kühlkreislauf
- Luftgekühlter Flüssigkeitskühler 1 Flüssigkeitskühler 2 Pumpen
- Luftgekühlter Flüssigkeitskühler 2 Flüssigkeitskühler 3 Pumpen
- Heizkesselanlage 4 Kessel 4 Pumpen
- Plattenwärmetauscher
- Rohrbündelwärmetauscher
- Dampfkesselanlage mit 3 Kesseln
Wie arbeitet man mit der Registerkarte Benutzerdefiniert?
Sie können Ihre benutzerdefinierten Vorlagen mit der Registerkarte Benutzerdefiniert erzeugen und verwalten.
- Klicken Sie auf die Liste Benutzerdefiniert.
- Um zum ersten Mal einen neuen Ordner zu erzeugen, müssen Sie auf den Ordner Benutzerdefiniert klicken. Um nachfolgende Instanzen von Ordnern zu erzeugen, müssen Sie auf einen beliebigen Ordner auf der Registerkarte Benutzerdefiniert klicken.
- Klicken Sie auf + und wählen Sie Ordner aus. Das Dialogfeld Ordner hinzufügen wird geöffnet.
- Geben Sie den Namen des Ordners ein.
- Klicken Sie auf Erzeugen. Das Dialogfeld für das erfolgreiche Hinzufügen des Ordners erscheint.
- Klicken Sie auf CLOSE.
- Klicken Sie auf die Liste Benutzerdefiniert.
- Klicken Sie auf den Ordner, den Sie löschen wollen. Anmerkung: Sie können den Ordner Benutzerdefiniert nicht löschen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Papierkorb. Das Dialogfeld Ordner löschen wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Löschen. Das Dialogfeld für das erfolgreiche Löschen des Ordners erscheint.
-
Klicken Sie auf CLOSE.
Oder klicken Sie auf Abbrechen, um das Löschen des Ordners abzubrechen.
- Klicken Sie auf die Liste Benutzerdefiniert.
- Klicken Sie auf den Ordner Benutzerdefiniert. Wenn Sie die Vorlage in einen benutzerdefinierten Ordner speichern wollen, müssen Sie auf diesen Ordner klicken. Klicken Sie auf + und wählen Sie Vorlage aus. Das Dialogfeld Neue Vorlage wird geöffnet.
- Geben Sie einen Namen für die Vorlage in das Feld Name ein. Anmerkung: Folgende Zeichen sind ungültig in einem Grafiknamen und dürfen nicht verwendet werden: <, >, :, ", /, \, ?, *, |, @, #, Punkt und Komma.
- Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste Standard oder der Liste Benutzerdefiniert aus. Eine Vorschau der Vorlage erscheint im rechten Bereich des Fensters.
- Klicken Sie auf Erzeugen. Die Vorlage wird im Grafikeditor geöffnet. Weitere Informationen zur Arbeit mit dem Grafikeditor finden Sie unter Grafikeditor.
- Erweitern Sie die Ordner, um die Liste der verfügbaren Vorlagen zu sehen.
- Klicken Sie auf eine Vorlage, um sie im Vorschaufenster anzuzeigen. Um das Vorschaufenster in den Vollbildmodus zu erweitern, müssen Sie auf
klicken.
- Klicken Sie auf die Liste Benutzerdefiniert.
- Erweitern Sie den Ordner, um eine benutzerdefinierte Vorlage auszuwählen. Die benutzerdefinierte Vorlage erscheint im Vorschaufenster.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Stift, um die benutzerdefinierte Vorlage im Grafikeditor zu öffnen.
- Öffnen Sie die Registerkarte Grafik.
- Wählen Sie den Ordner Nicht zugeordnet, ein Equipment oder einen Bereich auf der Registerkarte Equipment und Bereiche aus. Oder wählen Sie eine Equipmentdefinition auf der Registerkarte Equipmentdefinitionen aus.
- Klicken Sie auf + oder auf +Grafik hinzufügen in der Grafik-Liste. Oder wählen Sie +Alias-Grafik hinzufügen aus. Das Dialogfeld Neue Grafik wird geöffnet.
- Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste Benutzerdefiniert aus.
- Geben Sie einen Namen in das Feld Name ein. Anmerkung: Folgende Zeichen sind ungültig in einem Grafiknamen und dürfen nicht verwendet werden: <, >, :, ", /, \, ?, *, |, @, #, Punkt und Komma.
- Klicken Sie auf Erzeugen. Die Grafik wird im Grafikeditor geöffnet. Weitere Informationen zur Arbeit mit dem Grafikeditor finden Sie unter Grafikeditor.
Werden die benutzerdefinierten Vorlagen im SCT-Archiv gespeichert?
Wenn Sie benutzerdefinierte Vorlagen in der Metasys Bedienoberfläche erzeugen, dann müssen Sie einen Upload ausführen, damit die Vorlagen in Ihrem SCT-Archiv gespeichert werden.
Wenn Sie benutzerdefinierte Vorlagen im JCT erzeugt haben, werden die Vorlagen automatisch in Ihrem SCT-Archiv gespeichert. Um benutzerdefinierte Vorlagen zu verwenden, die in der Metasys Bedienoberfläche erzeugt wurden, führen Sie einen Download Ihres Archivs in das Liegenschaftsportal aus.