Die Arbeit mit der Registerkarte Werkzeuge - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

JCT (Johnson Controls System Configuration Tool) Hilfe

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-02-26

Wie wird die Option Kundensymbole importieren verwendet?

Klicken Sie auf KUNDENSYMBOLE IMPORTIEREN, um die Option zu verwenden. Weitere Informationen zur Option Kundensymbole importieren finden Sie unter Mit Symbolen arbeiten.

Wie wird die Option Kundensymbole exportieren verwendet?

Klicken Sie auf KUNDENSYMBOLE EXPORTIEREN, um die Option zu verwenden. Weitere Informationen zur Option Kundensymbole exportieren finden Sie unter Mit Symbolen arbeiten.