Was steht auf der Registerkarte Master?
Auf der Registerkarte Master können Sie die Grafik der Master-Ebene sehen. Die Master-Ebene erscheint als die unterste Ebene aller Grafiken der Metasys Bedienoberfläche in Ihrer Liegenschaft, sofern Sie die Anzeige der Master-Ebene nicht ausgeschaltet haben.
Klicken Sie oben rechts in der Grafik der Master-Ebene auf die Schaltfläche Stift, um die Grafik zu bearbeiten oder die Anzeige auszuschalten.
Was ist eine Master-Ebene?
Die Grafik der Master-Ebene ist die Hintergrund-Ebene für alle Grafiken, sodass Sie nicht länger separate Hintergrundgrafiken für jede Grafik der Metasys Bedienoberfläche in Ihrer Liegenschaft verwalten müssen. Die Grafik der Master-Ebene enthält typischerweise das Firmenlogo, Hintergrundbilder oder -farben und allgemeine Daten, inklusive der Außenlufttemperatur und -feuchte.
Wie wird eine Grafik der Master-Ebene erzeugt? Wie wird eine Grafik der Master-Ebene bearbeitet?
Per Voreinstellung zeigt die Registerkarte Master eine leere Grafik.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Grafikvorschau der Master-Ebene auf die Schaltfläche Stift. Die Grafik der Master-Ebene wird im Grafikeditor geöffnet.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Ebene, um die Palette Ebene zu öffnen. Fügen Sie ein Hintergrundbild ein. Fügen Sie weitere Ebenen für beliebige Elemente, Bilder oder Symbole hinzu, die Sie der Grafik der Master-Ebene zuordnen möchten.
- Fügen Sie beliebige Elemente, Bilder oder Symbole hinzu.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Kette, um die Elemente und Symbole an explizite Datenpunkte anzubinden. Die Anbindung an Alias-Datenpunkte wird auf der Master-Ebene nicht unterstützt.
- Klicken Sie auf Speichern. Die Vorschau der Grafik der Master-Ebene wird im Grafik-Manager geöffnet.
Verfahren Sie genauso, um eine bereits vorhandene Master-Ebene zu bearbeiten.
Wie wird eine Grafik der Master-Ebene deaktiviert? Wie wird Grafik der Master-Ebene wieder aktiviert, nachdem sie deaktiviert wurde?
Sie können die Grafik der Master-Ebene für eine einzelne Grafik der Metasys Bedienoberfläche deaktivieren. Sie können die Master-Ebene auch ausblenden. In der Palette Ebenen des Grafikeditors gibt es zwei Einstellungen für die Grafik der Master-Ebene: Eine Umschaltfläche für das Deaktivieren der Grafik der Master-Ebene und ein Kontrollkästchen, um die Master-Ebene auszublenden.
| Einstellung in der Palette Ebene für die Grafik der Metasys Bedienoberfläche | Grafikeditor | Grafik-Manager (Vorschau) | Widget Grafik (Viewer) | Widget Grafik, Palette Ebenen |
|---|---|---|---|---|
| Eingeschaltet Kontrollkästchen Ausgewählt |
Sichtbar | Sichtbar | Sichtbar | Sichtbar |
| Ausgeschaltet Kontrollkästchen Abgewählt |
Nicht sichtbar | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar |
| Eingeschaltet Kontrollkästchen Abgewählt |
Nicht sichtbar | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar | Sichtbar |
| Ausgeschaltet Kontrollkästchen Ausgewählt |
Sichtbar | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar |
- Wählen Sie auf der Registerkarte Grafik die Grafik der Metasys Bedienoberfläche aus der Grafik-Liste aus.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Grafikvorschau der Master-Ebene auf die Schaltfläche Stift.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Ebene, um die Palette Ebene zu öffnen.
- Klicken Sie auf OFF.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Grafik die Grafik der Metasys Bedienoberfläche aus der Grafik-Liste aus.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Grafikvorschau der Master-Ebene auf die Schaltfläche Stift.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Ebene, um die Palette Ebene zu öffnen.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Grafik die Grafik der Metasys Bedienoberfläche aus der Grafik-Liste aus.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Grafikvorschau der Master-Ebene auf die Schaltfläche Stift.
- Klicken Sie auf ON.
- Klicken Sie auf Speichern.
Wird die Grafik der Master-Ebene im SCT-Archiv gespeichert?
Ja, die Grafik der Master-Ebene wird im SCT-Archiv gespeichert, jedoch nicht in einem Format, das in SCT geöffnet oder angezeigt werden kann. Sie können die Grafik der Master-Ebene nur im JCT (und in der Metasys Bedienoberfläche, wenn Sie sie in Ihre Liegenschaft heruntergeladen haben) anzeigen.
Wo wird die Grafik der Master-Ebene gespeichert, wenn man sie in der Metasys Bedienoberfläche bearbeitet?
Wenn Sie in der Metasys Bedienoberfläche die Grafik der Master-Ebene bearbeiten, dann wird diese Grafik in der XMS-Datenbank gespeichert. Sie können die Grafik der Master-Ebene nur in der Metasys Bedienoberfläche und im JCT anzeigen, wenn sie zum Archiv hochgeladen wurde.
Was passiert, wenn eine Grafik der Master-Ebene im JCT konfiguriert ist und eine andere Grafik der Master-Ebene in der Metasys Bedienoberfläche konfiguriert ist und ich das Archiv herunterlade?
Wenn Sie im JCT eine andere Grafik der Master-Ebene konfiguriert haben als in der Metasys Bedienoberfläche und Sie dann einen Download Ihres Archivs in Ihre Liegenschaft vornehmen, dann wird die Grafik der Master-Ebene in der Metasys Bedienoberfläche durch die Grafik aus dem JCT ersetzt. Wenn Sie eine Master-Ebene im JCT anzeigen oder bearbeiten, betrachten Sie die Master-Ebene im Liegenschaftsleiter. Wenn Sie die Master-Ebene des Liegenschaftsleiters bearbeiten und speichern, überschreibt eine Kopie dieser Master-Ebene die Master-Ebenen in allen Geräten, die Grafiken unterstützten.
Wie verbreitet sich eine Bearbeitung der Master-Ebene eines Liegenschaftsleiters auf andere Geräte?
Für Version 13.0 ist die Übertragung der Grafik der Master-Ebene und Hintergrundbilder vom Liegenschaftsleiter zu untergeordneten Automationsstationen nur im JCT verfügbar. Die Zuordnung des Master-Layers und derHintergrundbilder wird im Grafik-Manager des JCT angezeigt, wenn Sie die Master-Ebene beim Bearbeiten speichern oder aus dem SCT einen Download der untergeordneten Automationsstation durchführen.
Wenn Sie im Grafik-Manager der Metasys Bedienoberfläche die Master-Ebene auf einem Server bearbeiten, wird keine Änderung an die untergeordneten Automationsstationen übertragen und es kommt dann bei der Anzeige zu Unstimmigkeiten. Sie müssen die Funktion der Master-Ebene des JCT verwenden und die Master-Ebene erneut speichern. Ist dies der Fall, haben alle Geräte, die Grafiken unterstützen, die Master-Ebene im Archiv gespeichert. Beim Herunterladen zeigt die untergeordnete Automationsstation der Metasys Bedienoberfläche den aktualisierten Master-Layer und Hintergrundbilder an.
Alle Herabstufungen, die ausgeführt werden, führen in der Automationsstation dazu, dass sie eine Grafik als Master-Ebene aufweist, die nicht mit der neuen Master-Ebene der Liegenschaft übereinstimmt. Um die Master-Ebene der Liegenschaft zu der herabgestuften Automationsstation zu übertragen, müssen Sie den oben beschriebenen Arbeitsablauf abschließen.