Mit dem Vorschaufenster arbeiten - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

JCT (Johnson Controls System Configuration Tool) Hilfe

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-02-26

Was ist ein Grafik-Alias und wie konfiguriere ich den Grafik-Alias für ein Objekt?

Ein Grafikalias gibt einen Teil der Objektreferenz für eine Grafik an, bis einschließlich des Ordnernamens, in dem dieses Objekt liegt, oder des Reglers, in dem dieser Datenpunkt liegt. Der Grafik-Alias, der dann in der Grafik für die Auflösung der Datenpunktnamen benutzt wird, um die passenden Punkte für Ihre Grafik zu finden. Sie müssen keine expliziten Anbindungen für jeden einzelnen Datenpunkt mehr vornehmen.

Zum Konfigurieren des Grafik-Alias für ein Objekt führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie den Grafik-Manager und wählen Sie das gewünschte Objekt aus.
  2. Gehen Sie im Vorschaufenster auf Grafik-Alias und klicken Sie auf Zum Hinzufügen klicken.
  3. Klicken Sie auf das Baumsymbol, um das Fenster Objekt hinzufügen zu öffnen.
  4. Wählen Sie das gewünschte Objekt aus.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Klicken Sie auf das Häkchen, um Ihre Änderungen zu speichern.