Equipment-Grafik, Bereichs-Grafik, Netzwerk-Grafik oder nicht zugeordnete Grafiken erzeugen - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

JCT (Johnson Controls System Configuration Tool) Hilfe

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-02-26

Was ist eine Netzwerk-Grafik?

Eine Netzwerk-Grafik ist eine Grafik in der Metasys Bedienoberfläche, die einem Objekt vom Typ Netzwerk zugeordnet ist.

Wie wird eine Netzwerk-Grafik erzeugt?

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Grafik.
  2. Wählen Sie Netzwerk aus der Liste und wählen Sie ein Objekt vom Typ Netzwerk aus.
  3. Klicken Sie auf + oder auf +Grafik hinzufügen in der Grafik-Liste. Das Fenster Neue Grafik wird geöffnet.
  4. Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste Standard oder der Liste Benutzerdefiniert aus.
  5. Geben Sie einen Namen in das Feld Name ein.
    Anmerkung: Folgende Zeichen sind ungültig in einem Grafiknamen und dürfen nicht verwendet werden: <, >, :, ", /, \, ?, *, |, @, #, Punkt und Komma.
  6. Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.
  7. Wählen Sie eine Autorisierungskategorie aus.
  8. Klicken Sie auf Erzeugen. Die Grafik wird im Grafikeditor geöffnet. Weitere Informationen zur Arbeit mit dem Grafikeditor finden Sie unter Grafikeditor.