Was ist eine Grafik-Liste?
- Grafiken für die Metasys Bedienoberfläche
- Grafiken des Formats Graphic+
- Standard-Grafiken (im Vorschaufenster als UGT-Grafik bezeichnet)
- AGA-Grafiken (Advanced Graphics Application) Anmerkung: AGA-Grafiken werden von der Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. AGA-Grafiken werden in der Grafik-Liste angezeigt, wenn der Ordner Nicht zugeordnete Grafiken ausgewählt ist. Sie können AGA-Grafiken nicht im Vorschaufenster betrachten oder einem Equipment, einem Bereich, einem Objekt vom Typ Netzwerk oder einer Equipmentdefinition zuordnen.
Für den Ordner Nicht zugeordnete Grafiken zeigt die Grafik-Liste alle unterstützten Grafiken, die einem Equipment, einem Bereich, einem Objekt vom Typ Netzwerk oder einer Equipmentdefinition zugeordnet sind.
- eine Equipment-Grafik (wenn keine Alias-Grafik der Equipmentdefinition des Equipments zugeordnet ist)
- eine Ausnahme-Grafik (wenn eine Ausnahme-Grafik der Equipmentdefinition des Equipments zugeordnet ist)
- eine Alias-Grafik (wenn eine Alias-Grafik der Equipmentdefinition des Equipments zugeordnet ist)
Ausnahme-Grafiken können eine Grafik der Metasys Bedienoberfläche, eine Graphics+ Grafik oder eine Standard-Grafik sein. Alias-Grafiken können nur Grafiken der Metasys Bedienoberfläche sein. Wenn einem Equipment Ausnahme-Grafiken und eine Alias-Grafik zugeordnet sind, dann werden die Ausnahme-Grafiken oben in der Liste angezeigt und Alias-Grafik am Ende der Liste.
Für einen Bereich zeigt die Grafik-Liste alle Bereichs-Grafiken.
Wenn Sie in der Liste auf Equipmentdefinitionen klicken und dann eine Equipmentdefinition auswählen, zeigt die Grafik-Liste die Alias-Grafik und jede Ausnahme-Grafik für die ausgewählte Equipmentdefinition.
Was zeigen die Symbole in der Grafik-Liste?
| Symbol | Symbolname | Symbolbeschreibung |
|---|---|---|
|
|
Neue Grafik hinzufügen | Erzeugt eine neue Grafik. |
|
|
Kopieren | Kopiert eine Grafik der Metasys Bedienoberfläche. |
|
|
Einfügen | Fügt die von Ihnen kopierte Grafiken der Metasys Bedienoberfläche ein. |
|
|
Nach unten einsortieren | Die Grafik wird in der Liste eine Position nach unten bewegt. |
|
|
Nach oben einsortieren | Die Grafik wird in der Liste eine Position nach oben bewegt. |
|
|
Löschen | Die Grafik wird aus der Liste gelöscht. |
|
|
Alias-Grafik aktiviert | Dieses Symbol erscheint, wenn Alias-Grafiken aktiviert sind. Dies gilt für die Grafik-Liste eines Equipments und einer Equipmentdefinition. |
|
|
Alias-Grafik deaktiviert | Dieses Symbol erscheint, wenn Alias-Grafiken deaktiviert sind. Dies gilt für die Grafik-Liste eines Equipments und einer Equipmentdefinition. |
Wie kann man eine Grafik der Metasys Bedienoberfläche aus der Grafik-Liste erzeugen?
Weitere Informationen zum Erzeugen einer Grafik der Metasys Bedienoberfläche für ein Equipment, einen Bereich, ein Objekt vom Typ Netzwerk im Ordner Nicht zugeordnete Grafiken finden Sie unter Equipment-Grafik, Bereichs-Grafik, Netzwerk-Grafik oder nicht zugeordnete Grafiken erzeugen.
Weitere Informationen zum Erzeugen einer Alias-Grafik finden Sie unter Alias-Grafiken erzeugen.
Weitere Informationen zum Erzeugen einer Ausnahme-Grafik für die Metasys Bedienoberfläche finden Sie unter Ausnahme-Grafiken erzeugen.
Wie kann man eine Grafik der Metasys Bedienoberfläche aus der Grafik-Liste kopieren oder einfügen?
Sie können Grafiken der Metasys Bedienoberfläche aus Equipment und Bereiche oder Netzwerk kopieren und einfügen.
- Klicken Sie im linken Bereich auf die Registerkarte Grafiken.
- Klicken Sie in der Liste auf Equipment und Bereiche oder Netzwerk. Wählen Sie das Equipment (oder einen Teil des Equipments), den Bereich, das Objekt vom Typ Netzwerk oder den Ordner Nicht zugeordnete Grafiken aus.
- Wählen Sie aus der Grafik-Liste eine Grafik der Metasys Bedienoberfläche aus.
- Klicken Sie auf das Symbol Kopieren.
- Wählen Sie ein Equipment, einen Bereich oder ein Objekt vom Typ Netzwerk aus, dem die Grafik zugeordnet werden soll. Alternativ wählen Sie den Ordner Nicht zugeordnete Grafiken aus.
- Klicken Sie auf das Symbol Einfügen. Anmerkung: Wenn eine Grafik der Metasys Bedienoberfläche mit dem gleichen Namen bereits für ein Equipment, einen Bereich, ein Objekt vom Typ Netzwerk oder im Ordner Nicht zugeordnete Grafiken existiert, dann wird am Ende des eingefügten Grafiknamens ein (#)-Zeichen angefügt.
Wie wird eine Grafik der Metasys Bedienoberfläche gelöscht?
Sie können im Grafik-Manager eine Grafik der Metasys Bedienoberfläche löschen, indem Sie die Grafik aus der Grafik-Liste löschen. Obwohl Sie die Grafiken der Metasys Bedienoberfläche auch in SCT löschen können, müssen Sie Grafiken der Metasys Bedienoberfläche immer mit dem Grafik-Manager löschen. Eine Graphics+ Grafik oder Standard-Grafik kann im Liegenschaftsportal oder in SCT gelöscht werden.
- Klicken Sie in der Grafik-Liste auf die Grafik der Metasys Bedienoberfläche.
- Klicken Sie auf das Symbol Löschen. Im Dialogfeld Grafik löschen werden das Equipment, die Bereiche oder das Objekt vom Typ Netzwerk angezeigt, denen die Grafik zugeordnet ist.
- Klicken Sie auf Löschen, um eine Grafik permanent zu löschen. Oder klicken Sie auf Abbrechen, um das Löschen abzubrechen.
Wie kann man Grafiken in der Grafik-Liste sortieren?
Sie können alle Grafiken der Grafik-Liste neu sortieren (ordnen), mit Ausnahme der Grafiken im Ordner Nicht zugeordnete Grafiken und in den Equipmentdefinitionen. Wenn es in der Liste eine Ausnahme-Grafik gibt, dann kann die deaktivierte Alias-Grafik, die am Ende der Liste erscheint, nicht sortiert (geordnet) werden.
- Klicken Sie in der Grafik-Liste auf eine Grafik.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Pfeil nach oben, um die Grafik in der Liste nach oben zu bewegen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Pfeil nach unten, um die Grafik in der Liste nach unten zu bewegen.