Was ist eine Ausnahme-Grafik?
Eine Ausnahme-Grafik ist eine Grafik in der Metasys Bedienoberfläche, die einem einzelnen Equipment zugeordnet ist, dem aber auch bereits eine Alias-Grafik über seine Equipmentdefinition zugeordnet ist. Wenn ein einzelnes Equipment eine oder mehrere Ausnahme-Grafiken hat, dann wird die Alias-Grafik deaktiviert.
Wie erzeugt man eine Ausnahme-Grafik für ein Equipment-Teil?
- Klicken Sie auf die Registerkarte Grafik.
- Wählen Sie in der Liste die Option Equipment und Bereiche und wählen Sie ein Gerät aus.
- Klicken Sie auf + oder auf +Grafik hinzufügen in der Grafik-Liste. Das Fenster Neue Grafik wird geöffnet.
- Wählen Sie Kopie der Alias-Grafik, um eine Ausnahme-Grafik basierend auf einer vorhandenen Alias-Grafik zu erzeugen, oder klicken Sie auf Vorhandene Vorlage auswählen, um eine Ausnahme-Grafik auf der Grundlage einer Standard- oder benutzerdefinierten Vorlage zu erzeugen.
- Geben Sie einen Namen in das Feld Name ein. Anmerkung: Folgende Zeichen sind ungültig in einem Grafiknamen und dürfen nicht verwendet werden: <, >, :, ", /, \, ?, *, |, @, #, Punkt und Komma.
- Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.
- Wählen Sie eine Autorisierungskategorie aus.
- Klicken Sie auf Erzeugen. Die Grafik wird im Grafikeditor geöffnet. Weitere Informationen zur Arbeit mit dem Grafikeditor finden Sie unter Grafikeditor.
Wie bearbeitet man eine Ausnahme-Grafik für die Metasys Bedienoberfläche?
- Klicken Sie auf die Registerkarte Grafik.
- Wählen Sie in der Liste die Option Equipment und Bereiche aus.
- Wählen Sie das Equipment aus.
- Wählen Sie die Ausnahme-Grafik, die eine Grafik der Metasys Bedienoberfläche ist, aus der Grafik-Liste aus. Die Grafik erscheint im Vorschaufenster.
- Klicken Sie auf das Symbol Stift in der oberen rechten Ecke des Vorschaufensters. Die Ausnahme-Grafik wird im Grafikeditor geöffnet.