Wie viele Benutzerdefinierte Verhalten werden bei einem einzelnen Symbol, Element eines Symbols, Bilds oder einer Form unterstützt?
Eine einzelne Form, ein Symbol, Element eines Symbols oder ein Bild unterstützten bis zu 5 Benutzerdefinierte Verhalten.
Wie kann man mehrere Benutzerdefinierte Verhalten zuordnen?
Klicken Sie auf + Verhalten hinzufügen, bei einer Form, einem Symbol, Element eines Symbols oder einem Bild, dem bereits ein Benutzerdefiniertes Verhalten zugeordnet ist. Konfigurieren Sie das neue Verhalten wie gewünscht.
Wie kann man den Ausführungsmodus für mehrere Benutzerdefinierte Verhalten oder Effekte auswählen?
-
Erstes Gültig: Jedes Verhalten oder Effekt wird von oben nach unten in der jeweiligen Reihenfolge ausgeführt. Das erste Verhalten hat die höchste Priorität und wird als erstes ausgeführt. Das letzte Verhalten hat die niedrigste Priorität und wird als letztes ausgeführt. Anmerkung: Sie können die Verhalten sortieren, indem Sie die einzelnen Verhalten an die gewünschte Stelle ziehen.
-
Alle Gültig: Alle Verhalten oder Effekte laufen gleichzeitig, wenn die Auslöser oder Regeln Wahr sind. Anmerkung: Wenn die Effekte Blinken, Farbänderung und Bereichsübergang den Ausführungsmodus Alle Gültig haben, dann werden nur das Benutzerdefinierte Verhalten oder der Effekt am Anfang dieser Liste ausgeführt und die übrigen werden ignoriert.
Wie viele Effekte werden für ein Benutzerdefiniertes Verhalten unterstützt?
Ein einzelnes Benutzerdefiniertes Verhalten unterstützt bis zu 5 Effekte.
Wie ordnet man mehrere Effekte einem Benutzerdefinierten Verhalten zu?
Klicken Sie in der Palette Benutzerdefinierte Verhalten auf + neben dem Listenfeld der Effekte, um mehrere Effekte zuzuordnen.
Wie heißt die unterstützte Konfiguration für mehrere Benutzerdefinierte Verhalten oder Effekte?
Die folgende Tabelle zeigt alle gültigen Konfigurationen für mehrere Benutzerdefinierte Verhalten oder Effekte. Wenn mehrere Benutzerdefinierte Verhalten oder mehrere Effekte zugeordnet werden, dann können die Verhalten oder Effekte nicht die gleichen Auslöser gemeinsam benutzen. Zum Beispiel können zwei Benutzerdefinierte Verhalten nicht die gleichen Auslöser, wie z. B. Werteänderung, haben. Außerdem sind die unterstützten gültigen Konfigurationen von der ausgewählten Form, Symbol, Element eines Symbols oder Bildes abhängig.
Anzeigen | Ausblenden | QuickInfo | Blinken | Farbübergang | Rotation | Farbänderung | Textänderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen | Nicht anwendbar | Ja (Mehrere Verhalten) Ja (Mehrere Effekte) |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ausblenden | Ja (Mehrere Verhalten) Ja (Mehrere Effekte) |
Nicht anwendbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
QuickInfo | Ja | Nein | Nicht anwendbar | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Blinken | Ja | Nein | Ja | Nicht anwendbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbübergang | Ja | Nein | Nein | Ja | Nicht anwendbar | Ja | Nein | Ja |
Rotation | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nicht anwendbar | Ja | Ja |
Farbänderung | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nicht anwendbar | Ja |
Textänderung | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nicht anwendbar |