Wie wird der Effekt Blinken hinzugefügt?
- Klicken Sie in das Feld Verhaltensname, um einen Namen einzugeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Häkchen.
- Klicken Sie auf +, um den Effekt Blinken auszuwählen.
- Konfigurieren Sie den Effekt Blinken.
- Wenn Sie den Typ Benutzerdefiniertes Blinken auswählen:
- Wählen Sie Füllung aus, wenn die gefüllte Fläche einer Form, eines Symbols oder des Elementes eines Symbols blinken soll. Wählen Sie Farbe 1, um zwischen der Farbe der Form, dem Symbol oder dem Element der Originalfarbe und Farbe 1 zu blinken. Wählen Sie Farbe 1 und Farbe 2 aus, um zwischen den ausgewählten Farben zu blinken.
- Wählen Sie Linie aus, wenn der Rand der Form, des Symbols oder des Elements eines Symbols blinken soll. Wählen Sie Farbe 1, um zwischen der Farbe der Form, dem Symbol oder dem Element der Originalfarbe und Farbe 1 zu blinken. Wählen Sie Farbe 1 und Farbe 2 aus, um zwischen den ausgewählten Farben zu blinken.
- Oder wählen Sie Füllung und Linie aus.
- Benutzen Sie den Schieberegler oder das Feld Blink-Rate, um die Geschwindigkeit des Blinkens festzulegen.
Abbildung 1. Effekt Benutzerdefiniertes Blinken
- Wenn Sie den Typ Voreingestelltes Blinken auswählen:
- Wählen Sie Füllung aus, wenn die gefüllte Fläche einer Form, eines Symbols oder des Elementes eines Symbols blinken soll.
- Wählen Sie Linie aus, wenn der Rand der Form, des Symbols oder des Elements eines Symbols blinken soll.
- Oder wählen Sie Füllung und Linie aus.
- Binden Sie den Effekt mithilfe des Feldes für die Punktauswahl an. Klicken Sie auf
. Sie können einen Alias-Punkt, einen expliziten Datenpunkt oder einen Punkt aus dem Gebäudenetzwerk anbinden. Weitere Informationen siehe Mit der Punktauswahl arbeiten.
- Wählen Sie die Optionen unter Systemzustandsfarbe aus. Sie können mehrere Zustände auswählen. Diese Zustände entsprechen den Zustandsfarben auf der Registerkarte Grafik für Liegenschaftseinstellungen für die Metasys Bedienoberfläche.
Klicken Sie auf Weiter.
- Wenn Sie den Typ Benutzerdefiniertes Blinken auswählen:
- Wählen Sie einen Auslöser aus. Weitere Informationen siehe Mit Auslösern arbeiten.
- Fügen Sie eine Regel hinzu. Regeln sind optional, solange kein Auslöser vom Typ Wertänderung in einem Benutzerdefinierten Verhalten benutzt wird. Weitere Informationen siehe Mit Regeln arbeiten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Welche Anwendungsfälle gibt es für den Effekt Blinken?
Der Effekt Blinken kann benutzt werden, um eine Form, ein Symbol, ein Element eines Symbols, blinken zu lassen, wenn der Wert eines angebundenen Datenpunktes außerhalb eines bestimmten Wertebereichs liegt oder sich im Alarm- oder Warnzustand befindet.
Wem kann man den Effekt Blinken zuordnen?
Der Effekt Blinken kann Formen, Symbolen und Elementen von Symbolen zugeordnet werden, die Sie in der folgenden Tabelle finden.
| Symbolkategorie | Symbol |
|---|---|
| RLT-Anlage (Kompaktanlage) | Abluftventilator, Zuluftventilator |
| Luftventilatoren | Fortluftventilator Riemenantrieb, Zuluftventilator Riemenantrieb, Zuluftventilator Direktantrieb, Vertikaler Ventilator Direktantrieb |
| Grundlegende Formen, Pfeile und Flussdiagramme | Alle |
| Grundsymbole | Kreis, Ellipse, Rechteck, Dreieck, Erweiterte Wertanzeige, Wertanzeige, Schaltfläche, Tropfen, Balkenanzeige, Halbkreisförmige Anzeige, Schalter, Thermometer, Basisventilator |
| Computerraum-Klimagerät | Ventilatormotor |
| Elektrisch | Batterie, Leistungsschalter, Erdungsschalter, Anschluss, Trennschalter, Sicherung, Generator, Gleichrichter, Schalter, Transformator, Wechselrichter (USV) |
| Ventilatorkonvektoren | Ventilatorkonvektor 2 Kühlrohre, Ventilatorkonvektor 2 Heizrohre, Ventilatorkonvektor-Ventilator, Vertikaler Ventilatorkonvektor 2 Kühlrohrpakete, Vertikaler Ventilatorkonvektor 2 Heizrohrpakete, Vertikaler Ventilatorkonvektor-Ventilator |
| Feuer | Brandmeldetableau (Kreis), Lichtschranke (Kreis), Kombimelder (Kreis), Kanalmelder (Kreis), Feuermelder (Kreis), Brandmeldezentrale (Kreis), Durchflussdruck (Kreis), Strömungswächter (Kreis), Allgem. Alarm (Kreis), Allgem. Kontakt (Kreis), Wärmemelder (Kreis), Feuerhandmelder (Kreis), Rauchmelder (Kreis), Lautsprecher (Kreis), Lautsprecher mit Blitzleuchte (Kreis), Blitzleuchte (Kreis), Manipulationsschalter (Kreis) |
| Beleuchtung |
Tageslichtsensor (Kreis), Notbeleuchtungseinheit (Kreis), Lichtschalter (Kreis), Beleuchtungseinheit (Kreis), Bewegungsmelder (Kreis) |
| Rohrleitungen | Alle |
| Dachklimagerät (Kompaktanlage) | Zuluftventilator |
| Sicherheit |
Schranke (Kreis), Schrankenalarm (Kreis), Jalousiesteuerung (Kreis), Kartenleser (Kreis), Rechner (Kreis), Türkontakt (Kreis), Aufzugalarm (Kreis), Notruf Behindertentoilette (Kreis), Einbruchsalarm (Kreis), Türkontakt oben (Kreis), Pegasys Regler (Kreis), Reparaturschalter (Kreis), Durchzugsleser (Kreis), Drehkreuz (Kreis), Fensterkontakt (Kreis) |
| Volumenstrombox | Parallelventilator, Serienventilator |
| Wasserpumpen |
Druckerhöhungsanlage, Druckerhöhungsanlage Links Rechts, Horizontale Umwälzpumpe links für luftseitiges Equipment, Horizontale Umwälzpumpe rechts für luftseitiges Equipment, Rechte Horizontalpumpe, links; Rechte Horizontalpumpe, rechts; Horizontale Umwälzpumpe rechts für luftseitiges Equipment; Vertikale Horizontalpumpe, links; Vertikale Horizontalpumpe, rechts; Vertikale Pumpe, links; Vertikale Pumpe, rechts |
| Symbolkategorie | Symbol |
|---|---|
| Grundlegende Formen, Pfeile und Flussdiagramme | Alle |
| Grundsymbole | Ellipse, Rechteck, Dreieck, Erweiterte Wertanzeige, Wertanzeige, Schaltfläche, Tropfen, Thermometer |
| Elektrisch | Batterie, Leistungsschalter, Erdungsschalter, Anschluss, Trennschalter, Sicherung, Generator, Gleichrichter, Schalter, Transformator, Wechselrichter (USV) |
| Feuer | Brandmeldetableau (Kreis), Lichtschranke (Kreis), Kombimelder (Kreis), Kanalmelder (Kreis), Feuermelder (Kreis), Brandmeldezentrale (Kreis), Durchflussdruck (Kreis), Strömungswächter (Kreis), Allgem. Alarm (Kreis), Allgem. Kontakt (Kreis), Wärmemelder (Kreis), Feuerhandmelder (Kreis), Rauchmelder (Kreis), Lautsprecher (Kreis), Lautsprecher mit Blitzleuchte (Kreis), Blitzleuchte (Kreis), Manipulationsschalter (Kreis) |
| Beleuchtung |
Tageslichtsensor (Kreis), Notbeleuchtungseinheit (Kreis), Lichtschalter (Kreis), Beleuchtungseinheit (Kreis), Bewegungsmelder (Kreis) |
| Sicherheit |
Schranke (Kreis), Schrankenalarm (Kreis), Jalousiesteuerung (Kreis), Kartenleser (Kreis), Rechner (Kreis), Türkontakt (Kreis), Aufzugalarm (Kreis), Notruf Behindertentoilette (Kreis), Einbruchsalarm (Kreis), Türkontakt oben (Kreis), Pegasys Regler (Kreis), Reparaturschalter (Kreis), Durchzugsleser (Kreis), Drehkreuz (Kreis), Fensterkontakt (Kreis) |
| Symbolkategorie | Symbol |
|---|---|
| Zeichenwerkzeuge | Text |
| Grundsymbole | Erweiterte Wertanzeige, Wertanzeige, Schaltfläche, Balkenanzeige, Halbkreisförmige Anzeige |