Die SNC verfügt über eine SA-Bus-Klemmleiste. Diese braune 4-polige, abnehmbare SA-Bus-Klemmleiste trägt die Bezeichnung SA BUS. Schließen Sie das 4-polige SA-Bus-Kabel an die Klemmleiste SA BUS an. Siehe Tabelle 4.
Der SA-Bus dient zum Anschluss der SNC an Endgeräte wie z. B. Ein-/Ausgangsmodule (IOM), Netzwerkthermostate, Netzwerksensoren, lokale Displays und Antriebe mit variabler Drehzahl (VSD). Weitere Informationen zum SA-Bus finden Sie in der Dokumentation MS/TP Communications Technical Bulletin (LIT-12011034).
Wenn Sie eine NCE durch eine SNC ersetzen, müssen Sie die folgende Tabelle beachten. Sie zeigt einen Vergleich der Bezeichnungen der SA-Bus-Klemmleiste.
| Automationsstation | Bezeichnung der Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle |
|---|---|---|---|---|
| SNC | SA PWR (01) | COM (02) | - (03) | + (04) |
| NCE | SA PWR | COM | - | + |