LonWorks kompatibler Netzwerkadapter - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Die SNC kann mithilfe eines separaten USB-zu-LonWorks-Schnittstellenadapters in ein LonWorks kompatibles Netzwerk integriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Bestellinformationen für Zubehör. Dieser erforderliche Adapter dient zur Einbindung der SNC in das LonWorks kompatible TP/FT-10 Netzwerk. Das LonWorks-Netzwerk wird über die 3-polige abnehmbare kodierte Klemmleiste an den Adapter angeschlossen.