Anschließen von LonWorks kompatiblen Geräten - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zum Anschließen von LonWorks kompatiblen Geräten gehen Sie wie folgt vor:

Prozedur

  1. Schließen Sie das 2-adrige Kabel vom LonWorks-Netzwerkbus an die abnehmbare 3-polige Klemmleiste des USB-zu-LON-Adapters (Bestellzeichen ACC-USBLON-0) an (siehe Abbildung 1). Die SHD-Klemme wird nicht verwendet. Verbinden Sie das USB-Kabel vom USB-Adapter mit der Schnittstelle USB-1 oder USB-2 an der SNC an. Sie können jede der beiden Schnittstellen verwenden.
  2. Fahren Sie mit Anschließen der Spannungsversorgung fort.
    Wichtig: Mit der SNC funktionieren nur die USB-Adapter, die für die Verwendung mit der SNC geprüft und qualifiziert wurden. Nicht qualifizierte Adapter funktionieren in den USB-Schnittstellen der SNC nicht. Weitere Informationen finden Sie unter USB-Schnittstellen.
    Abbildung 1. Klemmleiste und Verdrahtung des LonWorks-Netzwerks

    Tabelle 1. Anschluss des LonWorks
    Ziffer Beschreibung
    1 USB-Anschluss an USB-1 oder USB-2
    2 LonWorks-Klemmleiste; Drähte sind nicht polaritätsgebunden
    3 Optionale Abschirmung; Abschirmungen verbinden und mit Isolierband isolieren